El auge de las ciudades adaptativas

 

31 de julio de 2026

 

Cómo la iluminación conectada está transformando la infraestructura urbana

 

Históricamente, la infraestructura urbana ha sido diseñada para un uso a largo plazo, basándose en el tamaño actual de la población y las previsiones de demanda futura. Pero las ciudades modernas están creciendo rápidamente en un mundo marcado por una inestabilidad mayor que nunca.

 

Dado el optimismo que suele rodear a las nuevas tecnologías y su potencial para apoyar casi todo tipo de actividades humanas, incluida la gestión urbana, las ciudades actuales recurren a innovaciones como el Internet de las Cosas (IoT), la nube y la IA para fortalecer su infraestructura urbana y hacerse más adaptables a situaciones imprevistas.

 

Las ciudades están dejando atrás los sistemas estáticos en favor de redes inteligentes que responden a condiciones en tiempo real. En este sentido, uno de los principales factores que facilitan la infraestructura urbana adaptativa es la iluminación conectada. Al añadir sensores y controles inalámbricos, habilitamos sistemas inteligentes que pueden ofrecer mayores ahorros energéticos y soluciones basadas en datos tanto dentro como fuera de la iluminación.

Por qué las viejas costumbres están desfasadas

 

Los métodos tradicionales de modelización urbana, aunque basados en previsiones científicas y una lógica válida, a veces fracasan debido a circunstancias políticas, económicas y tecnológicas inesperadas. Y aunque diseñar para la capacidad máxima puede ofrecer un poco más de flexibilidad, no es la solución más sostenible.

 

Además, los servicios municipales de una ciudad suelen gestionarse de forma independiente, a veces por diferentes empresas privadas, lo que significa que la gestión del transporte, la energía, el agua y los residuos operan en compartimentos aislados, dificultando una coordinación eficaz y el intercambio de datos.

 

Llevar el mantenimiento al día puede ser un problema, especialmente en las grandes ciudades, porque las inspecciones se realizan presencialmente y con poca frecuencia, por lo que las reparaciones suelen realizarse una vez que el daño ya se ha producido, lo que conlleva una planificación limitada, altos costes y molestias para los ciudadanos.

Por qué las ciudades inteligentes son el futuro

 

Las ciudades pueden superar las limitaciones del desarrollo urbano tradicional aprovechando el potencial de las tecnologías digitales, como el Internet de las Cosas, los conjuntos de datos abiertos y la inteligencia artificial, para crear una infraestructura digital que abarque toda la ciudad.

 

Esto elimina el problema de la fragmentación al integrar la energía, el agua, las aguas residuales y el transporte. Pero, además, estas tecnologías también permiten la supervisión en tiempo real, la elaboración de modelos predictivos y el control adaptativo de los sistemas urbanos, lo que facilita una gestión más eficiente y sostenible de las ciudades.

La gestión eficiente, el control y la optimización de todos estos sistemas otorgan a las ciudades la adaptabilidad que necesitan hoy para alcanzar sus tres objetivos principales: productividad, sostenibilidad y habitabilidad.

¿Qué papel tiene la iluminación en esto?

 

En el contexto de una ciudad, la iluminación es omnipresente. Las luminarias están por todas partes, distribuidas de manera uniforme y, lo que es importante, conectadas a la red eléctrica, lo que las convierte en una característica central de la infraestructura de cualquier ciudad, igual que las carreteras, el agua y la electricidad.

 

Lo que hace que la iluminación conectada sea tan potente es su capacidad para convertir un servicio ya existente (el alumbrado urbano) en una plataforma que recopila datos para alimentar otros servicios, simplemente añadiendo sensores. Así que, en lugar de simplemente iluminar las calles después del anochecer, cada punto de luz se convierte en un nodo inteligente que funciona las veinticuatro horas del día.

 

Al actuar como una red digital central, en lugar de como un simple servicio, el alumbrado público conectado puede ayudar a las ciudades a aprovechar todo el potencial de los datos, que pueden utilizarse para crear una infraestructura más adaptable. Esto permite a las ciudades mejorar la vida urbana de los ciudadanos y, al mismo tiempo, avanzar hacia sus objetivos de sostenibilidad.

Empezar es más fácil de lo que crees

 

La infraestructura adaptativa debe comenzar con un despliegue fácil y escalable; al fin y al cabo, ninguna ciudad quiere interrumpir la vida diaria con grandes trabajos de ingeniería civil ni comprometerse con un despliegue a gran escala antes de confirmar que merece la pena la inversión.

 

Por ello, soluciones de iluminación conectada como Signify Interact están diseñadas para simplificar el despliegue tanto como sea posible. Una solución anunciada recientemente, Interact EasyConnect, es una arquitectura híbrida de iluminación exterior que combina radiofrecuencia (RF) y red móvil, que permite una instalación rápida y flexible sin planificación compleja ni cambios en las infraestructuras.

 

Esto reduce la barrera de entrada y permite a las ciudades descubrir y confirmar por sí mismas los beneficios de la iluminación conectada. Por ejemplo, se puede empezar con proyectos piloto en barrios concretos, probar funciones específicas y después ampliar la escala para cubrir toda la ciudad con un esfuerzo mínimo.

Iluminación que responde en tiempo real

 
A diferencia de las luminarias tradicionales, que funcionan con un brillo fijo y se encienden en horarios fijos, las luminarias conectadas a través de Interact son adaptativas, es decir, utilizan datos en tiempo real para entender y responder a las necesidades cambiantes de la ciudad.

Los sistemas de iluminación que se adaptan al tráfico y a las condiciones meteorológicas utilizan sensores y datos externos para comprender en tiempo real el entorno y los requisitos de iluminación. El sistema de iluminación responde aumentando automáticamente el brillo para mejorar la visibilidad en días de lluvia o niebla, reduciendo el deslumbramiento en carreteras mojadas y atenuando la luz en noches despejadas para ahorrar energía."

La iluminación también puede ajustarse según el flujo del tráfico, atenuándose en carreteras silenciosas y posteriormente iluminándose cuando se acerca un coche, mientras que las carreteras transitadas requieren una luz intensa constantemente. Al responder a la demanda real en lugar de a horarios fijos, la iluminación adaptativa mejora la seguridad vial y reduce el consumo de energía, asegurando que la luz se suministra donde y cuando más se necesita.
Iluminación adaptativa de Signify Interact en Sabugal.

Visibilidad y control en toda la ciudad

 

Otra innovación de Interact anunciada recientemente, es el Sistema Central de Gestión (CMS), que actúa como punto de control central para toda la infraestructura de iluminación de la ciudad, permitiendo a los gestores monitorizar, controlar y gestionar de manera remota las redes de iluminación desde una única plataforma.

 

El acceso a datos de visibilidad y rendimiento en tiempo real mejora la eficiencia del mantenimiento, reduce el consumo de energía y garantiza un rendimiento de iluminación consistente en ciudades y redes viales. El CMS también contribuye a que las ciudades estén preparadas para el futuro, permitiéndoles añadir nuevas funciones con el tiempo mientras mantienen un único punto de gestión.

 

Los gestores pueden ver qué luces están encendidas o apagadas, medir cuánta energía se consume en cada zona e identificar fallos o cortes en tiempo real para repararlos lo antes posible, minimizando las interrupciones y optimizando las operaciones en la ciudad.

Iluminación adaptativa de Signify Interact en Siegburg.

Siempre aprendiendo, siempre mejorando

 

Cada punto de luz conectado genera datos sobre patrones de uso, consumo energético, tráfico y actividad peatonal, así como sobre las condiciones ambientales. Esta recopilación masiva de datos en constante evolución puede ayudar a que la infraestructura de una ciudad aprenda y mejore con el tiempo.

 

Dado que la ciudad inteligente no es un destino final, sino una plataforma dinámica que acoge innovaciones, los sistemas de iluminación conectada pueden proporcionar infraestructuras cruciales que brinden a los gestores urbanos la posibilidad de explorar continuamente nuevas formas de mejorar la vida en la ciudad.

 

Soluciones como Interact también apoyan directamente a una ciudad en el cumplimiento de sus objetivos de sostenibilidad urbana, ya que la iluminación representa una parte fundamental del consumo energético municipal. Reducir el consumo y las emisiones de CO₂ ayuda a las ciudades a cumplir los objetivos de cero emisiones netas y los requisitos en materia de eficiencia energética.

La era de las ciudades adaptativas es ahora

 
El cambio hacia ciudades adaptativas no es simplemente una mejora tecnológica: representa un cambio fundamental sobre cómo se diseñan, gestionan y experimentan los entornos urbanos.

La iluminación conectada ocupa un lugar central en esta transformación. Al convertir un servicio omnipresente y esencial en una plataforma digital basada en datos y capaz de recopilarlos, ofrece a las ciudades una forma práctica y escalable de iniciar su camino hacia una mayor capacidad de respuesta.”

Desde mejorar la eficiencia energética y reducir las emisiones hasta optimizar las operaciones mediante la toma de decisiones en tiempo real y el mantenimiento predictivo, la iluminación conectada demuestra cómo la infraestructura puede evolucionar para satisfacer las demandas impredecibles de la vida urbana moderna.

Sobre el autor:

Pedro Pinto

Pedro Pinto

Global Head of Segment, Public 

Para más información:

Director de comunicación

Jordi Manrique

Email: jordi.manrique@signify.com

 

Communications Specialist

Ana Reija

Email: ana.reija@signify.com 

Sobre Signify

 

Signify (Euronext: LIGHT) es el líder mundial en iluminación para profesionales y consumidores. Estamos orgullosos de comercializar las mejores marcas de iluminación del mundo, desde Signify, Philips, Philips Hue, Signify Interact, Philips Dynalite, Color Kinetics y muchas más. Nuestros productos, sistemas conectados y servicios avanzados ponen en valor el extraordinario potencial de la luz para vidas más iluminadas y un mundo mejor. En 2025, tuvimos unas ventas de 5.800 millones de euros, aproximadamente 27.000 empleados y presencia en más de 70 mercados. Estamos presentes en el  índice Mundial de Sostenibilidad Dow Jones y contamos con la medalla platino de EcoVadis.

 

Las noticias y actualizaciones de Signify se pueden encontrar en la Newsroom y LinkedIn. La información para inversores se encuentra en la página de Relaciones con Inversores.

Meydan Bridge

Más blogs

  • El auge de las ciudades adaptativas

    julio 31, 2026

    El auge de las ciudades adaptativas

  • Haciendo que el partido sea inolvidable

    junio 30, 2026

    Haciendo que el partido sea inolvidable

  • Mayor control y ahorro energético en la gestión de espacios

    enero 26, 2026

    Mayor control y ahorro energético en la gestión de espacios