La iluminación deportiva juega en una liga propia

 

10 de septiembre de 2025

 

Mejorar la experiencia de los deportistas y de los espectadores.

 

Desde eventos internacionales de atletismo hasta torneos de fútbol, Signify cuenta con una trayectoria probada en proporcionar soluciones de iluminación de alta calidad para los eventos deportivos más importantes, con el fin de ofrecer a los aficionados y a los deportistas la mejor experiencia posible.

 

Los mejores equipos e instalaciones deportivas de todo el mundo confían en Signify para proporcionar soluciones de iluminación innovadoras, de alta calidad y sostenibles. Cada solución está diseñada para aprovechar todo el potencial de la luz en cada deporte, desde optimizar el crecimiento del césped y crear una experiencia inmersiva en los estadios de fútbol hasta ayudar a los pilotos a mantener el máximo rendimiento en la Fórmula 1.

Mejorar el rendimiento a través de la luz

 

Desde que iniciamos el patrocinio del equipo de F1 Mercedes-AMG PETRONAS en 2024, en Signify hemos aprendido mucho sobre la intensidad del calendario de carreras de Fórmula 1 y los desafíos únicos que enfrentan los pilotos para lograr y mantener el máximo rendimiento.

Dormir bien por la noche es esencial para que su cerebro y su cuerpo funcionen de manera saludable y, dado que los patrones de sueño están intrínsecamente relacionados con la exposición a la luz, pueden verse influenciados por la luz artificial. Ahí es donde entra en juego Signify.

En un deporte donde los milisegundos pueden marcar la diferencia entre ganar y perder, los pilotos necesitan una concentración y unos reflejos ágiles. Las soluciones de iluminación circadiana de Signify ayudan a los pilotos del equipo a descansar mejor por la noche y superar el jet lag, despertándose al día siguiente sintiéndose completamente recargados y listos para rendir al máximo".

Creando la mejor experiencia

 
Dada su proximidad a la sede del High Tech Campus de Signify y su extensa relación con la empresa, Philips Stadion, sede del equipo de fútbol local PSV Eindhoven, ha cautivado a los aficionados con varias innovaciones importantes en iluminación deportiva a lo largo de las décadas. De hecho, el equipo es conocido por su compromiso de invertir en el futuro del deporte.
Iluminación deportiva.
En 2015, el PSV se convirtió en el primer equipo de la Eredivisie en actualizar la iluminación de su estadio a LED, instalando más de 250 proyectores Philips ArenaVision. Estas potentes luminarias cumplen con los estándares de retransmisión más estrictos para permitir una reproducción sin parpadeos y a cámara súper lenta, lo que garantiza que los telespectadores no se pierdan nada.

 

La luz, el sonido y el video también están completamente integrados en la experiencia del partido de fútbol, con efectos de luz especiales para celebrar un gol, por ejemplo. Como beneficio adicional, el sistema de iluminación LED ha reducido el consumo de energía y el mantenimiento en aproximadamente un tercio en comparación con el sistema anterior.

Optimización del campo de juego

 

Más recientemente, en 2024, el equipo de fútbol de Eindhoven actualizó la iluminación de su estadio para agregar otra innovación de Signify: una solución de iluminación especializada para garantizar que el césped de su estadio pueda crecer y recuperarse en condiciones ideales.

 

El sistema combina luces LED de cultivo de alto rendimiento Philips GreenPower con lámparas infrarrojas para proporcionar una iluminación óptima, guiada por datos recopilados a través de sensores que miden continuamente factores ambientales como la luz del día, la temperatura y la humedad.

 

Un sistema de control central procesa los datos del sensor para determinar cuánta luz y cuánto calor necesita el césped, ajustándolo en consecuencia. Además de mejorar el estado y la calidad del campo de juego, la eficiencia del sistema se ha traducido en un ahorro energético del 50% respecto al sistema de iluminación anterior.

Innovación entre bastidores

 

Lejos de la acción en el campo, Philips Stadion utiliza diversas soluciones de iluminación de Signify para garantizar una experiencia positiva proporcionando un espacio acogedor y bien conectado para atletas y visitantes.

 

Los eventos especiales y los invitados a menudo se organizan en la sala Guus Hiddink del estadio, que no solo ofrece una vista espectacular del campo, sino que también cuenta con luminarias LED de color y blancas regulables de Color Kinetics. Estas soluciones pueden cambiar totalmente el ambiente de la sala, perfectas para crear la atmósfera adecuada en reuniones y presentaciones.

El estadio también cuenta con la tecnología Trulifi de Signify, que proporciona una conexión inalámbrica a Internet ultrarrápida y segura para periodistas, seguidores e invitados de negocios, incluso cuando las instalaciones están a plena capacidad.

Un estadio de primer nivel con una iluminación a la altura

 

En el Philips Stadion, la iluminación hace mucho más que iluminar el campo: mejora todos los aspectos de la experiencia deportiva, desde salvaguardar la salud de los jugadores y garantizar unas condiciones en el campo impecables hasta crear momentos inolvidables para los fans.

 

Las soluciones de iluminación pioneras de Signify juegan un papel clave para brindar la mejor experiencia en el estadio. De esta forma, el Philips Stadion representa un claro ejemplo de cómo la innovación puede transformar no solo la forma en que vemos el juego, sino también cómo lo experimentamos.

Para más información:

Director de comunicación

Jordi Manrique

Email: jordi.manrique@signify.com

 

Marketing Communications Specialist

Ana Reija

Email: ana.reija@signify.com 

Sobre Signify

 

Signify (Euronext: LIGHT) es el líder mundial en iluminación para profesionales y consumidores. Estamos orgullosos de comercializar las mejores marcas de iluminación del mundo, desde Signify, Philips, Philips Hue, Signify Interact, Philips Dynalite, Color Kinetics y muchas más. Nuestros productos, sistemas conectados y servicios avanzados ponen en valor el extraordinario potencial de la luz para vidas más iluminadas y un mundo mejor. En 2025, tuvimos unas ventas de 5.800 millones de euros, aproximadamente 27.000 empleados y presencia en más de 70 mercados. Estamos presentes en el  índice Mundial de Sostenibilidad Dow Jones y contamos con la medalla platino de EcoVadis.

 

Las noticias y actualizaciones de Signify se pueden encontrar en la Newsroom y LinkedIn. La información para inversores se encuentra en la página de Relaciones con Inversores.

Meydan Bridge

Más blogs

  • El auge de las ciudades adaptativas

    julio 31, 2026

    El auge de las ciudades adaptativas

  • Haciendo que el partido sea inolvidable

    junio 30, 2026

    Haciendo que el partido sea inolvidable

  • Mayor control y ahorro energético en la gestión de espacios

    enero 26, 2026

    Mayor control y ahorro energético en la gestión de espacios