Österreich - Deutsch

Philips Smart Lighting erweitert sein Portfolio um zwei Neuheiten

10. September 2026

Immersive Unterhaltung und dekorative Effekte: Philips Smart Lighting erweitert sein Portfolio um zwei Neuheiten

 

  • Die neue Screen Sync-Technologie mit Lightstrip erfasst das gesamte TV-Bild und passt die smarte Beleuchtung von Philips Smart Lighting in Echtzeit daran an  
  • Die RGBIC-Lichterkette bringt Millionen von Farben, voreingestellte Effekte und die Möglichkeit zur Musiksynchronisation in den Innen- und Außenbereichi 
  • Beide Neuheiten sind ab September 2026 in verschiedenen Ausführungen erhältlich

 

Hamburg - Signify (Euronext: LIGHT), der Weltmarktführer für Beleuchtung, erweitert das Portfolio von Philips Smart Lighting um zwei Neuheiten, die die vernetzte Beleuchtung noch intuitiver und benutzerfreundlicher machen. Die neue Screen Sync-Technologie mit Lightstrip erweitert TV-Inhalte um synchronisierte Lichteffekte, während die neue RGBIC-Lichterkette für den Innen- und Außenbereich1 eine Atmosphäre versprüht, die sich für festliche und alltägliche Anlässe eignet.
 

Echtzeit-Synchronisation für jede Art der TV-Unterhaltung
 

Philips Smart Lighting Screen Sync mit Lightstrip erweitert das Unterhaltungserlebnis von Filmen, Serien und anderen Inhalten über den Bildschirm hinaus. Die Fisheye-Linse, die am oberen Rand des TV-Geräts befestigt wird, erfasst den gesamten Bildschirminhalt und passt die Beleuchtung des RGBIC-Lightstrips in Echtzeit daran an. 

Die neue Technologie reagiert direkt auf das, was auf dem Bildschirm passiert. Die Inhalte müssen also nicht erst über eine Sync-Box geleitet und entsprechend aufbereitet werden. Für die Nutzer*innen bedeutet das, dass sie den Lightstrip mit jeder Art von Unterhaltung synchronisieren können – egal, ob es sich dabei um das lineare TV-Programm handelt, ein HDMI-Gerät angeschlossen ist oder eine TV-App genutzt wird. 

 

Die Installation ist denkbar einfach. Nachdem die Fisheye-Linse mittig über dem TV-Bildschirm positioniert wurde, kann sie über die WiZ App kalibriert werden. Screen Sync richtet seine Ankerpunkte automatisch am Bildschirmrand aus, sodass die Nutzer*innen sich anschließend nur noch um die Feinjustierung kümmern müssen. 

 

Durch voreingestellte Synchronisationsmodi lässt sich der Lichteffekt an verschiedene Präferenzen anpassen, während das integrierte Mikrofon dafür sorgt, dass die Beleuchtung auch auf Musik reagieren kann. Nutzer*innen, die die Immersion auf den gesamten Raum ausweiten möchten, können neben dem im Lieferumfang enthaltenen Lightstrip auch andere Produkte von Philips Smart Lighting in die Beleuchtungssynchronisation integrieren.

Ein vollständiges Set für unterschiedliche TV-Größen

 

Screen Sync mit Lightstrip wird als Komplettset für TV-Geräte von 40 bis 50 Zoll, 55 bis 65 Zoll und 75 bis 85 Zoll angeboten. Der Lightstrip erzeugt sanfte Farbverläufe an allen vier Seiten des Bildschirms, wodurch ein harmonischer Effekt entsteht. Jedes Set enthält sowohl die Fisheye-Linse für die Screen Sync-Technologie als auch einen Lightstrip, sodass die Nutzer*innen die Komponenten nicht separat erwerben müssen.

 

Ein Video zur Funktionsweise von Philips Smart Lighting Screen Sync gibt es hier:
https://youtu.be/WLglxSSNnLU

 

Dekorative Lichteffekte für den Innen- und Außenbereich

 

Die neue RGBIC-Lichterkette bringt dynamische Farbeffekte in den Innen- und Außenbereich. Erhältlich in Längen von 10, 15 und 20 Metern kann sie Millionen von Farben wiedergeben und diese in voreingestellten Effekten wie dem Verlauf des Regenbogens, sanften Überblendungen und funkelnden Akzenten bündeln. Die Lichterkette ist vielseitig einsetzbar und kann so zum Beispiel zur Dekoration des Schlafzimmers oder als Highlight für die nächste Party genutzt werden. Weil die Lichterkette gemäß Schutzart IP65 für den dauerhaften Gebrauch im Freien geeignet ist, kann sie zudem auch im Garten oder auf der Terrasse zum Einsatz kommen.1 

 

Die Lichterkette wird über USB-C mit Strom versorgt und kann so auch über eine klassische Powerbank geladen werden, falls gerade keine Steckdose in der Nähe ist. Die Steuerung erfolgt über die App, kompatibles Zubehör oder Sprachbefehle. Wenn das Smartphone, über das die Lichterkette gesteuert wird, in die Nähe einer Soundquelle gehalten wird, beginnen die Lichter, im Takt zu pulsieren und sich mit der Musik zu synchronisieren. 

Die Nutzer*innen wünschen sich noch vielseitigere Erlebnisse für zuhause und erwarten, dass die Technik einfach, flexibel und zugänglich ist. Mit Screen Sync lassen sich Filme, Spiele und Live-Inhalte über den Bildschirm hinaus genießen – ohne dass eine komplizierte Einrichtung erforderlich ist. Mit unseren neuen Lichterketten lässt sich wiederum eine farbenfrohe Atmosphäre erzeugen, die sich für den Alltag und festliche Anlässe eignet. Zusammen untermauern unsere Neuheiten, wie facettenreich, eindrucksvoll und personalisierbar smarte Beleuchtung sein kann.”

 

Mafalda Monteiro,
Geschäftsführerin von Philips Smart Lighting

Verfügbarkeit in DACH (UVP inkl. MwSt.):  

 

Philips Smart Lighting Screen Sync mit Lightstrip für 40 bis 50 Zoll TVs (ab September 2026)  

 

UVP: 89,99 Euro / 90 CHF  

 

Philips Smart Lighting Screen Sync mit Lightstrip für 55 bis 65 Zoll TVs (ab September 2026)  

 

UVP: 109,99 Euro / 110 CHF  

 

Philips Smart Lighting Screen Sync mit Lightstrip für 75 bis 85 Zoll TVs (ab September 2026)  

 

UVP: 129,99 Euro / 130 CHF  

 

Philips Smart Lighting RGBIC-Lichterkette, 10 Meter (ab September 2026) 

 

UVP: 37,99 Euro / 38 CHF  

 

Philips Smart Lighting RGBIC-Lichterkette, 15 Meter (ab September 2026) 

 

UVP: 54,99 Euro / 55 CHF  

 

Philips Smart Lighting RGBIC-Lichterkette, 20 Meter (ab September 2026)  

 

UVP: 69,99 Euro / 70 CHF 

Über Philips Smart Lighting

 

Philips Smart Lighting macht vernetzte Beleuchtung einfach und für jedes Zuhause zugänglich. Die auf dem WiZ-Ökosystem basierenden Lösungen von Philips Smart Lighting lassen sich direkt über das heimische WLAN vernetzen und über die WiZ Connected App steuern. Die Beleuchtung lässt sich so ganz einfach an verschiedene Vorlieben, Anlässe und Stimmungen anpassen. Philips Smart Lighting bietet eigene Produkte und eine eigene App, die in keiner Verbindung zu Philips Hue stehen.

 

[1] Das Netzteil entspricht der Schutzart IP20 und ist nur für den Einsatz in Innenräumen vorgesehen.

Ansprechpartner*in für weitere Informationen: 

Stefan Zander

Pressesprecher

Signify GmbH

Röntgenstraße 22, 22335 Hamburg

Tel: +49 (0) 160 742 90 87

E-Mail: stefan.zander@signify.com

 

Petra Müller

Pressesprecherin

Signify GmbH

Röntgenstraße 22, 22335 Hamburg

Tel: +49 (0) 172 207 00 13

E-Mail: p.mueller@signify.com

Über Signify

 

Signify (Euronext: LIGHT) ist der weltweit führende Anbieter für Licht- und Beleuchtungslösungen für professionelle Anwender*innen und Endkonsument*innen. Wir sind stolz darauf, die weltweit besten Beleuchtungsmarken wie Signify, Philips, Philips Hue, Signify Interact, Philips Dynalite und Color Kinetics auf den Markt zu bringen und weiterzuentwickeln. Unsere fortschrittlichen Produkte, vernetzten Systeme und maßgeschneiderten Dienstleistungen erschließen das außergewöhnliche Potenzial von Licht für ein angenehmeres Leben und eine bessere Welt.  Im Jahr 2025 erzielten wir einen Umsatz von 5,8 Milliarden Euro und beschäftigten rund 27.000 Mitarbeiter*innen in mehr als 70 Ländern. Wir sind im Dow Jones Sustainability World Index vertreten, haben für unsere Nachhaltigkeits- und Transparenzmaßnahmen vom Carbon Disclosure Project (CDP) die Bestnote „A“ erhalten und wurden von EcoVadis erneut mit dem Platin-Rating ausgezeichnet.

Meydan Bridge

Mehr Pressemitteilungen

  • Signify erhält erneut die Platinum-Medaille von EcoVadis

    Oktober 01, 2026

    Signify erhält erneut die Platinum-Medaille von EcoVadis

  • Philips Smart Lighting erweitert sein Portfolio um zwei Neuheiten

    September 10, 2026

    Philips Smart Lighting erweitert sein Portfolio um zwei Neuheiten

  • Philips Hue verschiebt die Grenzen der smarten Beleuchtung

    September 03, 2026

    Philips Hue verschiebt die Grenzen der smarten Beleuchtung