Österreich - Deutsch

Philips Hue verschiebt die Grenzen der smarten Beleuchtung

3. September 2026

KI, Entertainment und Design: Philips Hue verschiebt die Grenzen der smarten Beleuchtung

  • Zu den Software-Upgrades zählen Custom AI Behaviours, eine „Backup & Restore“-Funktion und die Erweiterung der Sonos-Integration 
  • Philips Hue Play Screen Sync und die Philips Hue Play HDMI Sync Box 4K machen das Zusammenspiel zwischen TV-Inhalten und smarter Beleuchtung noch zugänglicher 
  • Durch eine neue Partnerschaft können kompatible Nanoleaf Shapes in das Hue-Ökosystem integriert werden
  • Mehrere Produktneuheiten wie der Philips Hue Liane 360°-Lichtschlauch, neue Signe Modelle und Lichterketten der Festavia-Familie legen ihren Fokus auf ein zeitloses Design

 

Hamburg – Signify (Euronext: LIGHT), der Weltmarktführer für Beleuchtung, erweitert das Portfolio von Philips Hue um mehrere Innovationen, mit denen sich die smarte Beleuchtung noch intelligenter, immersiver und harmonischer in das eigene Zuhause einfügt. 

 

Die Nutzer*innen des smart vernetzten Ökosystems dürfen sich auf neue Produkte, spannende Software-Upgrades und kreative Designansätze freuen, die ihnen bei der Gestaltung ihres Smart Homes neue Möglichkeiten bieten. Konkret geht es dabei um fortschrittliche Automatisierungsoptionen, die sich über Sprachbefehle einrichten lassen, einen neuen Weg der Synchronisation zwischen TV-Inhalten und Beleuchtung, die Kompatibilität mit Nanoleaf Shapes sowie eine neue Kollektion von Leuchten, die speziell für moderne Innenräume entworfen wurde.

Eine intelligente Software, die sich an persönlichen Bedürfnissen orientiert

 

Durch gezielte Software-Upgrades wird der Umgang mit Philips Hue noch intuitiver. So können Nutzer*innen der Hue Bridge Pro künftig Custom AI Behaviours erstellen, um die Beleuchtung noch präziser an ihre eigenen Vorlieben anzupassen. Hierfür müssen sie per Chat oder Sprachbefehl einfach nur mitteilen, was sie sich wünschen, ehe der KI-Assistent von Philips Hue die Anfrage in ein maßgeschneidertes Beleuchtungsmuster übersetzt. Indem der Assistent Informationen zum Auslöser (zum Beispiel: jemand öffnet die Tür), den vorherrschenden Bedingungen (die Sonne ist bereits untergegangen) und der konkreten Beleuchtungsaktion (das Licht im Flur soll warmweiß aufleuchten) kombiniert, entstehen Automatisierungen, die über die Hue App so bislang nicht konfigurierbar waren. 

 

Die Nutzer*innen können ihre Schalter und Sensoren so beispielsweise anweisen, sich am Wochenende anders zu verhalten, automatisch eine bestimmte Szene zu aktivieren, sobald es dunkel wird, oder eine Szene auszuwählen, wenn sich die Beleuchtung mit den Inhalten eines TV-Geräts synchronisiert. Alternativ können sie auch eine persönliche Morgenroutine erstellen, indem sie ihrem Philips Hue System mitteilen, dass sie am nächsten Morgen um 8 Uhr von ihrem smarten Schlafzimmerlicht geweckt werden möchten. Die so entstehende Beleuchtungsautomatisierung sorgt dafür, dass die Nutzer*innen nicht jedes Element manuell einstellen müssen. 

 

Ergänzend dazu gewährt Hue einen ersten Blick auf die neue Funktion „Backup & Restore“, die auf vielfachen Wunsch der Nutzer*innen entwickelt wurde. Über die Hue Bridge und die Hue Bridge Pro lassen sich persönliche Einstellungen wie Lichtszenen und Automatisierungen in der Hue-Cloud sichern. Die Wiederherstellung einer gespeicherten Konfiguration wird zunächst ausschließlich über die Hue Bridge Pro möglich sein.

 

Die im vergangenen Jahr gestartete Kooperation mit Sonos geht derweil in ihre nächste Phase: Die Audiosysteme der Marke lassen sich künftig auch über Philips Hue-Schalter wie den Tap Dial Switch steuern. Nutzer*innen können die Tasten frei belegen und so zum Beispiel die Wiedergabe der Musik starten oder pausieren, die Lautstärke über das Drehrad des Tap Dial Switch regeln oder zum nächsten Titel ihrer Wiedergabeliste springen – ohne dafür eine App öffnen zu müssen. 

 

Nanoleaf Shapes werden Teil des Hue-Ökosystems

 

Durch die Partnerschaft mit Nanoleaf lassen sich kompatible Nanoleaf Shapes (Hexagon, Triangle und Mini Triangle) über das separat erhältliche Hue Wandleuchtenmodul künftig nahtlos in das Ökosystem von Philips Hue integrieren. Nutzer*innen können ihre LED-Panels von Nanoleaf in Hue-Szenen, Automatisierungen und die persönliche Heimkino-Kulisse einbinden und so ein harmonisches Lichterlebnis erzeugen, das sich auf den gesamten Raum erstreckt. 

 

Das Philips Hue Wandleuchtenmodul und spezielle Startersets, die unter anderem die kompatiblen Shapes von Nanoleaf enthalten, sind schon bald über den Online-Shop von Philips Hue erhältlich. 

 

Die Lichtsynchronisation wird noch vielseitiger 

 

Im Entertainment-Bereich präsentiert Philips Hue zwei spannende Upgrades, die synchronisierte Lichterlebnisse noch zugänglicher machen.

 

Mit Philips Hue Play Screen Sync erscheint eine schnell eingebundene Plug-and-Play-Lösung, die sich neben der Hue TV Sync App und der Hue Play HDMI Sync Box zukünftig als dritte Möglichkeit anbietet, TV-Inhalte entsprechend in Szene zu setzen. Mithilfe einer Fisheye-Linse, die oberhalb des Bildschirms angebracht wird und sich automatisch kalibriert, erfasst Screen Sync das gesamte Bild, um die Farben der Beleuchtung in Echtzeit daran anzupassen. Da Screen Sync unmittelbar auf das reagiert, was auf dem Bildschirm zu sehen ist, kann es die Beleuchtung mit allen TV-Inhalten synchronisieren – egal, ob es sich um das lineare TV-Programm handelt, ein HDMI-Gerät angeschlossen ist oder eine TV-App genutzt wird.

 

Für alle Purist*innen, die eine besonders dezente Lösung zur Synchronisierung ihres Entertainment-Erlebnisses bevorzugen, kommt mit der neuen Philips Hue Play HDMI Sync Box 4K zudem eine attraktive Einstiegslösung auf den Markt.

 

Durch ihr schlankes Design mit einem HDMI-Steckplatz und ihrem Fokus auf die wesentlichen Entertainment-Anwendungen bietet sie eine einfache und zugängliche Möglichkeit, die Beleuchtung von Philips Hue mit Filmen und Serien zu synchronisieren. Für anspruchsvollere Setups mit mehreren angeschlossenen Geräten und 8K-Unterstützung bleibt die Philips Hue Play HDMI Sync Box 8K die Premium-Lösung.

 

Neu ist die Möglichkeit, Hue Beleuchtung ohne eine Hue Bridge mit dem TV zu synchronisieren. Der Hue Play Gradient Lightstrip kann in diesem Fall über Bluetooth direkt mit der Hue Play HDMI Sync Box 4K oder Philips Hue Play Screen Sync verbunden werden – ohne dass eine Hue Bridge erforderlich ist. Wird eine Hue Bridge oder Bridge Pro zwischengeschaltet, kann die Lichtsynchronisation um bis zu zehn zusätzliche Beleuchtungsprodukte von Hue erweitert werden. 

 

Passend zu den neuen Einstiegs-Setups bringt Philips Hue zwei neue TV-Lightstrips auf den Markt: Der Philips Hue Play Gradient Lightstrip und der Philips Hue Play Gradient Lightstrip Pro können passgenau zugeschnitten werden, damit sie sich ideal an jede TV-Größe anpassen. Zum ersten Mal wird das Portfolio auch eine Version umfassen, die für Fernsehgeräte mit einer Bildschirmdiagonale von bis zu 100 Zoll ausgelegt ist.

 

Designorientierte Beleuchtung für moderne Innenräume 

 

Das Sortiment dekorativer Beleuchtung wächst ebenfalls um neue Produkte, die eine intelligente Steuerung, hochwertige Materialien und ein zeitloses Design vereinen. 

 

Der neue Philips Hue Liane 360°-Lichtschlauch beruht auf der fortschrittlichen OmniGlow-Technologie, die eine besonders gleichmäßige Beleuchtung und fließende Farbverläufe ermöglicht. Der in einer Länge von drei oder fünf Metern erhältliche Lichtschlauch kann an Wänden oder Decken angebracht, über Möbel gelegt und um architektonische Elemente gewickelt werden, um so entweder eine dezente Atmosphäre oder einen markanten visuellen Akzent zu setzen. 

 

Das preisgekrönte Hue Signe-Portfolio wird um die neue horizontal hängende Signe Pendelleuchte, die vertikal hängende Signe Pendulum Leuchte und den Signe Pole Lichtstab ergänzt. Die neuen Modelle fügen sich nahtlos in moderne Innenräume ein und überzeugen dabei durch ihr ultraschlankes Profil, ihr minimalistisches Design und den diffusen Lichteffekt, der jede Umgebung aufwertet. 

 

Die Festavia-Familie wird um drei neue Varianten erweitert: einen Lichtervorhang, ein Lichtnetz für Büsche und Hecken sowie die beliebte Eiszapfenform, die sich besonders für Balkone und Dachkanten eignet. Mit dem in drei Größen erhältlichen OmniGlow Outdoor-Lightstrip erweitert Philips Hue sein Portfolio zudem um den ersten Premium-Lightstrip für den Außenbereich, der sich zuschneiden lässt und über die fortschrittliche OmniGlow-Technologie verfügt. Der Lightstrip strahlt besonders hell und gleichmäßig, womit er sich hervorragend zur Illumination von Terrassen und Wegen eignet. 

 

Darüber hinaus bringt Philips Hue eine neue Reihe erschwinglicher Außenwandleuchten und -strahler auf den Markt, mit denen sich der Outdoor-Bereich noch umfassender verschönern lässt. 

Die Menschen wünschen sich ein Zuhause, das sich nach ihnen anfühlt – und ihre Gewohnheiten, ihren Geschmack und ihre Art zu leben, widerspiegelt. Mit unseren neuesten Innovationen können sie diesen Wunsch in die Tat umsetzen. Mit einer noch intelligenteren Software, neuen Optionen für das persönliche Home Entertainment und smarten Beleuchtungsprodukten, die über die reine Beleuchtung hinausgehen. Durch diese Verbindung können sie ihr Smart Home noch präziser auf ihr eigenes Leben zuschneiden.”

 

Marco Merolla,
Business Leader Consumer Connected Lighting

Verfügbarkeit in DACH (UVP inkl. MwSt.): 

 

Software

 

  • Custom AI Behaviours werden im Rahmen eines Software-Updates für die Hue Bridge Pro Anfang Oktober ausgerollt.
  • Die Funktion „Backup & Restore“ befindet sich derzeit in der Entwicklung und wird zu einem späteren Zeitpunkt eingeführt. 
  • Die neue Sonos-Integration wird im Rahmen eines Software-Updates eingeführt, das Ende des Jahres ausgespielt wird.

 

Entertainment

 

  • TV-Synchronisation über Bluetooth – verfügbar ab 3. September 2026; erfordert die Play HDMI Sync Box 4K mit Play Gradient Lightstrip oder Play Screen Sync mit Play Gradient Lightstrip.
  • Philips Hue Play Screen Sync – verfügbar ab 3. September 2026; ab 119,99 Euro/120 CHF, Sets mit TV-Lightstrips folgen in ausgewählten Märkten.
  • Philips Hue Play HDMI Sync Box 4K – verfügbar ab 3. September; ab 149,99 Euro/150 CHF, Sets mit TV-Lightstrips folgen in ausgewählten Märkten.
  • Philips Hue Play Gradient Lightstrip und Philips Hue Play Gradient Lightstrip Pro – verfügbar ab 3. September; ab 99,99 Euro/100 CHF.
  • Hue Wandleuchtenmodul für Nanoleaf Shapes – verfügbar ab 3. September 2026; ab 39,99 Euro/40 CHF. Nanoleaf Shape Sets sind in ausgewählten Märkten über den Online-Shop von Philips Hue ab 199,99 Euro/200 CHF erhältlich. 

 

Design

 

  • Philips Hue Liane 360°-Lichtschlauch in 3 m und 5 m – verfügbar ab 3. September 2026; ab 399,99 Euro/400 CHF. 
  • Signe Pendelleuchte, Signe Pendulum und Signe Pole – im Laufe des Septembers 2026 erhältlich; ab 299,99 Euro/300 CHF. 
  • Philips Hue Festavia Netz-Lichterkette, Eiszapfen-Lichterkette und Lichtervorhang – verfügbar ab 3. September 2026; ab 229,99 Euro/210 CHF (ohne Netzteil). 
  • Philips Hue Outdoor-Leuchten Semeru, Scenova, Muscari und Struana – verfügbar ab 3. September 2026; ab 79,99 Euro/80 CHF.
  • Philips Hue OmniGlow Outdoor-Lightstrip 3 m, 5 m und 10 m – verfügbar ab 3. September 2026 in verschiedenen Längen; ab 199,99 Euro (3 m)/300 CHF (5 m).

Über Signify

 

Signify (Euronext: LIGHT) ist der weltweit führende Anbieter für Licht- und Beleuchtungslösungen für professionelle Anwender*innen und Endkonsument*innen. Wir sind stolz darauf, die weltweit besten Beleuchtungsmarken wie Signify, Philips, Philips Hue, Signify Interact, Philips Dynalite und Color Kinetics auf den Markt zu bringen und weiterzuentwickeln. Unsere fortschrittlichen Produkte, vernetzten Systeme und maßgeschneiderten Dienstleistungen erschließen das außergewöhnliche Potenzial von Licht für ein angenehmeres Leben und eine bessere Welt.  Im Jahr 2025 erzielten wir einen Umsatz von 5,8 Milliarden Euro und beschäftigten rund 27.000 Mitarbeiter*innen in mehr als 70 Ländern. Wir sind im Dow Jones Sustainability World Index vertreten, haben für unsere Nachhaltigkeits- und Transparenzmaßnahmen vom Carbon Disclosure Project (CDP) die Bestnote „A“ erhalten und wurden von EcoVadis erneut mit dem Platin-Rating ausgezeichnet.

Meydan Bridge

Mehr Pressemitteilungen

  • Signify erhält erneut die Platinum-Medaille von EcoVadis

    Oktober 01, 2026

    Signify erhält erneut die Platinum-Medaille von EcoVadis

  • Philips Smart Lighting erweitert sein Portfolio um zwei Neuheiten

    September 10, 2026

    Philips Smart Lighting erweitert sein Portfolio um zwei Neuheiten

  • Philips Hue verschiebt die Grenzen der smarten Beleuchtung

    September 03, 2026

    Philips Hue verschiebt die Grenzen der smarten Beleuchtung