Österreich - Deutsch

Philips Skylight bringt das natürliche Tageslicht in den Innenraum

8. Juni 2026

Komfort und Wohlbefinden im Fokus: Philips Skylight bringt das natürliche Tageslicht in den Innenraums

 

  • Die neue Deckenleuchten-Serie beruht auf der fortschrittlichen NatureConnect-Technologie, die dazu in der Lage ist, das Tageslicht zu imitieren
  • Helligkeit und Lichtfarbe passen sich automatisch an den Verlauf des Tages an 
  • Die VitaUp-Varianten der neuen Leuchte fördern darüber hinaus die Vitamin-D-Produktion des menschlichen Körpers

 

Hamburg – Signify (Euronext: LIGHT), der Weltmarktführer für Beleuchtung, stellt mit Philips Skylight eine neue Deckenleuchten-Serie vor, die Tageslicht in Innenräume bringt. Inspiriert von der Helligkeit und dem natürlichen Verlauf des Sonnenlichts, gelingt es der fortschrittlichen LED-Beleuchtungstechnologie, die Wirkung der Sonneneinstrahlung selbst in fensterlosen Räumen zur vollen Entfaltung zu bringen.  

 

Mit Philips Skylight wird eine Vision zur Realität

 

Weil die Menschen immer mehr Zeit in Innenräumen verbringen, sinkt der Zugang zu natürlichen Lichtquellen. Um mehr zu dieser Entwicklung und den daraus folgenden Konsequenzen zu erfahren, hat Signify eine Studie in Auftrag gegeben, die spannende Erkenntnisse zutage gefördert hat. Demnach haben 58 Prozent der Befragten das Gefühl, zu viel Zeit in Innenräumen zu verbringen, während neun von zehn Menschen behaupten, sich vitaler zu fühlen, wenn sie genug Tageslicht erhalten haben.

 

Technologien, die dazu beitragen könnten, dieses Dilemma zu lösen, indem sie etwa den Verlauf des Tageslichts imitieren, stehen 43 Prozent der Befragten offen gegenüber.1 Philips Skylight zahlt auf genau diesen Ansatz ein: Die neue LED-Deckenleuchte bringt die natürliche Kraft des Tageslichts in schlecht beleuchtete oder gar fensterlose Innenräume.

Bei guter Beleuchtung geht es schon immer um mehr als den reinen Zweck. Seit 135 Jahren arbeiten wir daran, das Leben der Menschen mit innovativen Beleuchtungslösungen besser zu machen. Das begann mit elektrischem Licht, führte über die Entwicklung der LED und mündet nun in Lösungen, die den Komfort und das allgemeine Wohlbefinden der Menschen in den Mittelpunkt rücken. Wir verbringen immer mehr Zeit in Innenräumen, was uns dazu veranlasst hat, eine Beleuchtungstechnologie zu entwickeln, die den natürlichen Verlauf des Tageslichts universell erlebbar macht. Mit Philips Skylight wird diese Vision zur Realität.”

 

Hellen van der Plas,
Geschäftsführerin von Philips LED bei Signify

Philips Skylight in Aktion erleben: https://www.youtube.com.mcas.ms/watch?v=NwqUP6QjEkc

 

Wie ein Deckenfenster, durch das die Sonne scheint

 

Philips Skylight beruht auf der innovativen NatureConnect-Technologie, die bereits in Büros, Empfangshallen und Arztpraxen weltweit zum Einsatz kommt. Sie ist dazu in der Lage, neben der Helligkeit auch die unterschiedlichen Farbnuancen des Tageslichts zu imitieren. So entsteht der Eindruck, als würde tatsächlich die Sonne in den Raum scheinen. Die schlanke Deckenleuchte, die in ihrer Optik sofort an ein Deckenfenster erinnert, sorgt für eine sanfte und gleichmäßige Verteilung des Lichts, die dazu beiträgt, hellere und behaglichere Wohnräume zu schaffen.

 

Dank automatischer Anpassung an den Tagesverlauf reguliert Philips Skylight Helligkeit und Lichtfarbe selbstständig nach einem festen Zeitplan. Unterstützt durch die Philips BioUp LEDs im Inneren der Leuchte erzeugt die Leuchte tagsüber helleres, blau angereichertes und abends wärmeres Licht. Damit fußt die Technologie auf aktuellen Forschungen zur zirkadianen Stimulation.²

 

Je nach Tätigkeit können die Nutzer*innen aus fünf voreingestellten Lichtszenen wählen, die zum Beispiel die Konzentration im Home-Office fördern oder die Basis für eine gemütliche Abendstimmung legen.

 

Die VitaUp-Modelle fördern die Vitamin-D-Produktion

 

Zur Philips Skylight-Familie zählen auch die Philips Skylight VitaUp-Modelle. Diese verfügen über ein integriertes UV-B-Modul, das die natürliche Vitamin-D-Produktion des Körpers in Innenräumen fördert.³

 

Die VitaUp-Funktion umfasst darüber hinaus verschiedene Sicherheitsfeatures, die unter anderem dafür sorgen, dass die Funktion nach acht Stunden automatisch abgeschaltet wird. Über die im Lieferumfang enthaltene, intuitive Fernbedienung lässt sich die Funktion zudem auch aus der Ferne steuern.

 

Entwickelt für den alltäglichen Gebrauch

 

Philips Skylight wurde für den intuitiven Einsatz im Alltag entwickelt.

Die neue Produkt-Familie umfasst folgende Modelle:

 

  • Philips Skylight Medium
  • Philips Skylight Large
  • Philips Skylight VitaUp Medium
  • Philips Skylight VitaUp Large

 

Alle Modelle bieten oder enthalten:

 

  • ein flaches Deckenprofil zur Aufputzmontage
  • eine Fernbedienung
  • fünf voreingestellte Lichtszenen
  • automatische Anpassung von Helligkeit und Lichtfarbe an den Tagesverlauf
  • Schutzklasse IP44 für den Einsatz in Badezimmern und feuchten Umgebungen

 

Verfügbarkeit

 

Philips Skylight und Philips Skylight VitaUp sind ab Juni 2026 in ausgewählten europäischen Märkten und bei ausgewählten Händlern zu einem Preis ab 499,99 Euro bzw. 500,00 CHF (UVP) erhältlich.

 

 

1) Die Umfrage wurde von 4. bis 12. Mai 2026 von dem Marktforschungsinstitut iVOX durchgeführt. Befragt wurden 2.000 Erwachsene aus den Niederlanden, die zum Zeitpunkt der Befragung mindestens 18 Jahre alt waren.  

2) BioUp ist kein medizinischen Produkt.

3) Philips Skylight VitaUp basiert auf strengen Tests und einschlägiger wissenschaftlicher Literatur. Es handelt sich dabei weder um ein medizinisches Produkt noch ist es als solches zugelassen. Es ersetzt nicht den Aufenthalt in natürlichem Sonnenlicht.

Ansprechpartner*in für weitere Informationen:

 

Stefan Zander

Pressesprecher

Signify GmbH

Röntgenstraße 22, 22335 Hamburg

Tel: +49 (0) 160 742 90 87

E-Mail: stefan.zander@signify.com

 

Petra Müller

Pressesprecherin

Signify GmbH

Röntgenstraße 22, 22335 Hamburg

Tel: +49 (0) 172 207 00 13

E-Mail: p.mueller@signify.com

Über Signify

 

Signify (Euronext: LIGHT) ist der weltweit führende Anbieter für Licht- und Beleuchtungslösungen für professionelle Anwender*innen und Endkonsument*innen. Wir sind stolz darauf, die weltweit besten Beleuchtungsmarken wie Signify, Philips, Philips Hue, Signify Interact, Philips Dynalite und Color Kinetics auf den Markt zu bringen und weiterzuentwickeln. Unsere fortschrittlichen Produkte, vernetzten Systeme und maßgeschneiderten Dienstleistungen erschließen das außergewöhnliche Potenzial von Licht für ein angenehmeres Leben und eine bessere Welt.  Im Jahr 2025 erzielten wir einen Umsatz von 5,8 Milliarden Euro und beschäftigten rund 27.000 Mitarbeiter*innen in mehr als 70 Ländern. Wir sind im Dow Jones Sustainability World Index vertreten, haben für unsere Nachhaltigkeits- und Transparenzmaßnahmen vom Carbon Disclosure Project (CDP) die Bestnote „A“ erhalten und wurden von EcoVadis erneut mit dem Platin-Rating ausgezeichnet.

Meydan Bridge

Mehr Pressemitteilungen

  • Signify Geschäftsergebnisse für das dritte Quartal 2026

    Oktober 23, 2026

    Signify Geschäftsergebnisse für das dritte Quartal 2026

  • Signify erhält erneut die Platinum-Medaille von EcoVadis

    Oktober 01, 2026

    Signify erhält erneut die Platinum-Medaille von EcoVadis

  • Philips Smart Lighting erweitert sein Portfolio um zwei Neuheiten

    September 10, 2026

    Philips Smart Lighting erweitert sein Portfolio um zwei Neuheiten