Österreich - Deutsch

Signify erweitert das Portfolio von Philips Hue um mehrere Neuheiten

16. Juni 2026

Signify erweitert das Portfolio von Philips Hue um neue Wandschalter-Module, Hue Play Leuchten und ein optimiertes Modell der E14-Kerzenlampe

 

  • Über die neuen Wandschalter-Module von Philips Hue lassen sich künftig auch nicht smarte Lampen oder Leuchten in das Ökosystem von Hue integrieren1
  • Die Hue Play Tisch- und Stehleuchten erweitern das Sortiment für ein noch immersiveres Entertainment-Erlebnis
  • Die E14-Kerzenlampe wurde auf mehreren Ebenen optimiert und ist nun dazu in der Lage, das Spektrum des Tageslichts wiederzugeben

HamburgSignify (Euronext: LIGHT), der Weltmarktführer für Beleuchtung, erweitert das Portfolio von Philips Hue um mehrere Neuheiten für das smart vernetzte Zuhause. Im Fokus stehen dabei zwei neue Wandschalter-Module, über die sich künftig auch nicht smarte Lampen oder Leuchten in das Ökosystem von Hue integrieren lassen. Neue Hue Play Tisch- und Stehleuchten für den persönlichen Unterhaltungsbereich und eine neue Version der E14-Kerzenlampe mit verbesserter Lichtleistung und integrierter Vollspektrum-Tageslichttechnologie kommen ebenfalls auf den Markt.

 

 

Die neuen Wandschalter-Module machen auch herkömmliche Lampen smart

 

Die neuen Wandschalter-Module ermöglichen ein smartes Upgrade ohne Austausch für die konventionellen Lampen im Haus. So können nun auch nicht smarte Lampen über die Philips Hue App und das Hue Zubehör gesteuert werden.i Auf diese Weise können Nutzer*innen ihre gesamte Beleuchtung künftig von einem zentralen Ort aus verwalten und auf ihre persönlichen Bedürfnisse zuschneiden. Passend zu den üblichen Schaltern im Haus wird es drei Varianten für nicht smarte Lichter geben: ein 1-Kanal-Modul für Schalter mit einer Wippe, ein 2-Kanal-Modul für Lichtschalter mit zwei Wippen und ein Dimmer-Modul.

 

Die Lampen und Leuchten lassen sich automatisiert steuern und zum Beispiel auch mit Bewegungs- und Kontaktsensoren von Hue verbinden. So kann die Designer-Leuchte über dem Esstisch plötzlich aus der Ferne bedient und die Gartenbeleuchtung so getimt werden, dass sie sich selbstständig ein- und ausschaltet – ohne dass ein Austausch erforderlich ist. Herkömmliche Lichtschalter verwandeln sich in smarte Steuerungszentralen für die heimische Beleuchtung.

 

Auch für die smarten Beleuchtungsprodukte von Hue erscheint ein neues Wandschalter-Modul: Neben dem bereits erhältlichen batteriebetriebenen Modell wird es künftig auch eine kabelgebundene Variante geben, die rund um die Uhr mit Strom versorgt wird.

 

Das kabelgebundene Wandschalter-Modul bietet damit einen wichtigen Vorteil: Während herkömmliche Wandschalter die Stromversorgung zu smarten Lampen immer wieder unterbrechen und so dafür sorgen, dass diese vor dem erneuten Einschalten auf Standardeinstellungen zurückgesetzt werden, legt das kabelgebundene Modul die Basis für eine dauerhafte Verbindung. Die zuletzt verwendete Lichtszene bleibt gespeichert und wird beim erneuten Einschalten wieder aktiviert. Das Wandschalter-Modul kann dauerhaft über die Philips Hue App bedient werden. Die neuen Wandschalter-Module machen es insgesamt einfacher, die gesamte Beleuchtung über einen zentralen Punkt zu verwalten – ganz egal, ob es sich dabei um herkömmliche oder smarte Lampen oder eine Kombination daraus handelt.1

 

Neue Beleuchtungsprodukte für das Home-Entertainment

 

Neben den Wandschalter-Modulen stellt Philips Hue drei Neuheiten für den persönlichen Entertainment-Bereich vor: die Hue Play Gradient Tischleuchte und die Hue Play Gradient Stehleuchte, die in zwei Größen erhältlich sein wird.

 

Die neuen Leuchten erweitern das Unterhaltungserlebnis auf den gesamten Raum, indem sie eine immersive Lichtstimmung erzeugen. Die Nutzer*innen können aus einem noch größeren Sortiment an Leuchten wählen, die jede Art des Entertainments mit smarten Beleuchtungseffekten aufwerten.

 

Ob neben dem Fernseher, hinter dem Sofa oder einer anderen Stelle im Raum – die Leuchten entfalten, sobald sie mit Filmen, Spielen oder Musik synchronisiert werden, an nahezu jedem Ort ihre ganz eigene Dynamik. Die Modelle sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich und lassen sich flexibel platzieren. Bei der Gestaltung des persönlichen Entertainment-Bereichs sind den Nutzer*innen somit kaum Grenzen gesetzt.

 

Die Leuchten können nahtlos in das Ökosystem von Philips Hue integriert und über die Philips Hue Play HDMI Sync Box oder die Philips Hue Sync Apps für TV und PC mit den Entertainment-Inhalten synchronisiert werden. Im Anschluss passt sich die Beleuchtung in Echtzeit an die Musik von Spotify oder das Geschehen auf dem Bildschirm an. Für Sport-Fans hat Philips Hue gerade erst „Sports Live“ herausgebracht: ein kostenloses Feature für die Philips Hue App, mit dem die smarte Beleuchtung während der Fußball-WM 2026 auf Spielhöhepunkte wie Tore, rote Karten oder Elfmeterentscheidungen reagieren kann.

 

Die E14-Kerzenlampe kann nun das Spektrum des Tageslichts wiedergeben

 

Die Kerzenlampe von Philips Hue erfährt derweil ein außergewöhnliches Update: Die neueste Generation des beliebten Lampentyps basiert auf der fortschrittlichen Vollspektrum-Tageslichttechnologie mit einem besonders breiten Farbtemperaturbereich. Die Lampe ist somit dazu in der Lage, den vollen Umfang des Tageslichts zu imitieren. Das Spektrum reicht von warmen Farbtönen, die an das Licht einer Kerze erinnern, bis hin zu hellen Tageslicht-Einstellungen für fokussierte und lebhafte Momente. Die neue Lampen-Generation lässt sich noch präziser dimmen und verbraucht 40 Prozent weniger Energie als ihr Vorgänger.ii Außerdem verfügt sie über eine konsistentere Farbwiedergabe und ist nun auch mit Matter kompatibel.

 

Die optimierte E14-Kerzenlampe eignet sich für dekorative Leuchten, Kronleuchter oder Wandleuchten. Sie schlägt die Brücke zwischen zeitloser Ästhetik und den neuesten Innovationen, die Philips Hue zu bieten hat.

Vernetzte Beleuchtung soll intuitiv dazu beitragen, das Zuhause nach den eigenen Wünschen zu gestalten. Mit unseren Neuheiten erweitern wir das Potenzial des Philips Hue Ökosystems – von der Vernetzung herkömmlicher Lampen bis hin zur Erzeugung immersiver Unterhaltungserlebnisse und der Imitation des Tageslichts. Egal, wie die Lebens-, Unterhaltungs- und Arbeitsgewohnheiten unserer Nutzer*innen auch aussehen mögen – Philips Hue begleitet sie durch den gesamten Tag.”

 

John Smith,
Business Leader Philips Hue bei Signify

 

Verfügbarkeit in DACH (UVP inkl. MwSt.):

 

Kabelgebundenes Wandschaltermodul 1-Kanal für nicht smarte Lampen (ab Juni 2026)

UVP: 49,99 Euro / 50 CHF

Kabelgebundenes Wandschaltermodul 2-Kanal für nicht smarte Lampen (ab Juni 2026)

UVP: 54,99 Euro / 55 CHF

Kabelgebundenes Wandschaltermodul für nicht smarte dimmbare Lampen (ab Juni 2026)

UVP: 59,99 Euro / 60 CHF

Kabelgebundenes Wandschaltermodul für Hue-Lampen (ab Juni 2026)

UVP: 1er Pack: 44,99 Euro / 45 CHF; 2er Pack: 79,99 Euro / 80 CHF

Hue Play Gradient Tischleuchte (ab Juni 2026)

UVP: 79,99 Euro / 80 CHF

Hue Play Gradient Stehleuchte S (ab Juni 2026)

UVP: 139,99 Euro / 140 CHF

Hue Play Gradient Stehleuchte L (ab Juni 2026)

UVP: 149,99 Euro / 150 CHF

Optimierte Hue E14-Kerzenlampe (ab Juni 2026)

UVP: E14 White 21,99 Euro / 22 CHF, E14 White Ambiance 34,99 Euro / 35 CHF, E14 White & Color Ambiance 64,99 Euro / 65 CHF

 

i   Eine Übersicht über alle Lampen, die mit den Modulen kompatibel sind, sind hier zu finden: https://www.philips-hue.com/support/wall-switch-modules

ii   Die Behauptung einer um 40 Prozent höheren Energieeffizienz basiert auf einem Vergleich zwischen den Philips Hue-Kerzenlampen der nächsten Generation und der vorherigen Philips Hue-Kerzenlampen (Produktcodes: 929002294403, 929002294404, 929003021101 und 929003021102).

Ansprechpartner*in für weitere Informationen:

Stefan Zander

Pressesprecher

Signify GmbH

Röntgenstraße 22, 22335 Hamburg

Tel: +49 (0) 160 742 90 87

E-Mail: stefan.zander@signify.com

 

Petra Müller

Pressesprecherin

Signify GmbH

Röntgenstraße 22, 22335 Hamburg

Tel: +49 (0) 172 207 00 13

E-Mail: p.mueller@signify.com

Über Signify

 

Signify (Euronext: LIGHT) ist der weltweit führende Anbieter für Licht- und Beleuchtungslösungen für professionelle Anwender*innen und Endkonsument*innen. Wir sind stolz darauf, die weltweit besten Beleuchtungsmarken wie Signify, Philips, Philips Hue, Signify Interact, Philips Dynalite und Color Kinetics auf den Markt zu bringen und weiterzuentwickeln. Unsere fortschrittlichen Produkte, vernetzten Systeme und maßgeschneiderten Dienstleistungen erschließen das außergewöhnliche Potenzial von Licht für ein angenehmeres Leben und eine bessere Welt.  Im Jahr 2025 erzielten wir einen Umsatz von 5,8 Milliarden Euro und beschäftigten rund 27.000 Mitarbeiter*innen in mehr als 70 Ländern. Wir sind im Dow Jones Sustainability World Index vertreten, haben für unsere Nachhaltigkeits- und Transparenzmaßnahmen vom Carbon Disclosure Project (CDP) die Bestnote „A“ erhalten und wurden von EcoVadis erneut mit dem Platin-Rating ausgezeichnet.

Meydan Bridge

Mehr Pressemitteilungen

  • Signify Geschäftsergebnisse für das zweite Quartal 2026

    Juli 24, 2026

    Signify Geschäftsergebnisse für das zweite Quartal 2026

  • Capital Markets Day 2026

    Juni 23, 2026

    Capital Markets Day 2026

  • Signify erweitert das Portfolio von Philips Hue um mehrere Neuheiten

    Juni 16, 2026

    Signify erweitert das Portfolio von Philips Hue um mehrere Neuheiten