Österreich - Deutsch

Hue SpatialAwareTM revolutioniert das Lichtszenen-Management

7. Januar 2026

Neue Funktion von Philips Hue revolutioniert das Lichtszenen-Management: Hue SpatialAwareTM erkennt die Umgebung zuhause

 

  • SpatialAwareTM hebt das Zusammenspiel von smarter Beleuchtung auf ein neues Niveau: Die neue Funktion für die Hue Bridge Pro ist dazu in der Lage, ihre Umgebung wahrzunehmen und das Beleuchtungsergebnis präzise darauf abzustimmen
  • Hue SpatialAwareTM greift hierfür auf einen Algorithmus zurück, der die verschiedenen Farbtöne einer Szene so auf die einzelnen Lichtpunkte verteilt, dass sie harmonisch zusammenwirken und eine natürliche Atmosphäre erzeugen

 

Hamburg – Signify (Euronext: LIGHT), der Weltmarktführer für Beleuchtung, trägt mit einer innovativen Funktion dazu bei, dass Nutzer*innen von Philips Hue ihre Lichtszenen ganz neu erleben: Hue SpatialAwareTM analysiert die Raumaufteilung und erkennt, wo sich die vorhandenen Philips Hue Produkte im Raum befinden, um so das bestmögliche Beleuchtungsergebnis zu erzielen. Das neue Feature fungiert als eine Art Lichtdesign-Tool, das eine völlig neue Form der smarten Beleuchtung ermöglicht.

 

Smarte Lichtszenen erleben wie noch nie zuvor

 

Hue SpatialAwareTM bringt das natürliche Licht nachhause. Indem die Position jedes Lichtpunkts berücksichtigt wird, kann die Funktion natürliche Lichtverhältnisse in einer atemberaubenden Präzision imitieren. Das Erlebnis wirkt so nicht nur immersiver und dynamischer – es verleiht dem Smart-Home-Erlebnis von morgen auch eine völlig neue Tiefe.

 

Bislang wurden stets die gleichen Farbnuancen im Raum verteilt, wenn vorinstallierte Lichtszenen über die Hue App abgerufen wurden. Mit Hue SpatialAwareTM ändert sich dieser Umstand grundlegend. Die Farben werden intelligent auf die Gegebenheiten vor Ort zugeschnitten, um eine möglichst natürliche Darstellung zu gewährleisten. 

Diese Funktion ist ein großer Schritt in der Entwicklung von smarter Beleuchtung. Sie geht weit über die Möglichkeiten einer einzelnen Leuchte hinaus und legt den Grundstein für eine Form der Beleuchtung, die sich an ihre Umgebung anpasst. Alle Lichtszenen von Philips Hue sind für Wohnräume konzipiert. Hue SpatialAwareTM sorgt für ein noch harmonischeres Zusammenspiel und verwandelt das Smart Home in ein wirklich intelligentes Zuhause.” 

 

John Smith,
Business Leader für Philips Hue bei Signify

 

Einfach den Raum scannen und loslegen

 

Das neue Feature steht Nutzer*innen der Hue Bridge Pro exklusiv zur Verfügung. Und weil die Hue App schrittweise durch den Prozess führt, ist SpatialAwareTM denkbar einfach zu bedienen. Die Funktion greift auf die Kamera des mobilen Endgeräts zurück, um mithilfe der neuesten Augmented-Reality-Technologien den Raum zu scannen und die Position jedes Lichtpunkts zu bestimmen. Ein kluger Algorithmus sorgt anschließend dafür, dass die Lichtpunkte im gesamten Raum aufeinander abgestimmt werden.

 

Nachdem SpatialAwareTM eingerichtet wurde, kann das System jederzeit um weitere Lampen und Leuchten von Hue ergänzt werden. Das räumliche Modell wird durch erneutes Scannen des Raums automatisch optimiert, sodass die Lichtszenen noch immersiver und natürlicher wirken. 
 

Eine neue Dimension für die Lichtszenen von Hue

 

Hue SpatialAwareTM ist mit etwa der Hälfte der in der App vorinstallierten Lichtszenen kompatibel. Die Funktion wurde in erster Linie entwickelt, um von der Natur inspirierte Szenen wie „Nebel über dem See“, „Bergbrise“, „Sonnenuntergang Savanne“ und „Lake Placid“ noch besser zu machen.
 

In einem mit Hue SpatialAwareTM ausgestatteten Raum wirken die Lichtszenen noch einmal immersiver und lebensechter. Bei einer Sonnenuntergangsszene strahlen die Lichter auf einer Seite des Raums etwa warme Gelbtöne aus, um die untergehende Sonne imitieren, während die Deckenleuchten auf der gegenüberliegenden Seite dunklere Farbtöne wiedergeben.
 

Nach der Veröffentlichung steht SpatialAwareTM über die Lichtszenen-Bibliothek zur Verfügung. So können die Nutzer*innen ganz einfach eine optimiere SpatialAwareTM-Lichtszene auswählen oder bei Bedarf zum alten Modus zurückkehren.
 

Weitere Updates und Ankündigungen:

 

Die Daten mehrerer Bridges auf das neuste Modell übertragen
 

Nutzer*innen, die auf die Hue Bridge Pro umsteigen, können nun die Daten mehrerer Bridges auf das neueste Modell migrieren. Darüber hinaus können sie auch nachträglich noch die Daten weiterer Bridges übertragen, solange es die Kapazität der Hue Bridge Pro zulässt.
 

Der KI-Assistent ist bald auch auf Deutsch verfügbar
 

Der KI-gestützte Assistent von Philips Hue wurde optimiert und kann nun Automatisierungen basierend auf den vorangegangen Anfragen der Nutzer*innen erstellen (zum Beispiel: „Wecke mich jeden Tag um 6.45 Uhr, außer mittwochs). Darüber hinaus wird der Assistent zeitnah in weiteren Sprachen erhältlich sein, darunter in Deutsch. Wenn es ein Problem mit dem System gibt, führt er die Nutzer*innen künftig noch zielgenauer zu Artikeln, die die Fehlerbehebung erleichtern.
 

Automatisierungen werden noch intuitiver dargestellt
 

Automatisierungen für Beleuchtungsprodukte und Zubehör werden künftig direkt in den Räumen und Zonen angezeigt, die über die Hue App gesteuert werden. So lassen sich Weckzeiten im Schlafzimmer oder die Timer für die Küchenbeleuchtung noch intuitiver einstellen. Die Nutzer*innen können die Automatisierungen direkt über die Benutzeroberfläche bearbeiten und neu anordnen, um sie an ihre persönlichen Bedürfnisse anzupassen.

Verfügbarkeit:

Hue SpatialAwareTM: verfügbar ab Frühjahr 2026

Multi-Bridge-Migration für die Hue Bridge Pro: ab sofort verfügbar

KI-basierte Automatisierungen: ab sofort verfügbar

Neue Sprachen für den KI-Assistenten und optimierte Fehlerbehebung: verfügbar in Q1 2026

Optimierte Darstellung von Inhalten in der Hue App: verfügbar in Q1 2026

 

Ansprechpartner*in für weitere Informationen:

 

Stefan Zander
Pressesprecher

Signify GmbH

Röntgenstraße 22, 22335 Hamburg

Tel: +49 (0) 160 742 90 87

E-Mail: stefan.zander@signify.com

 

Petra Müller
Pressesprecher

Signify GmbH

Röntgenstraße 22, 22335 Hamburg

Tel: +49 (0) 172 207 00 13

E-Mail: p.mueller@signify.com

Über Signify

 

Signify (Euronext: LIGHT) ist der weltweit führende Anbieter für Licht- und Beleuchtungslösungen für professionelle Anwender*innen und Endkonsument*innen. Wir sind stolz darauf, die weltweit besten Beleuchtungsmarken wie Signify, Philips, Philips Hue, Signify Interact, Philips Dynalite und Color Kinetics auf den Markt zu bringen und weiterzuentwickeln. Unsere fortschrittlichen Produkte, vernetzten Systeme und maßgeschneiderten Dienstleistungen erschließen das außergewöhnliche Potenzial von Licht für ein angenehmeres Leben und eine bessere Welt.  Im Jahr 2025 erzielten wir einen Umsatz von 5,8 Milliarden Euro und beschäftigten rund 27.000 Mitarbeiter*innen in mehr als 70 Ländern. Wir sind im Dow Jones Sustainability World Index vertreten, haben für unsere Nachhaltigkeits- und Transparenzmaßnahmen vom Carbon Disclosure Project (CDP) die Bestnote „A“ erhalten und wurden von EcoVadis erneut mit dem Platin-Rating ausgezeichnet.

Meydan Bridge

Mehr Pressemitteilungen

  • Signify Geschäftsergebnisse für das dritte Quartal 2026

    Oktober 23, 2026

    Signify Geschäftsergebnisse für das dritte Quartal 2026

  • Signify erhält erneut die Platinum-Medaille von EcoVadis

    Oktober 01, 2026

    Signify erhält erneut die Platinum-Medaille von EcoVadis

  • Philips Smart Lighting erweitert sein Portfolio um zwei Neuheiten

    September 10, 2026

    Philips Smart Lighting erweitert sein Portfolio um zwei Neuheiten