Österreich - Deutsch

FIFA ernennt Signify zum bevorzugten Anbieter für Flutlichtanlagen

22. Juli 2025

Vernetzte Beleuchtung, die Weltklasse sichtbar macht: FIFA ernennt Signify zum bevorzugten Anbieter für Flutlichtanlagen

 

  • Die vernetzten Flutlichtanlagen von Signify erfüllen die höchsten Qualitätsstandards der FIFA
  • Das Vertrauen der FIFA bestätigt Signify in seiner Rolle als Branchenführer, wenn es um die Entwicklung fortschrittlicher Flutlichtsysteme geht
  • Die Beleuchtung von Signify optimiert das Spieler*innen-, Zuschauer*innen-, Fan- und Übertragungserlebnis bei Spielen und Turnieren

 

Hamburg – Signify (Euronext: LIGHT), der Weltmarktführer für Beleuchtung, wurde vom Weltfußballverband FIFA zum bevorzugten Anbieter für Flutlichtanlagen ernannt. Dies bedeutet, dass die Flutlichtanlagen von Signify die höchsten Qualitätsstandards der FIFA erfüllen und Signify die Rolle eines vertrauenswürdigen Partners innerhalb der Fußballindustrie einnimmt.

 

Umfassende Kooperation mit dem FIFA-Qualitätsprogramm

 

Als FIFA Preferred Provider for Floodlights (FPP) erfüllt Signify strenge Qualitätsanforderungen an Produkte, Herstellung und Systeminfrastruktur. Signify wird darüber hinaus mit dem FIFA-Qualitätsprogramm kooperieren, um die Forschung und Entwicklung im Bereich Sportflutlicht voranzutreiben und die technischen Standards mit Blick auf die Zukunft zu verbessern.

 

Die Flutlichtsysteme von Signify haben bereits heute großen Einfluss auf Sportereignisse, die sich über den gesamten Globus erstrecken. Die erstklassige Beleuchtung trägt dazu bei, ein optimales Erlebnis für Spieler*innen, Zuschauer*innen im Stadion und Millionen von Fans zu gewährleisten, die das Spiel von zuhause verfolgen. Hochwertige Flutlichtanlagen spielen eine Schlüsselrolle, wenn es um die Unterstützung fortschrittlicher Technologien wie dem Videoschiedsrichter, der Torlinientechnologie und optischer Trackingsysteme geht, die auf eine gute Sicht angewiesen sind.

 

Herausragende Lichtqualität, individuell anpassbar

 

Die Stadionbeleuchtung von Signify bietet darüber hinaus auch Features für zusätzliche Unterhaltung bei Großveranstaltungen – zum Beispiel durch individualisierbare Lichtshows vor, während und nach den Spielen.

 

Stadien, die im Rahmen des FIFA-Preferred-Provider-Programms mit Signify zusammenarbeiten, können auf eine breite Palette an Technologien und Features zurückgreifen, darunter:

 

  • ArenaVision LED Gen 3.5 - das innovative LED-Flutlichtsystem überzeugt mit einer hervorragenden Lichtqualität, effektivem Wärmemanagement, einer langen Lebensdauer und ist kompatibel mit Steuerungsanwendungen wie dem Lichtmanagementsystem Interact von Signify, das individuelle Beleuchtungssteuerung und Zeitplanung aus der Ferne ermöglicht. Das System ist mit den internationalen Übertragungsstandards für jede Sportart konform.

 

  • OptiVision LED Gen 3.5 Flutlichtanlage - eine Komplettlösung für die einfachsten bis hin zu den komplexesten Freizeitsportarten. Sie erfüllt die höchsten Leistungsstandards, liefert eine hervorragende Lichtqualität und gewährleistet Sicherheit und Sehkomfort.

 

Die große Auswahl an Scheinwerfern sorgt für eine präzise Lichtverteilung mit minimalem Streuverlust und ermöglicht in Verbindung mit der intelligenten Steuerung zusätzliche Energieeinsparungen von bis zu 65 Prozent.

 

Der Energieverbrauch sinkt heute schon in vielen Stadien deutlich

 

Jedes Beleuchtungssystem kann über den gesamten Veranstaltungsort hinweg, einschließlich des Spielfelds, der Stadionfassade und der Hospitality-Bereiche, aus der Ferne gesteuert werden, was zu einer Verbesserung der betrieblichen Effizienz beiträgt.

 

Die Flutlicht-Beleuchtung von Signify kommt derzeit bereits in verschiedenen Stadien auf der ganzen Welt zum Einsatz, wie zum Beispiel im Stadion Feijenoord in Rotterdam. Das neue ArenaVision-Beleuchtungssystem von Signify verbessert das Spielerlebnis für alle und ermöglicht dabei Energieeinsparungen von bis zu 63 Prozent1 gegenüber dem vorherigen System.

Diese Anerkennung durch die FIFA, die einige der prestigeträchtigsten und meistgesehenen Sportereignisse der Welt organisiert, ist ein wichtiger Meilenstein für Signify und spiegelt unsere Führungsrolle im Bereich der Sportbeleuchtung wider. Eine hochwertige Beleuchtung ist im modernen Sport, insbesondere im Spitzenfußball, von enormer Bedeutung. Sie ist sowohl für die Leistung der Spieler*innen als auch für die an der Spielleitung beteiligten Funktionäre und die Übertragung der Spiele unerlässlich und damit ein ganz wesentlicher Bestandteil des Fanerlebnisses.”

 

Niels Geven,

Direktor für Sport und Arenen bei Signify

Signify verfügt im Bereich der Sportbeleuchtung über mehr als 60 Jahre Erfahrung und hat seine Expertise bereits in diversen Sportarten wie Fußball, Basketball, Cricket und Tennis eingebracht. Seit vergangenem Jahr fungiert Signify zudem als offizieller Beleuchtungspartner des Mercedes-AMG PETRONAS Formel 1 Teams.

 

Weitere Informationen zur Beleuchtung von Arenen und Stadien finden Sie hier.

 

Diese Pressemitteilung sowie Bildmaterial stehen Ihnen im Signify Newsroom zur Verfügung.

 

1  Vor der Installation von ArevanaVision lag der Energiebedarf von Feyenoord bei 748 kW. Mit Arenavision konnte er auf 274 kW reduziert werden.

Ansprechpartner*in für weitere Informationen:

 

Stefan Zander

Pressesprecher

Signify GmbH

Röntgenstraße 22, 22335 Hamburg

Tel: +49 (0) 160 742 90 87

E-mail: stefan.zander@signify.com

 

Petra Müller

Pressesprecherin

Signify GmbH

Röntgenstraße 22, 22335 Hamburg

Tel: +49 (0) 172 207 00 13

E-mail: p.mueller@signify.com

Media assets

Über Signify

 

Signify (Euronext: LIGHT) ist der weltweit führende Anbieter für Licht- und Beleuchtungslösungen für professionelle Anwender*innen und Endkonsument*innen. Wir sind stolz darauf, die weltweit besten Beleuchtungsmarken wie Signify, Philips, Philips Hue, Signify Interact, Philips Dynalite und Color Kinetics auf den Markt zu bringen und weiterzuentwickeln. Unsere fortschrittlichen Produkte, vernetzten Systeme und maßgeschneiderten Dienstleistungen erschließen das außergewöhnliche Potenzial von Licht für ein angenehmeres Leben und eine bessere Welt.  Im Jahr 2025 erzielten wir einen Umsatz von 5,8 Milliarden Euro und beschäftigten rund 27.000 Mitarbeiter*innen in mehr als 70 Ländern. Wir sind im Dow Jones Sustainability World Index vertreten, haben für unsere Nachhaltigkeits- und Transparenzmaßnahmen vom Carbon Disclosure Project (CDP) die Bestnote „A“ erhalten und wurden von EcoVadis erneut mit dem Platin-Rating ausgezeichnet.

Meydan Bridge

Mehr Pressemitteilungen

  • Signify erhält erneut die Platinum-Medaille von EcoVadis

    Oktober 01, 2026

    Signify erhält erneut die Platinum-Medaille von EcoVadis

  • Philips Smart Lighting erweitert sein Portfolio um zwei Neuheiten

    September 10, 2026

    Philips Smart Lighting erweitert sein Portfolio um zwei Neuheiten

  • Philips Hue verschiebt die Grenzen der smarten Beleuchtung

    September 03, 2026

    Philips Hue verschiebt die Grenzen der smarten Beleuchtung