STICH® und Signify sorgen bei der Red Bull Fußball Akademie für Flutlichtbeleuchtung mit besonderem Naturschutz

Januar 2020

Wien – Gemeinsam mit dem Flutlichtspezialisten STICH® hat Signify (Euronext: LIGHT), Weltmarktführer für Beleuchtung, die Trainingsplätze der Red Bull Fußball Akademie in Salzburg mit besonders umweltschonendem Flutlicht ausgestattet. Die in Österreich erste LED-Flutlichtanlage mit einer Farbtemperatur von 3.000 Kelvin beschränkt die Auswirkungen der Beleuchtung auf nachtaktive Tiere und Insekten und leistet damit einen Beitrag zu mehr Nachhaltigkeit im Hinblick auf die Ökosysteme.

 

Die Scheinwerfer von Signify erfüllen spezielle Anforderungen, die von Seiten des Vereins zum Schutz der Umwelt an die Installation gestellt wurden. Für die Flora und Fauna stellt künstliches Licht von Außeneinrichtungen wie Sportstätten nämlich eine Herausforderung dar. Speziell Insekten wie Nachtfalter reagieren empfindlich auf eine Beleuchtung mit hohem Blauanteil im Farbspektrum. Gemäß einem aktuellen Leitfaden der Landesumweltreferenten aller österreichischen Bundesländer zur Außenbeleuchtung wird daher zu warmweißen Lichttönen, die 3.000 Kelvin nicht überschreiten, geraten. Die in der Flutlichtanlage verbauten Philips Leuchten OptiVision LED Gen3 liefern eine qualitativ hochwertige Beleuchtung mit diesem empfohlenen Wert. So können Umwelt- und Naturauswirkungen so gering wie möglich gehalten werden. Zusätzlich bietet diese neueste LED-Flutergeneration im Vergleich zu konventionellen Flutlichtern weitere Vorteile wie einen niedrigeren Energieverbrauch, eine längere Lebensdauer sowie eine geringere Blendungswirkung auf Anwohner und Umwelt.

 

Neben den Anforderungen des Vereins zum Schutz der Umwelt konnten außerdem besondere Kundenwünsche erfüllt werden. Somit erreichen beispielsweise beide Trainingsplätze eine mittlere horizontale Beleuchtungsstärke von 250 bzw. 300 Lux, kombiniert mit einer äußerst homogenen Gleichmäßigkeit.

 

Mit der neuen Anlage von STICH® und Signify sorgt die Red Bull Fußball Akademie so nicht nur für optimale Trainingsbedingungen auf seinen Fußballplätzen, sondern setzt sich gleichzeitig zur Schonung der Umwelt ein – und ist gerüstet für die Zukunft: Die verbauten Leuchten sind fähig zur Vernetzung über intelligente Systeme wie Interact Sports.

Ihre Ansprechpartner für weitere Informationen:

Medienstelle
Signify Austria GmbH
Euro Plaza, Kranichberggasse 4, 1120 Wien
Tel: +41 79 584 0083
E-Mail: presse.at@signify.com

Über Signify

 

Signify (Euronext: LIGHT) ist der weltweit führende Anbieter für Licht- und Beleuchtungslösungen für professionelle Anwender, Endkonsumenten und Beleuchtung im Internet der Dinge. Mit unseren Philips Produkten, den vernetzten Interact Lichtsystemen und datengestützten Services, bieten wir einen Mehrwert für Unternehmen und verändern das Leben zu Hause, in Gebäuden sowie in urbanen Räumen. Mit einem Umsatz von 6,4 Milliarden Euro im Jahr 2018, rund 27.000 Mitarbeitern und einer Präsenz in über 70 Ländern erschließen wir das außergewöhnliche Potenzial von Licht für ein angenehmeres Leben und eine bessere Welt. Vom Dow Jones Sustainability Index wurden wir zum dritten Mal in Folge als Branchenführer im Bereich Nachhaltigkeit ausgezeichnet. Neuigkeiten von Signify finden Sie im Newsroom, bei Twitter und LinkedIn sowie auf Instagram. Informationen für Investoren finden Sie auf der Seite Investor Relations.

Über STICH®

 

Seit nunmehr 17 Jahren beschäftigt sich Firma STICH® mit innovativen und effizienten Beleuchtungslösungen für Sportplätze und Hallen. Erfahrungen aus über 500 errichteten Flutlichtanlagen im europäischen und asiatischen Raum, fließen in jedes Projekt mit ein. Als konzessioniertes Elektrounternehmen deckt STICH® die Bereiche Planung, Montage und Inbetriebnahme ab. Auch werden sämtliche Elektro- und Lichtmessungen durch das Unternehmen durchgeführt. Qualitativ hochwertige Beleuchtungstechnik, gepaart mit dem Einsatz langjähriger und qualifizierter Mitarbeiter, garantieren den Auftraggeber innovative und zugleich wirtschaftliche Beleuchtungslösungen.

www.flutlichtanlagen.at

Meydan Bridge

Mehr Pressemitteilungen

  • Oxford-Studie über den Mehrwert zirkulärer Beleuchtungsprojekte

    November 02, 2026

    Oxford-Studie über den Mehrwert zirkulärer Beleuchtungsprojekte

  • Signify Geschäftsergebnisse für das dritte Quartal 2026

    Oktober 23, 2026

    Signify Geschäftsergebnisse für das dritte Quartal 2026

  • Signify erhält erneut die Platinum-Medaille von EcoVadis

    Oktober 01, 2026

    Signify erhält erneut die Platinum-Medaille von EcoVadis