Österreich - Deutsch

Philips MASTER LEDcandle und LEDluster - Neue LED-Lampen lassen Kronleuchter funkeln

September 23, 2013

Die Verwendungsmöglichkeiten von LEDs nehmen mit wachsender Leistungsfähigkeit dieser Technologie kontinuierlich zu. Als Weltmarktführer in Sachen Licht beweist Philips jetzt mit neuen LED-Retrofit-Lampen in Kerzen- und Tropfenform, dass sich stilvoller Retro-Look und zukunftsweisende Technologie nicht ausschließen. Die Lampen mit E14- und E27-Sockel und einer elektrischen Leistung von nur vier Watt ersetzen 25-Watt-Glühlampen in Kronleuchtern und in dekorativen Beleuchtungslösungen. Die Energieeffizienzklasse der Lampen ist A+.
 
Die Sockel der neuen Kerzen- und Tropfenlampen sind elfenbeinfarben und fügen sich dadurch nahtlos und dezent in die Lampenfassungen von Kronleuchtern und Lüstern ein. Die Lampen sind mit einer neuartigen Optik ausgestattet, die mit einer Lotuslinse dafür sorgt, dass das warmweiße Licht (827) mit einem Lichtstrom von 250 Lumen gleichmäßig zu allen Seiten verteilt wird und sich besonders gut in den Kristallen von Kronleuchtern bricht. Die festliche Atmosphäre, die vom funkelnden Leuchter ausgeht, wird dadurch noch stimmungsvoller.
 
Die dimmbaren neuen Lampen sind die jüngste Ergänzung des umfassenden Philips-Portfolios von LED-Lampen, die als effizienter Ersatz für traditionelle Glühlampen in immer größeren Bereichen der Allgemeinbeleuchtung Anwendung finden. Mit über 80 Prozent niedrigerem Energieverbrauch und deutlich längerer Lebensdauer sind sie eine rentable Alternative zu herkömmlicher Beleuchtung in Hotels, Restaurants, Bars, historischen Gebäuden, aber auch in Privathaushalten.

LED-Retrofit-Lampe in Kerzenform

Download Presseinformation

Weitere Informationen nur für Journalisten:

Martha Salaquarda, MA

Philips Austria, Konzernkommunikation
Triester Straße 64,
A-1100 Wien

Tel: +43/1/60101-1451

Email: martha.salaquarda@signify.com

Über Philips

Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA), mit Hauptsitz in den Niederlanden, ist ein Unternehmen, das auf Gesundheit und Wohlbefinden ausgerichtet ist. Im Fokus steht die Verbesserung der Lebensqualität der Menschen mit innovativen Lösungen aus den Bereichen Healthcare, Consumer Lifestyle und Lighting. Philips beschäftigt etwa 115.000 Mitarbeiter in mehr als 100 Ländern und erzielte in 2012 einen Umsatz von 24,8 Milliarden Euro. Das Unternehmen gehört zu den Marktführern in den Bereichen Kardiologie, Notfallmedizin, Gesundheitsversorgung für zuhause sowie energieeffizienten Lichtlösungen. Außerdem ist Philips einer der führenden Anbieter im Bereich Mundhygiene sowie bei Rasierern und Körperpflegeprodukten für Männer.

Mehr über Philips im Internet: www.philips.at 

.