Kolay
Sezgisel uygulama sayesinde ışıkların kurulumu hızlı ve zahmetsizdir. Web portalı ve ağ geçidi, binanın uzaktan yönetimini ve diğer avantajları (iç mekanlar ve örneğin otopark alanları gibi dış mekanlar için) mümkün kılar.
Sezgisel uygulama sayesinde ışıkların kurulumu hızlı ve zahmetsizdir. Web portalı ve ağ geçidi, binanın uzaktan yönetimini ve diğer avantajları (iç mekanlar ve örneğin otopark alanları gibi dış mekanlar için) mümkün kılar.
Interact Pro, binaların enerji faturalarını ve işletme maliyetlerini düşürmeye yardımcı olurken, çalışanların refahını, verimliliğini ve güvenliğini de olumlu yönde etkiler.
Sistem, yetenekleri, donanımı ve kullanım alanları açısından her zaman kolayca büyütülebilir veya küçültülebilir. Üstelik DALI dünyasına da entegre olabiliriz.
Interact Pro ile sorunsuz bir şekilde çalışan çok çeşitli yüksek kaliteli Philips LED lambalar, aydınlatma armatürleri, sensörler ve anahtarlar mevcuttur. Bu cihazlar, bir kit aracılığıyla DALI aydınlatma armatürlerine kolayca bağlanabilir ve hem entegre hem de harici kablosuz sensörlerle donatılmıştır. Sorunsuz, kablosuz kurulumu ve ek kablolama veya delme gerektirmemesi sayesinde bu cihazlar hem yeni kurulumlar hem de tadilatlar için idealdir.

Interact Pro bileşenlerinin bir araya gelerek sonsuz akıllı olanaklar sunan güçlü bir sistem oluşturduğunu görün.
Bluetooth tabanlı kurulum
Akıllı telefon uygulamasıyla Bluetooth kurulumu sayesinde kolay devreye alma
Proje başına birden fazla teknisyen
Birden fazla teknisyenin aynı anda tek bir proje üzerinde çalışmasıyla proje daha hızlı tamamlanabilir.
Şantiye dışı proje hazırlığı
Şantiyede zamandan tasarruf etmek için projeleri önceden hazırlayın. Bu işlem hem Interact Pro uygulaması hem de web portalı üzerinden mümkündür.
Her mekana uyum sağlar
Açma/kapama davranışı, zamanlamalar ve aydınlatma seviyeleri gibi ayrıntılı aydınlatma ayarları, sistemi herhangi bir mekana mükemmel şekilde uyarlamaya olanak tanır.
Bulut yedeklemesi
Tüm proje bilgileri, verilerin asla kaybolmaması için bulutta güvenli bir şekilde saklanır.
Düzenli uygulama güncellemeleri
Ekibimiz, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve sisteme yeni özellikler kazandırmak için sürekli çalışmaktadır.
Destek alın
Uygulama içi sohbet robotu Bulbi, 7/24 size yardımcı olmak için buradadır: Anında yardım için ziyaret edin.
Hareket algılama
Işıklar yalnızca kullanımda olduğunda aktif hale getirilerek enerji tasarrufuna yardımcı olur.
Gün ışığından yararlanma
Odaya yeterli gün ışığı ulaştığında ışıkları otomatik olarak kısmak için sensör verilerini kullanır.
Kablosuz anahtarlar
Aydınlatma sisteminin kontrolünü daha erişilebilir hale getirmek için herhangi bir yere monte edilebilir.
Sorun giderme.
Sahne desteği
Kablosuz anahtarlar veya uygulama kullanarak kolayca özel sahneler oluşturun ve bunları çağırın.
Işıklarınızı düzenleyin
Bina aydınlatmanızı ağlar şeklinde düzenleyin (ör. zemin katında). Daha ayrıntılı kontrol sağlamak için gruplara (ör. oda) ve bölgelere (ör. pencere alanları) ayırın.
Ayarlanabilir beyaz
Işıklarınız için varsayılan renk sıcaklığını ayarlayın veya kablosuz anahtarlar kullanarak manuel olarak kontrol edin.
Interact Pro kablosuz ağ geçidi (WG), aydınlatma sisteminizin temelidir ve sistemi için internet üzerinden buluta bağlar. WG arasındaki IP altyapısı, aydınlatma armatürleri ile bulut arasında iletişimi sağlar. WG, ZigBee aracılığıyla aydınlatma armatürleriyle bağlantı kurar.
Uzaktan teşhis
Bina bakımını iyileştirmek için, proje ve aydınlatma armatürü düzeyinde yanma saatlerine ve olası arızalara dayanarak kullanım ömrünün sonuna yaklaşan cihazları öğrenin.
Enerji raporlaması
12 aya kadar ayrıntılı enerji tüketimi raporu. Daha sonraki işlemler için .csv formatında dışa aktarın.
Kablosuz yükseltmeler
Otomatik özellik ve güvenlik güncellemeleri, bina işleyişini en düşük düzeyde etkileyecek şekilde arka planda gerçekleşir.
Uygulama kontrolü
Kullanıcılara çevrelerindeki ışıkları kendi tercihlerine göre özelleştirme olanağı tanıyın.
Sahne planlaması
Günde en fazla 16 sahne arasında otomatik olarak geçiş yapın. Bu zamanlamalar her gün tekrarlanır.
Işıkları uzaktan kontrol edin.
Interact Pro uygulaması veya web portalı üzerinden ışıkları uzaktan açabilir, kapatabilir veya bir sahneyi etkinleştirebilirsiniz.
Gün ışığına bağlı anahtar
Odaya yeterli gün ışığı ulaştığında ışıkları otomatik olarak kapatmak için sensör verilerini kullanır.
İç mekanda yönlendirme
Hızlı yönlendirme: Konum tabanlı hizmetler, odaları hızlıca bulmanıza ve rezervasyon yapmanıza yardımcı olabilir.
Çevresel izleme
Mevcut altyapı üzerinden veri toplayarak verimliliği ve refahı artırın.
Entegrasyon
BACnet aracılığıyla sıcaklık, nem ve doluluk oranına ilişkin veriyi bina otomasyon sistemlerine entegre edin.
Hizmetler
Optimizasyon, enerji izleme ve sistem durumu kontrolleri için potansiyel alanların detaylı analizini alın.
API’ler
Tüm proje bilgileri, verilerin asla kaybolmaması için bulutta güvenli bir şekilde saklanır.
Günlük aydınlatma
Çalışanlarınızın sirkadiyen ritmini veya doğal uyku-uyanıklık ritmini destekleyecek şekilde sisteminizi otomatikleştirin.
Dijital ikiz
Sistem parametrelerinizi izlemek ve ayarlamak için sezgisel bir yöntem. Her bir ışığın konumuna göre kolay varlık takibi.
Ve çok daha fazlası
Interact, aydınlatmanın ötesinde, örneğin SpaceManagement, çalışma alanı uygulaması ve özelleştirilmiş gösterge panelleri gibi ek değerler sunar.
EuroMaint/Jernhusen Orebo, İsveç
Naava Group OY, Finlandiya
Akıllı aydınlatma dünyasını keşfetmek için bu kursa katılın. Interact Pro'nun size nasıl fayda sağlayabileceğini öğrenin, özelliklerini ve bileşenlerini keşfedin ve ilgi çekici değerlendirmelerle bilginizi sınayın.