Philips Skylight brengt het gevoel van natuurlijk daglicht binnenshuis
Eindhoven, Nederland – Hoewel de zomer traditioneel geassocieerd wordt met buitenleven, brengen Belgen nog steeds het grootste deel van hun tijd binnenshuis door, zo blijkt uit recent onderzoek uitgevoerd door iVOX[1] in opdracht van Signify. Dat staat in contrast met de groeiende aandacht voor het belang van natuurlijk daglicht voor welzijn en comfort. Met de introductie van Philips Skylight speelt Signify (Euronext: LIGHT), de marktleider in verlichting, in op de groeiende behoefte aan natuurlijk daglicht binnenshuis.
De zon schijnt buiten, de Belg blijft binnen
Hoewel de zon volop schijnt, brengen veel Belgen verrassend veel tijd binnen door. Uit nieuw onderzoek blijkt dat de meerderheid van de Belgen zowel op doordeweekse zomerdagen (62%) als tijdens het zomerweekend (57%) minstens 8 uur per dag binnenshuis doorbrengt. Die trend legt een daglichtparadox bloot: hoewel mensen bewust zijn van hun beperkte tijd buiten, blijven ze toch vooral binnen. Meer dan zes op de tien Belgen geven zelf aan dat ze te veel tijd binnenshuis spenderen. Ruim 4 op de 10 Belgen (42%) geven het zelfs expliciet toe: 'ik heb het gevoel dat ik te weinig daglicht zie, maar doe er weinig aan.’
Tegelijk groeit het bewustzijn rond het belang van licht en welzijn. Zo zegt ruim 8 op de 10 Belgen (83%) dat ze zich energieker voelen wanneer ze voldoende daglicht zien, en beschouwt 87% daglicht als belangrijk voor het algemene welzijn. Ook de omschakeling naar het zomeruur laat zich voelen: meer dan de helft van de Belgen (52%) merkt dan een verschil in energie.
Daglicht blijft een blinde vlek in huis
Daglicht is essentieel voor ons welzijn, onze energie en ons bioritme. Toch blijkt het in veel Belgische woningen nog altijd een schaars goed. Terwijl thuiswerken en hybride werken stevig verankerd zijn in het dagelijkse leven, zegt 40% van de Belgen dat hun thuiswerkplek onvoldoende natuurlijk licht krijgt. Daarnaast vindt 1 op de 5 dat de eigen woning in het algemeen te weinig daglicht binnenlaat.
Bij de inrichting van een thuiswerkplek speelt licht dus ook een belangrijke rol. Belgen hechten daarbij ongeveer evenveel belang aan ergonomie (40%), meerdere schermen (40%) en natuurlijk daglicht (39%).
Hellen van der Plas,
business leader Philips LED
Philips Skylight bootst daglicht na
Signify speelt hierop in met de lancering van een innovatieve Philips Skylight, een nieuwe reeks plafondverlichting, ontworpen om het gevoel van daglicht binnenshuis na te bootsen met natuurlijke helderheid, lichtschakeringen en schaduwen om zo de visuele indruk te creëren van een dakraam in huis. Dankzij het automatische dagritme verandert de verlichting mee met het natuurlijke verloop van de dag.
Het systeem is gebaseerd op de Signify’s NatureConnect technology en creëert de illusie van een echt dakraam. De Philips BioUp LED's zorgen overdag voor helder, blauw licht, terwijl het licht 's avonds geleidelijk warmer wordt voor een meer ontspannen sfeer. Deze lichtdynamiek is geïnspireerd op wetenschappelijk onderzoek naar circadiaans ritmes en welzijn[1]. Het resultaat is een opmerkelijk realistische daglichtbeleving, zelfs in ruimtes waar geen ramen mogelijk zijn. Gebruikers kunnen kiezen uit vijf vooraf ingestelde, op daglicht geïnspireerde lichtscènes, afgestemd op verschillende activiteiten en momenten van de dag: van geconcentreerd werken tot ontspannen in de avond.
Uniek is dat de Philips Skylight ook beschikbaar is met een geïntegreerde UV-B-module (Philips Skylight VitaUp) die is ontworpen om de natuurlijke vitamine D-productie van het lichaam binnenshuis te ondersteunen[2].
Hellen van der Plas,
business leader Philips LED
Beschikbaarheid
Philips Skylight zal vanaf juni 2026 beschikbaar zijn in verschillende maten en varianten waaronder de Philips Skylight VitaUp met UV-B-module.
1) Onderzoek werd uitgevoerd onder 2000 volwassenen van 18+ jaar in België tussen 4 en 12 mei 2026 door iVOX.
2) BioUp is not a medical device.
3) Philips Skylight VitaUp is ontworpen op basis van tests en relevante wetenschappelijke literatuur. Het is niet bedoeld of goedgekeurd als medisch hulpmiddel en vervangt geen blootstelling aan natuurlijk zonlicht. De VitaUp-functie bevat geïntegreerde veiligheidsbesturing, waaronder automatische uitschakeling na acht uur of handmatige bediening via de meegeleverde afstandsbediening.
Signify (Euronext: LIGHT) is wereldwijd marktleider in verlichtingsoplossingen voor professionals en consumenten. Met trots brengen we ‘s werelds beste verlichtingsmerken op de markt, waaronder Signify, Philips, Philips Hue, Signify Interact, Signify Dynalite, Color Kinetics en vele andere. Onze geavanceerde producten, connected systemen en diensten leveren aanzienlijke waarde en verbeteren de kwaliteit van het leven van mensen in huizen, gebouwen en openbare ruimtes. Met een omzet van EUR 5.8 miljard in 2025, ongeveer 27.000 medewerkers en een aanwezigheid in meer dan 70 landen, benutten wij de buitengewone mogelijkheden van licht voor een beter leven en een duurzamere wereld. We staan in de Dow Jones Sustainability World Index en hebben de EcoVadis Platinum-rating.
Nieuws en updates van Signify zijn te vinden in onze Newsroom, LinkedIn of Instagram. Informatie voor investeerders is te vinden op de pagina Investor Relations.


september 29, 2026
Signify ontvangt EcoVadis Platinum-medaille met recordscore van 88 punten