België - Nederlands

De grote omschakeling naar LED voor sportverlichting

15 september, 2016

Hasselt, België – Begin deze maand werd de nieuwe verlichting van het Kiewitstadion in Hasselt ingehuldigd. De stad en voetbalclub RC Hades waren op zoek naar verlichting die de juiste mate van licht verstrekt, én tegelijk energie- en kostenbesparingen mogelijk maakt.

De ideale oplossing werd gevonden in het Optivision LED-systeem van Philips Lighting (Euronext Amsterdam ticker: LIGHT), wereldwijd toonaangevend in innovatieve LED-verlichting.

 

Jef Evens, bestuurslid van RC Hades, zegt: “De keuze voor LED-verlichting was snel gemaakt. Berekeningen toonden aan dat ons elektriciteitsverbruik serieus naar beneden zou gaan. Omdat LED-lampen een lange levensduur hebben zullen ook onze onderhoudskosten dalen. Het grootste voordeel hebben we echter pas sinds de installatie ontdekt. De verlichting draagt vooral bij tot een betere sfeer in en rond het stadion. Iedereen is dolenthousiast: onze spelers, onze tegenspelers, onze buren,… En daar zijn we als bestuur maar wat blij mee.”

 

Stefaan Note, Commercial Director Public & Sport Philips Lighting Belux: “Sportverlichting is meer dan alleen functioneel. Optimaal comfort voor spelers en supporters staat voorop, maar bij Philips Lighting voorzien wij in lichtoplossingen die volledig afgestemd kunnen worden op specifieke wensen en noden van de mensen voor hun terrein.”

 

Philips OptiVision LED gen2 is een nieuwe generatie slimme verlichting. Het is een complete oplossing voor de verlichting van sportvelden en -terreinen. De schijnwerpers voldoen aan de hoogste prestatienormen, bieden een uitstekende lichtkwaliteit en waarborgen veiligheid en visueel comfort. Philips OptiVision LED gen2 biedt nieuwe mogelijkheden om het energieverbruik te reduceren en de flexibiliteit te verhogen, zoals onmiddellijk starten, of verlichtingsniveaus programmeren in combinatie met de geavanceerde systeemregelaars en sensoren van Philips Lighting.

 

Ook deze sportterreinen scoren dit najaar met LED-verlichting van Philips Lighting:

  • Voetbalveld van KVK Zepperen: Zepperen, een deelgemeente van Sint-Truiden, koos voor de vernieuwing van de verlichting van zijn voetbalveld voor de optimale lichtkwaliteit van Philips OptiVision LED gen2. De LED-verlichting voegt een nieuwe dimensie toe aan de beleving in het stadion.
  • Trainingsvelden van KAA GENT: Eersteklasse club KAA GENT koos bij de vernieuwing van de verlichting van de trainingsvelden voor Philips OptiVision LED gen2 met intelligentie. Dat betekent dat de verlichting wordt beheerd via een geconnecteerd besturingsysteem. Door middel van sensoren en systeemregelaars kunnen de verlichtingsniveaus worden geprogrammeerd. De slimme systemen zijn inzetbaar volgens de bezetting van de terreinen, waardoor er verder energie en kosten worden bespaard en ook de lichthinder voor de omgeving vermindert. Midden september zullen de spelers voor het eerst onder de verlichting kunnen trainen.
  • Konkelgoed stadion van KSK Lebbeke: Eind september zullen spelers en atleten, maar ook voetbal- en atletieksupporters in Lebbeke kunnen genieten van een compleet nieuwe verlichtingsoplossing in het Konkelgoed stadion. Men was op zoek naar het allernieuwste in LED-technologie met hoge efficiëntie en intelligentie, om optimaal te kunnen voorzien aan de noden van een stadion met dubbelgebruik, voor voetbal en atletiek. Met OptiVision LED gen2 van Philips Lighting met geconnecteerd besturingsysteem kan het stadion optimaal worden verlicht, zowel tijdens wedstrijden als trainingen.
  • Drie Lindenstadion in Watermaal-Bosvoorde: Voor de verlichting rond de atletiekpiste van het gemeentelijk Drie Lindenstadion, dat afgelopen zomer werd vernieuwd, koos Watermaal-Bosvoorde voor OptiVision gen2 van Philips Lighting. Niet alleen valt de energierekening lager uit en gaat de verlichting vijf keer langer mee, maar de atletiekbaan heeft ook aan uitstraling gewonnen nu de lichtmasten zijn voorzien van LED-verlichting.
  • Stade Justin Peeters in Wavre: Ook Voetbalclub Racing Jet Wavre koos bij de vernieuwing van de verlichting van het voetbalstadion in Wavre voor de kwaliteiten van Philips OptiVision LED gen2. De spelers en supporters kunnen er sinds kort genieten van het nieuwverlichte stadion.

 

Voor meer informatie, contacteer:

Philips Lighting

Sabrina Heymans

T: +32 471 83 88 18

E: sabrina.heymans@signify.com

Over Philips Lighting

Philips Lighting (Euronext Amsterdam: LIGHT) is een wereldwijd toonaangevende aanbieder van verlichtingsproducten, -systemen en -diensten. Onze kennis over de positieve invloed van licht op mensen, gecombineerd met onze uitgebreide technische expertise, stelt ons in staat om nieuwe, digitale verlichtingsinnovaties te ontwikkelen die waarde toevoegen, een rijke gebruikerservaringen bieden en actief bijdragen aan het verbeteren van levens. We bedienen zowel de professionele-, als de consumentenmarkt en verkopen de meeste energiezuinige LED-verlichtingsproducten ter wereld. Philips Lighting loopt voorop bij de ontwikkeling van connected lichtsystemen en -diensten. Gedreven door de onbegrensde mogelijkheden van het 'Internet of Things', kijken we verder dan licht alleen om huizen, gebouwen en openbare ruimtes te transformeren. In 2015 werd een omzet van 7,5 miljard euro gerealiseerd. We hebben circa 36.000 medewerkers in dienst, verspreid over meer dan 70 landen.
Voor meer nieuws over Philips Lighting: www.philips.be/news.