Philips Smart Lighting : les couleurs au-delà de l’écran   

10 September 2026

Philips Smart Lighting : les couleurs au-delà de l’écran avec Screen Sync et les guirlandes lumineuses Fairy

 

  • Le nouveau système Screen Sync avec ruban LED capture l’intégralité de l’affichage du téléviseur et synchronise les couleurs en temps réel avec tout contenu à l’écran
  • Les nouvelles guirlandes lumineuses RGBIC Fairy, disponibles en longueurs de 10, 15 et 20 mètres, apportent des millions de couleurs, des effets prédéfinis et la synchronisation musicale aux espaces intérieurs et extérieurs

 

Eindhoven, Pays-Bas: Signify (Euronext : LIGHT), leader mondial de l’éclairage, enrichit Philips Smart Lighting avec deux lancements de produits conçus pour rendre l’éclairage connecté plus immédiat, expressif et facile à utiliser. Le nouveau système Screen Sync avec bande lumineuse transforme les contenus télévisés en couleurs réactives qui emplissent la pièce, tandis que les nouvelles guirlandes lumineuses RGBIC Fairy créent une ambiance modulable pour les célébrations et les moments du quotidien, à l’intérieur comme à l’extérieur.

 

Une immersion simplifiée — avec tous les contenus à l’écran
 

Le système Philips Smart Lighting Screen Sync avec ruban LED prolonge les films, les programmes télévisés et le sport au-delà des contours de l’écran. Un objectif fisheye capture l’intégralité de l’écran d’un bord à l’autre, analyse ses couleurs en temps réel et les reproduit grâce à une bande lumineuse RGBIC à quatre côtés installée derrière le téléviseur.

 

Comme l’appareil réagit directement à ce qui apparaît à l’écran, il peut se synchroniser avec les applications natives des téléviseurs connectés, la télévision diffusée et les appareils connectés en HDMI. Les utilisateurs n’ont pas besoin de faire transiter leurs contenus de divertissement par une source HDMI distincte, ce qui leur permet de profiter facilement d’un éclairage réactif avec des contenus provenant de n’importe quelle source.

 

L’installation est conçue pour être simple. Les utilisateurs positionnent l’appareil Screen Sync sur le dessus du téléviseur et lancent le calibrage de l’écran dans l’application. L’appareil aligne automatiquement ses points d’ancrage sur l’écran, avec la possibilité d’effectuer ensuite des ajustements manuels.

 

Les modes de synchronisation prédéfinis permettent d’adapter l’effet à différentes expériences de visionnage, tandis qu’un microphone intégré peut faire réagir les lumières à la musique. Les utilisateurs souhaitant étendre l’expérience dans toute la pièce peuvent ajouter des ampoules, bandes lumineuses et lampes Philips Smart Lighting compatibles.

 

Un kit complet conçu autour du téléviseur

 

Le système Screen Sync avec bande lumineuse est proposé sous forme de kit complet, en versions conçues pour les téléviseurs de 40 à 50 pouces, de 55 à 65 pouces et de 75 à 85 pouces. La bande diffuse des dégradés de lumières multicolores fluides sur les quatre côtés de l’écran, créant un effet d’éclairage périphérique continu. Chaque kit comprend à la fois l’appareil Screen Sync et la bande lumineuse, de sorte que les utilisateurs n’ont pas besoin de sélectionner ou d’acheter les composants séparément.

 

Des couleurs décoratives, quelque soit le moment 

 

Les nouvelles guirlandes lumineuses Philips Smart Lighting RGBIC Fairy étendent les couleurs dynamiques dans toute la maison. Disponibles en longueurs de 10, 15 et 20 mètres, elles associent des millions de couleurs à des effets prédéfinis tels que des arcs-en-ciel défilants, des fondus doux et des accents scintillants. Leur format long et flexible facilite la décoration des chambres et des espaces de vie, la création d’un arrière-plan coloré pour les fêtes ou l’ajout d’une atmosphère particulière aux jardins et aux rassemblements en extérieur.

 

Alimentées par USB-C, les guirlandes lumineuses Fairy peuvent également être connectées à une batterie externe, offrant aux utilisateurs la liberté de les installer sans avoir besoin d’une prise électrique à proximité. Elles peuvent être contrôlées via l’application, accessoires compatibles ou commandes vocales. La synchronisation musicale fait pulser les lumières au rythme de la musique lorsqu’un smartphone est placé à proximité de la source sonore.

 

Les guirlandes lumineuses et leurs télécommandes bénéficient d’un indice de protection IP65, ce qui les rend adaptées à une utilisation en intérieur comme en extérieur.

 

Les utilisateurs souhaitent vivre des expériences plus riches chez eux et attendent des technologies qu’elles soient simples, flexibles et accessibles. Screen Sync prolonge les films, les jeux vidéo et le sport au-delà du téléviseur en utilisant les contenus que les utilisateurs regardent déjà, sans configuration complexe. Les guirlandes Fairy permettent tout aussi facilement de créer une ambiance colorée pour les moments du quotidien et les célébrations, à l’intérieur comme à l’extérieur. Ensemble, ces produits illustrent la manière dont Philips Smart Lighting rend l’éclairage connecté expressif facile à adopter, à personnaliser et à apprécier. .”

 

Mafalda Monteiro,
Responsable de l’activité Philips Smart Lighting

 

Disponibilité

La disponibilité varie selon les marchés. Les prix et la disponibilité des produits dans chaque pays doivent être confirmés auprès des canaux de vente Philips Smart Lighting concernés.
 

  • Philips Smart Lighting Screen Sync avec bande lumineuse pour téléviseurs de 40 à 50 pouces — disponible en Europe et au Royaume-Uni, à partir de 89,99 EUR.
  • Philips Smart Lighting Screen Sync avec bande lumineuse pour téléviseurs de 55 à 65 pouces — disponible en Europe, au Royaume-Uni et en Amérique du Nord, à partir de 109,99 EUR en Europe.
  • Philips Smart Lighting Screen Sync avec ruban LED pour téléviseurs de 75 à 85 pouces — disponible en Europe et en Amérique du Nord, à partir de 129,99 EUR en Europe.
  • Guirlandes lumineuses Philips Smart Lighting RGBIC Fairy, 10 m — disponibles en Europe, à partir de 34,99 EUR.
  • Guirlandes lumineuses Philips Smart Lighting RGBIC Fairy, 15 m — disponibles en Europe, à partir de 49,99 EUR.
  • Guirlande lumineuse connectée Philips Smart Lighting RGBIC, 20 m – disponible en Europe à partir de 64,99 EUR.

 

Vidéos du produit

https://youtu.be/WLglxSSNnLU

À propos de Philips Smart Lighting

 

Philips Smart Lighting propose un éclairage connecté simple et accessible pour les foyers du quotidien. Fonctionnant sur la plateforme WiZ, les produits Philips Smart Lighting se connectent directement au réseau Wi-Fi de votre domicile et se contrôlent via l’application WiZ. La gamme permet de personnaliser facilement l’éclairage en fonction des pièces, des ambiances et des moments. Philips Smart Lighting constitue une offre d’éclairage connecté distincte de Philips Hue, avec ses propres produits, son application et son écosystème.

 

A propos de Signify

 

Signify (Euronext : LIGHT) est le leader mondial de l'éclairage pour les professionnels, les particuliers et l'Internet des objets. Nos produits Philips, nos systèmes Interact et les services basés sur les données apportent une valeur commerciale et transforment la vie dans les maisons, les bâtiments et les espaces publics. En 2024, nous avons réalisé un chiffre d'affaires de 6,1 milliards d'euros, avec environ 29 000 employés et une présence dans plus de 70 pays. Nous libérons le potentiel extraordinaire de la lumière pour des vies plus lumineuses et un monde meilleur. Depuis notre introduction en bourse, nous avons fait partie de l'indice mondial de durabilité Dow Jones Sustainability World Index pendant huit années consécutives et nous avons obtenu la note EcoVadis Platinum pour la cinquième année consécutive, ce qui place Signify dans le premier pour cent des entreprises évaluées. Les actualités de Signify sont disponibles dans notre Newsroom, sur X, LinkedIn and Instagram. Les informations destinées aux investisseurs se trouvent sur la page Relation avec les investisseurs.

Meydan Bridge

Plus de communiqués de presse

  • Résultats de Signify pour le 3e trimestre de 2026

    octobre 23, 2026

    Résultats de Signify pour le 3e trimestre de 2026

  • Philips Smart Lighting : les couleurs au-delà de l’écran

    septembre 10, 2026

    Philips Smart Lighting : les couleurs au-delà de l’écran

  • IA, Divertissement immersif et Design

    septembre 03, 2026

    IA, Divertissement immersif et Design