IA, Divertissement immersif et Design

3 septembre 2026

IA, Divertissement immersif et Design :
Philips Hue élargit les possibilités de l’éclairage connecté 

  • Les nouvelles fonctionnalités logicielles comprennent les comportements IA personnalisés, la sauvegarde et la restauration, ainsi que l’intégration de Sonos, rendant l’éclairage connecté plus personnel et intuitif 
  • Les nouvelles innovations de la gamme Entertainment comprennent Philips Hue Play Screen Sync et le boîtier de synchronisation HDMI 4K, qui apportent un éclairage synchronisé à un plus grand nombre de téléviseurs et de configurations de visionnage. 
  • Un nouveau partenariat intégrera les Nanoleaf Shapes compatibles à l’écosystème Hue. 
  • De nouveaux produits axés sur le design, notamment le ruban lumineux Liane 360°, une extension de la collection Signe et de nouvelles formes au sein de la gamme extérieure Festavia.

Eindhoven, Pays-Bas : Signify (Euronext: LIGHT) le leader mondial de l’éclairage, annonce un large éventail d’innovations Philips Hue conçues pour rendre l’éclairage connecté plus intelligent, immersif et harmonieusement intégré au domicile. 

 

Façonnées par les retours des clients, les dernières innovations logicielles, en matière de divertissement et de design, ainsi que les nouvelles avancées produits, offrent aux utilisateurs de nouvelles façons de personnaliser leur intérieur. Elles comprennent des automatisations avancées créées à partir d’instructions en langage naturel, de nouvelles manières de synchroniser l’éclairage avec le contenu télévisuel, la compatibilité avec les Nanoleaf Shapes et une collection de luminaires conçus pour les intérieurs contemporains.

Un logiciel plus intelligent, conçu autour de son utilisateur 

 

Le portefeuille Hue continue d’évoluer grâce à des innovations logicielles qui rendent l’éclairage connecté plus intuitif, plus personnalisé et plus facile à gérer. 

 

Exclusifs au Hue Bridge Pro, les comportements IA personnalisés permettront aux utilisateurs de créer des automatisations d’éclairage sophistiquées et hautement personnalisées en décrivant simplement ce qu’ils souhaitent dans le langage courant. L’assistant IA Hue traduit chaque demande en un comportement adapté en combinant des déclencheurs, des conditions et des actions d’éclairage, permettant ainsi des automatisations qui n’étaient auparavant pas possibles dans l’application Hue. 

 

Les utilisateurs pourront, par exemple, demander à leurs interrupteurs et capteurs de fonctionner différemment le week-end, d’activer automatiquement une scène lorsqu’il fait nuit — quelle que soit l’heure — ou de définir une scène particulière lorsque leur installation Entertainment commence à se synchroniser. Cela rend l’automatisation avancée de l’éclairage accessible sans obliger les utilisateurs à configurer manuellement chaque élément. 

 

Philips Hue présente également en avant-première la fonction Sauvegarde et Restauration, développée en réponse à une demande persistante des clients. Les utilisateurs du Philips Hue Bridge et du Bridge Pro pourront sauvegarder leurs paramètres dans le cloud Hue, en conservant leurs lumières, accessoires, pièces, zones, scènes, automatisations et bien plus encore. La restauration d’une configuration sauvegardée sera initialement disponible pour les utilisateurs du Bridge Pro. 

 

Une prochaine intégration de Sonos introduira de nouvelles façons de contrôler l’audio domestique à l’aide de certains interrupteurs Philips Hue, notamment le Hue Tap Dial Switch. Les utilisateurs pourront attribuer des favoris Sonos aux boutons, lire ou mettre en pause l’audio, régler le volume et passer au morceau suivant ou précédent d’une playlist, le tout sans ouvrir d’application. 

 

Philips Hue et Nanoleaf réunissent l’éclairage connecté 

 

Le partenariat avec Nanoleaf intégrera les Nanoleaf Shapes compatibles (Hexagons, Triangles et Mini Triangles) à l’écosystème Philips Hue grâce au Philips Hue Wall Light Module. 

 

Les utilisateurs pourront inclure les panneaux lumineux Nanoleaf compatibles dans les scènes, automatisations et expériences Entertainment Hue, afin de créer un éclairage plus cohérent dans toute une pièce. 

 

Le Philips Hue Wall Light Module est requis et sera disponible séparément, tandis que des kits de démarrage comprenant des panneaux Nanoleaf compatibles seront proposés sur www.philips-hue.com. 

 

Davantage de façons de donner vie au divertissement 

 

Philips Hue élargit son portefeuille Entertainment afin de proposer des expériences d’éclairage synchronisé à un plus grand nombre d’utilisateurs, de téléviseurs et de configurations TV. 

 

Le nouveau Philips Hue Play Screen Sync est une solution prête à l’emploi qui synchronise les lumières Philips Hue compatibles avec le contenu affiché sur un téléviseur. Grâce à une lentille fisheye et à un calibrage automatique, Screen Sync capture l’intégralité de l’écran en temps réel et en étend les couleurs dans la pièce au moyen d’un éclairage dynamique. Parce que Screen Sync réagit directement à ce qui apparaît sur le téléviseur, il peut synchroniser l’éclairage avec les applications natives des téléviseurs intelligents, la télévision diffusée et les appareils connectés en HDMI, quelle que soit la source du contenu. 

 

Pour les utilisateurs disposant de configurations HDMI, le nouveau Philips Hue Play HDMI Sync Box 4K transpose l’expérience éprouvée du boîtier de synchronisation Hue dans des configurations plus simples. Son design fin et sa connexion HDMI unique offrent un moyen accessible de synchroniser les lumières Philips Hue avec du contenu d’entertainment en 4K. 

 

Les utilisateurs pourront également synchroniser le ruban LED Philips Hue Play gradient pour téléviseur avec le Philips Hue Play HDMI Sync Box 4K ou Philips Hue Play Screen Sync via Bluetooth, sans avoir besoin d’un Philips Hue Bridge. Il s’agit d’un moyen simple de commencer à découvrir l’éclairage synchronisé avec un téléviseur. En ajoutant un Philips Hue Bridge ou Bridge Pro, les utilisateurs pourront étendre leur installation afin de créer une expérience d’éclairage immersif avec jusqu’à 10 lumières. 

 

Une nouvelle génération de rubans LED Philips Hue Play Gradient offre aux utilisateurs une plus grande flexibilité pour créer un espace dédié au divertissement. Les rubans LED Philips Hue Play Gradient et Philips Hue Play pro peuvent être découpés afin de s’adapter plus facilement aux différentes tailles de téléviseurs et configurations. Pour la première fois, la gamme comprend également une version conçue pour les téléviseurs jusqu’à 100 pouces.

 

Un éclairage design pour les intérieurs contemporains 

 

Le portefeuille d’éclairage décoratif s’élargit avec des produits qui associent commande intelligente, matériaux haut de gamme et design distinctif, pour les espaces intérieurs comme extérieurs. 

 

Le nouveau luminaire en forme de corde Philips Hue Liane 360° utilise une optique avancée pour produire un éclairage continu sur toute la circonférence du luminaire. Sa forme flexible peut s’enrouler autour des murs, du mobilier et des éléments architecturaux, permettant de créer aussi bien une ambiance subtile qu’un effet visuel audacieux. La technologie Philips Hue OmniGlow offre un dégradé uniforme et diffus qui transforme la lumière en un véritable élément de l’intérieur. 

 

La collection primée Philips Hue Signe s’enrichit des nouveaux modèles Signe Pendant, Signe Pendulum et Signe Pole. Inspirés de l’éclairage architectural, ces luminaires sculpturaux associent des profils ultrafins, des matériaux haut de gamme et une lumière dégradée diffuse. Ils sont conçus pour s’intégrer naturellement aux intérieurs contemporains tout en contribuant à structurer les espaces qui les entourent. 

 

Pour étendre son portefeuille à l’extérieur, Festavia présente des rideaux lumineux, des filets lumineux et des guirlandes lumineuses en forme de stalactites, afin de créer des décorations atmosphériques tout au long de l’année. Philips Hue lance également une nouvelle gamme de luminaires muraux et de spots extérieurs accessibles, offrant à un plus grand nombre de consommateurs la possibilité d’apporter un éclairage intelligent personnalisé et de haute qualité à leurs espaces extérieurs, à un prix plus abordable.  

Les gens souhaitent que leur maison leur ressemble, qu’elle reflète leurs habitudes, leurs goûts et leur mode de vie. Nos dernières innovations leur offrent davantage de liberté pour créer ces expériences grâce à des logiciels connectés, à de nouvelles façons d’associer le divertissement et l’éclairage, ainsi qu’à des produits conçus avec soin. En rendant l’éclairage connecté plus intuitif et en l’intégrant harmonieusement au quotidien, nous aidons chacun à façonner des espaces qui lui sont véritablement propres.”

 

Marco Merolla,
Business Leader éclairage connecté, Signify Consumer

Disponibilité 

 

La disponibilité varie selon les marchés. Les dernières mises à jour logicielles et les nouveaux produits Philips Hue commenceront à être déployés à partir de septembre 2026. Consultez le site www.philips-hue.com pour connaître la disponibilité et les tarifs dans votre région.

 

Logiciels

 

  • Les comportements IA personnalisés seront disponibles début octobre pour les utilisateurs de Bridge Pro dans les langues prises en charge, dans le cadre d’une mise à jour logicielle. 
  • La fonction de sauvegarde et de restauration est actuellement en cours de développement et sera introduite dans une prochaine mise à jour logicielle. 
  • L’intégration Sonos sera disponible dans le cadre d’une prochaine mise à jour logicielle en novembre. 

 

Entertainment

 

  • Synchronisation sans Bridge – disponible à partir du 3 septembre (nécessite le boîtier de synchronisation HDMI Play 4K avec le ruban lumineux dégradé Play, ou la synchronisation d’écran Play avec le ruban lumineux dégradé Play.
  • Philips Hue Play Screen Sync – Disponible à partir du 3 septembre 2026, à partir de 119,99 €. Les kits de démarrage suivront sur certains marchés.
  • Boîtier de synchronisation HDMI Philips Hue Play 4K – Disponible à partir du 3 septembre 2026, à partir de 149,99 €. Les kits de démarrage suivront sur certains marchés.
  • Gamme de rubans lumineux Philips Hue Play (ruban lumineux Philips Hue Play Gradient et ruban lumineux Philips Hue Play Gradient Pro) – Disponible à partir du 15 septembre, à partir de 99,99 €.
  • Module lumineux mural Philips Hue pour panneaux Nanoleaf Hexagons, Triangles et Mini Triangles compatibles – Disponible à partir du 3 septembre 2026, à partir de 39,99 €. Les kits de démarrage seront disponibles sur www.philips-hue.com dans certains marchés, à partir de 199,99 €. www.philips-hue.com

 

Design

 

  • Luminaire en forme de corde Philips Hue Liane 360° – Disponible à partir du 3 septembre 2026 en Europe, au Royaume-Uni et en Amérique du Nord, à partir de 399,99 €. 
  • Philips Hue Signe pendant, pendulum et pole – Disponibles en Europe dès septembre 2026, à partir de 299,99 €. La disponibilité en Amérique du Nord suivra en novembre. 
  • Philips Hue Festavia (Curtain, Net et Icicle) – Disponible à partir du 3 septembre 2026, à partir de 229,99 €. 
  • Philips Hue Outdoor Semeru, Scenova, Muscari et Struana (plafonniers et appliques murales) – Disponible à partir du 3 septembre 2026, à partir de 79,99 €. 
  • Le ruban lumineux extérieur Philips Hue OmniGlow sera disponible à partir du 3 septembre 2026 en Europe et en Amérique du Nord, en différentes longueurs, à partir de 199,99 €.

 

Vidéos sur les produits

 

Entertainment et partenariats 

 

Philips Hue Play Screen Sync - Regarder la vidéo

Philips Hue Play Boîtier de synchronisation HDMI 4K - Regarder la vidéo

Philips Hue Play ruban lumineux gradient - Regarder la vidéo

 

Design 

 

Philips Hue Liane 360° luminaire en forme de corde - Regarder la vidéo

Philips Hue Signe collection - Regarder la vidéo

Philips Hue Festavia - Regarder la vidéo

A propos de Signify

 

Signify (Euronext : LIGHT) est le leader mondial de l'éclairage pour les professionnels, les particuliers et l'Internet des objets. Nos produits Philips, nos systèmes Interact et les services basés sur les données apportent une valeur commerciale et transforment la vie dans les maisons, les bâtiments et les espaces publics. En 2024, nous avons réalisé un chiffre d'affaires de 6,1 milliards d'euros, avec environ 29 000 employés et une présence dans plus de 70 pays. Nous libérons le potentiel extraordinaire de la lumière pour des vies plus lumineuses et un monde meilleur. Depuis notre introduction en bourse, nous avons fait partie de l'indice mondial de durabilité Dow Jones Sustainability World Index pendant huit années consécutives et nous avons obtenu la note EcoVadis Platinum pour la cinquième année consécutive, ce qui place Signify dans le premier pour cent des entreprises évaluées. Les actualités de Signify sont disponibles dans notre Newsroom, sur X, LinkedIn and Instagram. Les informations destinées aux investisseurs se trouvent sur la page Relation avec les investisseurs.

Meydan Bridge

Plus de communiqués de presse

  • Résultats de Signify pour le 3e trimestre de 2026

    octobre 23, 2026

    Résultats de Signify pour le 3e trimestre de 2026

  • Philips Smart Lighting : les couleurs au-delà de l’écran

    septembre 10, 2026

    Philips Smart Lighting : les couleurs au-delà de l’écran

  • IA, Divertissement immersif et Design

    septembre 03, 2026

    IA, Divertissement immersif et Design