Philips Hue lance trois nouveautés:  interrupteurs, éclairages Play et lampes flamme nouvelle génération

June 16, 2026

Philips Hue lance trois nouveautés :  interrupteurs, éclairages Play et lampes flamme nouvelle génération  

 
  • Une nouvelle gamme d'interrupteurs propose un contrôle intelligent sur les luminaires traditionnels et compatibles1
  • Dans la gamme Play, des nouveaux lampadaires et nouvelles lampes à poser facilitent l'éclairage de divertissement
  • Les lampes flamme repensées offrent une belle expérience d'éclairage d'ambiance grâce à leur technologie lumière du jour à spectre complet et au support Matter. 

Eindhoven, Pays-Bas – Signify (Euronext : LIGHT), leader mondial de l'éclairage, annonce une nouvelle série de nouveautés Philips Hue qui donnent aux utilisateurs davantage de possibilités de personnaliser et de piloter l'éclairage intelligent. Les nouveaux interrupteurs filaires peuvent désormais contrôler intelligemment les luminaires traditionnels. Enfin, une nouvelle gamme de lampes de à poser et de lampadaires Philips Hue, ainsi que la gamme de lampes flamme mises à jour.

 

L'éclairage “non-intelligent” connecté à l'écosystème Hue

 

Désormais, vous pourrez piloter votre ancien éclairage non connecté sur l'appli Philips Hue via un nouvel interrupteur filaire ON/OFF ou à gradation. Cette nouvelle fonctionnalité intègre dans un seul écosystème, éclairages traditionnel et intelligent. Vous pourrez donc centraliser les commandes de toutes lampes de votre maison.

Vous n'êtes pas fan de l'appli ? Pas de souci. Vous pourrez toujours régler l'éclairage directement via tes interrupteurs muraux et configurer différentes scènes. Ainsi, Philips Hue transforme vos anciens et limités interrupteurs en points de contrôle intelligents pour tout l'éclairage de la maison.

 

Autre nouveauté : le module d'interrupteur mural filaire sans batterie. L’avantage de cet interrupteur est que vos lampes sont constamment alimentées et connectées. Jusque-là, les interrupteurs traditionnels coupaient l'alimentation des lampes intelligentes et leur faisait perdre leur connexion, puis revenir aux réglages par défaut après rallumage. Avec ce nouveau module, vos lampes resteront alimentées en permanence, et maintenues connectées. Elles auront mémorisé la dernière scène ou configuration choisie. Bref, vous pourrez facilement contrôler votre éclairage, via l'appli Philips Hue ou bien via votre interrupteur mural existant.

 

Toutes ces innovations garantissent un contrôle facile de tout l'éclairage de votre maison via l'écosystème Philips Hue, avec des ampoules Philips Hue, des ampoules traditionnelles ou une combinaison des deux. 1

Une expérience de divertissement encore plus raffinée avec les nouvelles lampes Philips Hue Play

 

Philips Hue rend l'utilisation de l'éclairage de divertissement plus conviviale avec trois nouveautés : la lampe à poser Philips Hue et les lampadaires compact et grand format Philips Hue Play.

 

Les effets lumineux dynamiques produits par les lampes, en parfaite synchronisation avec la vidéo, les jeux et la musique, créent une expérience de divertissement incroyablement immersive. Les nouvelles lampes sont disponibles en différentes tailles et peuvent être placées n'importe où dans une pièce. Ces nouveaux produits facilitent plus que jamais la gestion d'un éclairage synchronisé et la personnalisation de votre espace ou de votre installation de divertissement.

 

Les lampes sont conçues pour être associées à la Sync Box Philips Hue Play HDMI ou aux applications Philips Hue Sync pour TV et PC. De la sorte, les effets lumineux sont parfaitement adaptés au contenu de l'écran ou au rythme de la musique.

 

Une nouvelle gamme de lampes flamme pour enrichir le ressenti quotidien

 

Les nouvelles lampes flamme sont parfaites pour éclairer les éléments décoratifs et pour les lustres et les appliques. Elles ajoutent à leur design élégant la technologie intelligente Philips Hue. L'ensemble du spectre de lumière du jour offre une large plage de température de couleur qui simule le cycle de la lumière naturelle tout au long de la journée. Vous pouvez choisir parmi une large gamme de scènes : des tons chauds genre chandelles pour une soirée cool ou romantique à la vive lumière du jour pour des moments toniques.

 

La nouvelle génération d'ampoules flamme consomme 40 % d'énergie en moins que la précédente. Elle prend désormais en charge Matter pour une connectivité fluide avec d'autres appareils domotiques intelligents.2

Notre ambition est de rendre l'éclairage connecté intuitif, personnalisé et inspirant. Grâce à ces innovations, nous élargissons encore le potentiel de l'écosystème Philips Hue. Désormais, on pourra aussi connecter des luminaires traditionnels, contrôler l’éclairage partout dans la maison, se donner des sensations fortes de divertissement et faire entrer à l'intérieur la clarté de la lumière naturelle. L'espace chez soi devient plus agréable pour vivre, travailler et se détendre. »


John Smith,

Directeur commercial Philips Hue chez Signify

Mise sur le marché

 

L'interrupteur filaire Hue ON/OFF, le variateur filaire et le module d'interrupteur mural filaire, la lampe à poser Philips Hue Play, les lampadaires Philips Hue Play et les nouvelles ampoules flamme Philips Hue seront disponibles à partir de juin 2026 sur la boutique philips-hue.com et chez certains détaillants.

 

Ampoule flamme Philips Hue

 

  • White : Pack 1pc 21,99€ | Pack 2 pcs 34,99€
  • White Ambiance : Pack 1pc 34,99€ | Pack 2 pcs 49,99€ | Pack 3pcs 69,99€
  • White & Coulour Ambiance : Pack 1pc 64,99€ | Pack 2pcs 109,99€ | Pack 3 pcs 159,99€

 

Interrupteurs Philips Hue

 

  • Interrupteur ON/OFF filaire Philips Hue : Pack 1pc 49,99€ | Pack 2pcs 54,99€
  • Variateur filaire Philips Hue : 59,99€
  • Module d'interrupteur mural filaire : Philips Hue Pack 1pc 44,99€ | Pack 2pcs 79,99€

 

Lampe à poser et lampadaires Philips Hue

 

  • Lampe à poser Hue Play : 79,99€
  • Lampadaire Hue Play : 139,99€
  • Lampadaire Hue Play Extra : 149,99€

 

Consultez philips-hue.com pour plus d'informations ou visionnez les vidéos produits via les liens ci-dessous:

 

 

Notes

 

1. Pour la liste de compatibilité complète des lampes non intelligentes, consultez : https://www.philips-hue.com/support/wall-switch-modules  

2. L'allégation d'efficacité énergétique accrue de 40 % est basée sur une comparaison entre la nouvelle génération d'ampoules Philips Hue et la génération précédente (codes produits : 929002294403, 929002294404, 929003021101 et 929003021102)

A propos de Signify

 

Signify (Euronext: LIGHT) est le leader mondial de l'éclairage pour les professionnels et les consommateurs et de l'éclairage pour l'Internet des Objets. Nos produits Philips, les systèmes d'éclairage connectés Interact et les services basés sur les données, apportent une valeur ajoutée aux entreprises et transforment la vie dans les habitations, les immeubles et les espaces publics. En 2023, nous avons réalisé un chiffre d'affaires de 6.7 milliards d'euros, compté environ 32.000 employés en étant présent dans plus de 70 pays. Nous libérons le potentiel extraordinaire de la lumière pour rendre la vie plus lumineuse et le monde meilleur. Pendant sept années consécutives, nous avons été classés dans le Dow Jones Sustainability World Index depuis notre introduction. Pour la quatrième année consécutive, Signify obtient la note Platine au classement EcoVadis ce qui place Signify dans le premier pour cent des entreprises évaluées. Les actualités de Signify peuvent être consultées dans la Newsroom, Twitter, LinkedIn et Instagram. Les informations destinées aux investisseurs se trouvent sur la page Investor Relations.

Meydan Bridge

Plus de communiqués de presse

  • Résultats de Signify pour le 3e trimestre de 2026

    octobre 23, 2026

    Résultats de Signify pour le 3e trimestre de 2026

  • Philips Smart Lighting lance un Screen Sync et des guirlandes lumineuses

    septembre 10, 2026

    Philips Smart Lighting lance un Screen Sync et des guirlandes lumineuses

  • Philips Hue élargit les possibilités de l'éclairage intelligent

    septembre 03, 2026

    Philips Hue élargit les possibilités de l'éclairage intelligent