Philips Skylight, un ressenti de lumière naturelle dans la maison

8 juin 2026

Philips Skylight, un ressenti de lumière naturelle dans la maison

 

Eindhoven, Pays-Bas – L'été est traditionnellement associé à la vie en plein air. Et pourtant, les Belges passent la plupart de leur temps à l'intérieur, selon des recherches récentes menées par iVOX1 pour le compte de Signify. D'où une attention croissante portée à l'importance de la lumière naturelle pour le bien-être et le confort. Avec l'arrivée de Philips Skylight, Signify (Euronext : LIGHT), leader du marché de l'éclairage, répond au besoin croissant de lumière naturelle en intérieur.

 

Le soleil brille dehors, les Belges restent dedans

 

Bien que le soleil brille intensément, de nombreux Belges passent beaucoup de temps à l'intérieur. De nouvelles recherches montrent que, pendant l’été, la majorité des Belges passent au moins 8 heures par jour à l'intérieur, tant en semaine (62 %) que durant les week-ends d'été (57 %). C’est le paradoxe diurne : bien que conscients que le temps à passer dehors ne durera pas, les gens restent à l'intérieur. Plus de six Belges sur dix reconnaissent qu'ils passent trop de temps à l'intérieur. Plus de 4 Belges sur 10 (42 %) l’expriment sans détour : « J'ai l'impression de ne pas voir assez la lumière du jour, mais je n’y change rien. »

 

En même temps, on prend de plus en plus conscience de l'importance de la lumière et du bien-être. Ainsi, plus de 8 Belges sur 10 (83 %) déclarent se sentir en meilleure forme sous la lumière du jour, et 87 % considèrent que celle-ci est importante pour le bien-être général. Le passage à l'heure d'été se fait également sentir : plus de la moitié des Belges (52 %) ressentent un regain d’énergie.

La lumière du jour reste sous-estimée dans la maison

 

La lumière du jour est essentielle au bien-être, à la tonicité et à l’équilibre du biorythme. Et pourtant, dans de nombreuses maisons belges, elle reste être une denrée rare. Bien que le télétravail et le travail hybride soient solidement ancrés dans le quotidien, 40 % des Belges déclarent que leur habitation ne reçoit pas assez de lumière naturelle. De plus, un cinquième des personnes interrogées estime que sa maison ne laisse pas entrer assez de lumière du jour.

 

Incontestablement, la lumière joue un rôle crucial dans l’aménagement d'un bureau à domicile. Les Belges placent sur le même plan l'ergonomie (40 %), les écrans multiples (40 %) et la lumière naturelle (39 %).

« Nos recherches démontrent que de nombreux Belges passent davantage de temps à l'intérieur. Cela nous pousse à envisager différemment le rôle de l'éclairage. L'éclairage peut aider les gens à se sentir mieux connectés au rythme naturel de la lumière du jour. Philips Skylight est une nouvelle étape dans cette évolution. »

 

Hellen van der Plas,
manager chez Philips LED

Un puits de lumière Philips qui imite la lumière du jour

 

Signify répond à cela avec le lancement d'un produit innovant, Philips Skylight. Une nouvelle gamme de plafonniers conçus pour simuler la lumière du jour à l'intérieur avec une clarté naturelle et des nuances de lumière et d'ombres qui créent l'impression d'un puits de lumière dans la maison. Grâce au rythme quotidien automatisé, l'éclairage évolue selon l’ensoleillement naturel de la journée.

 

Le système est basé sur la technologie NatureConnect de Signify. Il crée l'illusion d'un véritable puits de lumière. Les lampes LED Philips BioUp offrent une lumière bleue vive pendant la journée, tandis que la lumière se réchauffe progressivement en soirée pour une ambiance plus relaxante. Cette dynamique lumineuse s'inspire de recherches scientifiques sur la corrélation entre rythmes circadiens et bien-être2. Le résultat est spectaculaire : une sensation de lumière du jour très réaliste, même dans des pièces sans fenêtre. Les utilisateurs peuvent choisir parmi cinq scènes lumineuses prédéfinies, inspirées de la lumière du jour, adaptées à différentes activités et moments de la journée, entre concentration au travail et détente en soirée.

 

Fait unique, Philips Skylight est également disponible avec un module UV-B intégré (Philips Skylight VitaUp) conçu pour soutenir la production naturelle de vitamine D 3 par le corps.

« La lumière a toujours été plus qu'un simple éclairage. Depuis 135 ans, nous développons un éclairage qui améliore la vie des gens, de l'éclairage traditionnel au LED, et désormais vers des expériences qui favorisent le bien-être, le confort et le mode de vie au quotidien. À mesure que les gens passent de plus en plus de temps à l'intérieur, il est possible de repenser le rôle que l'éclairage peut jouer pour mieux connecter les gens au rythme naturel de la lumière du jour. Philips Skylight reflète cette nouvelle étape. »

 

Hellen van der Plas
manager chez Philips LED

 

Disponibilité

 

Philips Skylight sera disponible à partir de juin 2026 en différentes tailles et variantes, y compris la Philips Skylight VitaUp avec module UV-B. 

 

  • Philips Skylight Medium (653mmx453mmx88mm) - 499,99€
  • Philips Skylight Large (905x603x88mm) - 599,99€
  • Philips Skylight VitaUp Medium (680x453x88mm) - 599,99€
  • Philips Skylight VitaUp Large (932x603x88mm) - 699,99€

 

 

1) Une enquête a été menée auprès de 2000 adultes âgés de 18 ans et plus aux Pays-Bas, entre le 4 et le 12 mai 2026, par iVOX.

2) BioUp n'est pas un dispositif médical.

3) Philips Skylight VitaUp a été conçu sur la base de tests rigoureux et de la littérature scientifique pertinente. Il n'est ni destiné à être utilisé comme dispositif médical, ni homologué en tant que tel, et ne remplace pas l'exposition à la lumière naturelle du soleil.

A propos de Signify

 

Signify (Euronext: LIGHT) est le leader mondial de l'éclairage pour les professionnels et les consommateurs et de l'éclairage pour l'Internet des Objets. Nos produits Philips, les systèmes d'éclairage connectés Interact et les services basés sur les données, apportent une valeur ajoutée aux entreprises et transforment la vie dans les habitations, les immeubles et les espaces publics. En 2023, nous avons réalisé un chiffre d'affaires de 6.7 milliards d'euros, compté environ 32.000 employés en étant présent dans plus de 70 pays. Nous libérons le potentiel extraordinaire de la lumière pour rendre la vie plus lumineuse et le monde meilleur. Pendant sept années consécutives, nous avons été classés dans le Dow Jones Sustainability World Index depuis notre introduction. Pour la quatrième année consécutive, Signify obtient la note Platine au classement EcoVadis ce qui place Signify dans le premier pour cent des entreprises évaluées. Les actualités de Signify peuvent être consultées dans la Newsroom, Twitter, LinkedIn et Instagram. Les informations destinées aux investisseurs se trouvent sur la page Investor Relations.

Meydan Bridge

Plus de communiqués de presse

  • Résultats de Signify pour le 3e trimestre de 2026

    octobre 23, 2026

    Résultats de Signify pour le 3e trimestre de 2026

  • Philips Smart Lighting lance un Screen Sync et des guirlandes lumineuses

    septembre 10, 2026

    Philips Smart Lighting lance un Screen Sync et des guirlandes lumineuses

  • Philips Hue élargit les possibilités de l'éclairage intelligent

    septembre 03, 2026

    Philips Hue élargit les possibilités de l'éclairage intelligent