Eindhoven, Pays-Bas – Signify (Euronext : LIGHT), le leader mondial de l'éclairage intelligent, annonce le lancement du Philips Hue Play wall washer, qui rend votre éclairage ambiant plus immersif et plus audacieux que jamais grâce à de superbes dégradés de couleurs et des effets lumineux impressionnants. Associé à l'assistant IA Philips Hue, désormais disponible dans l'application, il propose des ambiances lumineuses personnalisées selon votre humeur, vos activités ou votre style.
Chaque mur devient un chef-d'œuvre en soi
Philips Hue présente aujourd'hui le Philips Hue Play wall washer, un dispositif équipé en exclusivité de la technologie ColorCast et qui projette des couleurs sur les murs et les rend ainsi plus expressifs. Tout cela dans un boîtier au design compact et discret. Le véritable point fort est l'impressionnant effet lumineux qui transforme n'importe quel mur en une œuvre d'art (dynamique) pilotée par une simple pression sur un bouton.
Le Play wall washer se synchronise en temps réel avec les jeux, les films et la musique, pour offrir des dégradés de couleurs riches et des effets lumineux impressionnants. Grâce à l'algorithme Hue de divertissement intelligent, vous vivez une expérience immersive plus vraie que nature. Vous pouvez facilement ajuster la zone de projection en rapprochant ou en éloignant le luminaire du mur.
Lorsque la synchronisation n'est pas activée, le luminaire peut faire office d'éclairage d'ambiance. La diffusion de couleurs vivantes au départ de cet appareil au design épuré ne manque pas d'élégance.
Avec son boîtier en aluminium mat et sa fenêtre de projection transparente, le luminaire est bien plus raffiné que les modèles plastiques habituels. Il s'agit donc davantage d'un objet décoratif que d'un appareil technique conventionnel.
L'installation et le fonctionnement sont simples via l'écosystème Hue. Vous pouvez régler vous-même l'intensité, la vitesse, la luminosité et le positionnement du flux lumineux. Grâce à la fonction Intuitive 3D de l'appli Hue, vous pouvez facilement déplacer la source lumineuse à la bonne place et dans la bonne direction.
La lampe fonctionne parfaitement avec la Sync box HDMI Hue, les applications TV et PC Sync, tous les accessoires Hue et les assistants vocaux tels qu'Amazon Alexa, Google Assistant et Apple HomeKit.
Visionnez cette vidéo pour découvrir tous les détails du Philips Hue Play wall washer.
Le premier assistant IA génératif Philips Hue est désormais disponible
Début 2025, Philips Hue a présenté son premier assistant IA génératif. L'assistant IA est désormais officiellement commercialisé.
L'assistant reconnaît le contexte pour donner vie à un éclairage intelligent.
Les utilisateurs indiquent par écrit ou oralement leur humeur, leur style ou l'occasion, et l'assistant propose immédiatement une scène appropriée ou en crée une nouvelle en l'absence de suggestion adéquate.
Prix du Philips Hue Play wall washer
À propos de Philips Hue
Philips Hue est le leader mondial de l'éclairage intelligent. Avec sa gamme de produits intelligents, ampoules LED, de luminaires, capteurs et interrupteurs, Philips Hue fait entrer l'éclairage intelligent dans la vie quotidienne. Grâce à ce système d'éclairage intelligent, vous pouvez créer l'ambiance qui vous convient avec de superbes couleurs et des scénarios d'éclairage, programmer des minuteries et des automatisations pratiques pour vous sentir plus en sécurité dans votre environnement, utiliser le meilleur éclairage pour vos activités quotidiennes et vous faciliter la vie.
Pour plus d'informations sur les derniers produits Philips Hue et les fonctionnalités de l'application, rendez-vous sur www.philips-hue.com
Signify (Euronext: LIGHT) est le leader mondial de l'éclairage pour les professionnels et les consommateurs et de l'éclairage pour l'Internet des Objets. Nos produits Philips, les systèmes d'éclairage connectés Interact et les services basés sur les données, apportent une valeur ajoutée aux entreprises et transforment la vie dans les habitations, les immeubles et les espaces publics. En 2023, nous avons réalisé un chiffre d'affaires de 6.7 milliards d'euros, compté environ 32.000 employés en étant présent dans plus de 70 pays. Nous libérons le potentiel extraordinaire de la lumière pour rendre la vie plus lumineuse et le monde meilleur. Pendant sept années consécutives, nous avons été classés dans le Dow Jones Sustainability World Index depuis notre introduction. Pour la quatrième année consécutive, Signify obtient la note Platine au classement EcoVadis ce qui place Signify dans le premier pour cent des entreprises évaluées. Les actualités de Signify peuvent être consultées dans la Newsroom, Twitter, LinkedIn et Instagram. Les informations destinées aux investisseurs se trouvent sur la page Investor Relations.


septembre 10, 2026
Philips Smart Lighting lance un Screen Sync et des guirlandes lumineuses