Eindhoven, Pays-Bas – Signify (Euronext: LIGHT), le leader mondial de l'éclairage, a réalisé la première installation NatureConnect aux Pays-Bas, une innovation inspirée de l'éclairage naturel qui stimule le bien-être et la productivité. Chez Van Rennes Elektro- & Installatietechniek on a vite compris tout le potentiel de NatureConnect et sa contribution positive à la santé et au bien-être des employés de bureau. Pour la modernisation de leurs propres bureaux, ils ont considéré comme une évidence le choix de ce système d'éclairage innovant et durable.
Jaco Bervoets
Directeur Général de Van Rennes
Wouter Boxhoorn
Global Business Development Manager chez Signify
“Lorsqu'ils ont modernisé l'immeuble de bureaux du groupe Van Rennes, ils ont rapidement été convaincus des avantages de NatureConnect. En plus, Van Rennes est désormais un excellent spécialiste pour les installations futures de NatureConnect !"
À propos de NatureConnect
NatureConnect, une innovation récente de Signify, a été développée sur la base de principes biophiles démontrés, qui introduisent des éléments naturels dans l'espace intérieur pour créer un environnement sain, stimulant et motivant.
Dans notre monde moderne, les gens passent en moyenne plus de 90 % de leur temps à l'intérieur, où ils disposent rarement d'une bonne lumière du jour propice à leur bien-être. L'exposition à une bonne quantité de lumière tout au long de la journée, ainsi qu'aux couleurs et à la dynamique de la nature, est cruciale à bien des égards. Des employés en bonne santé et impliqués sont devenus une priorité pour une entreprise. L'éclairage NatureConnect est conçu pour favoriser le corps et l'esprit, avec, à la clé, une productivité, une motivation et une appréciation accrues sur le lieu de travail.
NatureConnect combine différents luminaires LED - Daylight, Skylight et Lightscape - avec un fonctionnement intuitif pour créer des scènes d'éclairage personnalisées basées sur des expériences naturelles éprouvées et précieuses :
NatureConnect est disponible pour les clients du Benelux. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.signify.com/natureconnect ou contacter Wouter Boxhoorn, Global Business Development Manager chez Signify.
Si vous souhaitez vivre l'expérience NatureConnect - le voir, c'est le croire ! - vous êtes bien sûr bienvenu chez Jaco Bervoets Van Rennes à Klaaswaal.
Pour une première découverte de NatureConnect :
Signify Benelux
Roel Dekoninck, responsable des relations publiques
Tél : +32 477 25 23 56
E-mail : roel.dekoninck@signify.com
Signify (Euronext: LIGHT) est le leader mondial de l'éclairage pour les professionnels et les consommateurs et de l'éclairage pour l'Internet des Objets. Nos produits Philips, les systèmes d'éclairage connectés Interact et les services basés sur les données, apportent une valeur ajoutée aux entreprises et transforment la vie dans les habitations, les immeubles et les espaces publics. En 2023, nous avons réalisé un chiffre d'affaires de 6.7 milliards d'euros, compté environ 32.000 employés en étant présent dans plus de 70 pays. Nous libérons le potentiel extraordinaire de la lumière pour rendre la vie plus lumineuse et le monde meilleur. Pendant sept années consécutives, nous avons été classés dans le Dow Jones Sustainability World Index depuis notre introduction. Pour la quatrième année consécutive, Signify obtient la note Platine au classement EcoVadis ce qui place Signify dans le premier pour cent des entreprises évaluées. Les actualités de Signify peuvent être consultées dans la Newsroom, Twitter, LinkedIn et Instagram. Les informations destinées aux investisseurs se trouvent sur la page Investor Relations.


septembre 10, 2026
Philips Smart Lighting lance un Screen Sync et des guirlandes lumineuses