Desvelando la ciencia que hay detrás de las innovaciones de Signify para el cuidado de la vista en el hogar

 

Nuestros ojos son realmente nuestra ventana al mundo. Para aquellos de nosotros que tenemos la suerte de poder ver, nuestros ojos son esenciales para aprender, trabajar y relacionarnos con los demás. Sin embargo, en lo que respecta a la iluminación del hogar, muchos de nosotros descuidamos este recurso tan importante, causándonos molestias innecesarias y poniendo en riesgo nuestra salud visual.

 

El tiempo que pasamos al aire libre bajo la luz natural del sol es una parte importante para un estilo de vida saludable, así como una de las acciones más consistentes para reducir el desarrollo de la miopía. Pero las condiciones de la iluminación en los espacios de interior, donde pasamos gran parte de nuestro tiempo, también desempeñan un papel importante en la comodidad y la salud de nuestros ojos. Los avances en la tecnología LED nos proporcionan potentes herramientas para moldear la luz de manera que beneficie nuestro bienestar. Controlando las cualidades espaciales, espectrales y temporales de la luz, podemos crear entornos en el hogar que reduzcan la fatiga ocular y favorezcan nuestra salud visual a largo plazo.

Estableciendo el estándar EyeComfort

 

En 2018, Signify fue pionera en la aplicación del estándar EyeComfort en toda nuestra gama de productos Philips. Esta rigurosa referencia evalúa el rendimiento de la iluminación en función de ocho criterios:

 

  • Parpadeo y efecto estroboscópico: Las luces que parpadean pueden ser molestas para los ojos, causar distracción e irritación, y afectar a determinadas afecciones de salud.
  • Seguridad fotobiológica: Nuestros LED no emiten mayores cantidades de luz de longitud de onda corta que las lámparas incandescentes y cumplen con los estándares de seguridad.
  • Deslumbramiento: El brillo excesivo puede causar molestias visuales e incluso dolores de cabeza.
  • Atenuación y regulación: Las luces se pueden atenuar sin parpadeo. La temperatura del color se puede regular para adaptarse a la actividad y la hora del día.
  • Reproducción cromática: Los LED EyeComfort tienen un alto índice de reproducción cromática, lo que significa que los objetos se ven nítidos y con su color real.
  • Ruido: Las lámparas están diseñadas para eliminar el ruido y reducir las distracciones.

 

Aunque hay muchos productos en el mercado que afirman mejorar el confort visual, la mayoría solo aborda una pequeña parte de estos factores. Por el contrario, las soluciones de iluminación Philips para consumidores están diseñadas de forma integral para satisfacerlos todos. A partir de 2025, todos nuestros principales productos Philips para consumidores llevarán la insignia EyeComfort como sello de calidad, innovación e integridad científica.

Iluminación inteligente para el confort visual

 

Para evitar la fatiga visual innecesaria, Signify ha desarrollado su ecosistema de iluminación inteligente teniendo en cuenta la comodidad visual. Los productos Philips Hue permiten personalizar el brillo, la calidez y la programación con escenas preestablecidas, como “Relax”, “Concentración”, “Lectura” y “Energía”, para adaptarse a diferentes estados de ánimo y actividades. Las luces se pueden regular de cálidas a frías siguiendo el ritmo del día, con transiciones graduales de brillo y una atenuación sin parpadeos que reduce los cambios bruscos y ayuda a proteger los ojos.

La iluminación inteligente WiZ de Signify también es ideal para crear una experiencia de iluminación adaptada al hogar. WiZ ofrece un control flexible sobre la temperatura del color y el ambiente, desde la luz energizante del día hasta los tonos relajantes de la noche. Los ajustes preestablecidos como “Focus” o “Relax” ayudan a mantener la comodidad de los ojos durante todo el día a la vez que mejoran la atmósfera general del espacio.

Desafíos globales, soluciones locales

 

Cada vez más, nuestra visión se ve amenazada por el gran aumento a nivel global de la miopía. Hoy en día, esto es más que una molestia personal: es un problema de salud pública mundial. Esta crisis es especialmente grave en Asia oriental. En China, una quinta parte de los niños pasan menos de una hora al aire libre todos los días, con tasas aún más bajas entre las niñas, los niños más mayores y los que viven en entornos urbanos. En Japón, las tasas de miopía entre los adolescentes se disparan hasta el 86%. Las presiones culturales y académicas a menudo llevan a los niños a estudiar hasta altas horas de la noche bajo luz artificial. Estas tendencias se vieron amplificadas por la pandemia de COVID-19, que aumentó el tiempo que los niños y jóvenes pasaban frente a las pantallas y disminuyó el tiempo que pasaban al aire libre.

 

Para satisfacer una necesidad creciente, Signify ha desarrollado soluciones de iluminación especializadas diseñadas para ofrecer un confort visual óptimo durante el estudio. Nuestras lámparas de escritorio, de pie y de techo EyeCare, específicas para el mercado chino, proporcionan una iluminación completa en la habitación, lo que elimina los contrastes bruscos y reduce la fatiga ocular. Otras características innovadoras incluyen recordatorios programados para fomentar descansos visuales regulares, ayudando a crear hábitos visuales saludables para niños y adolescentes.

Dando forma al futuro

 
Todos los días, veo el impacto que la iluminación puede tener en la vida de las personas, no solo para iluminar, sino para mejorar la salud y el bienestar. Nuestros equipos en Signify combinan décadas de experiencia en iluminación con una sólida cultura de investigación científica y un profundo compromiso para dar forma a un futuro en el que los hogares sean más seguros y saludables para nuestros ojos. Con una iluminación bien pensada, las personas pueden tomar decisiones inteligentes para disfrutar de una salud visual y un confort duraderos.

Sobre el autor:

Michael Kuhne

Michael Kuhne 

CEO Consumer Business 

Para más información:

Marketing Communications Specialist

Clara Martínez

E-mail: clara.martinez@signify.com

 

Marketing Communications Specialist

Ana Reija

Email: ana.reija@signify.com 

Sobre Signify

 

Signify (Euronext: LIGHT) es el líder mundial en iluminación para profesionales y consumidores. Estamos orgullosos de comercializar las mejores marcas de iluminación del mundo, desde Signify, Philips, Philips Hue, Signify Interact, Philips Dynalite, Color Kinetics y muchas más. Nuestros productos, sistemas conectados y servicios avanzados ponen en valor el extraordinario potencial de la luz para vidas más iluminadas y un mundo mejor. En 2025, tuvimos unas ventas de 5.800 millones de euros, aproximadamente 27.000 empleados y presencia en más de 70 mercados. Estamos presentes en el  índice Mundial de Sostenibilidad Dow Jones y contamos con la medalla platino de EcoVadis.

 

Las noticias y actualizaciones de Signify se pueden encontrar en la Newsroom y LinkedIn. La información para inversores se encuentra en la página de Relaciones con Inversores.

Meydan Bridge

Más blogs

  • El tono de luz define la atmósfera

    abril 08, 2026

    El tono de luz define la atmósfera

  • Por qué la experiencia es la verdadera innovación en el hogar

    marzo 06, 2026

    Por qué la experiencia es la verdadera innovación en el hogar

  • Iluminación inteligente en el hogar

    diciembre 05, 2025

    Iluminación inteligente en el hogar