Argentina - Español

"Philips presentó innovaciones en materia de conectividad con iluminación LED en la feria Light + Building 2014"


La compañía expuso sus innovaciones en materia de conectividad con iluminación LED en la feria de luminotecnia y tecnología más importante del mundo.

Buenos Aires – Philips participó de Light+Building 2014, la mayor feria de servicios de iluminación y construcción a nivel mundial. El evento tuvo lugar del 30 de marzo al 4 de Abril en Frankfurt, Alemania. En su exclusivo stand, la compañía líder en tecnología LED presentó la última novedad del mercado: una amplia gama de innovaciones en materia de conectividad con iluminación LED para viviendas, comercios, oficinas y ciudades.

En un mundo cada vez más digitalizado, Philips está llevando la luz más allá de la iluminación, conectando personas, lugares y dispositivos. Entre las innovaciones presentadas en Frankfurt, la empresa reveló un original sistema que permite controlar la luz y la temperatura de un edificio a través de smartphones.

 

Control mediante teléfonos inteligentes


El sistema de Philips permite a los trabajadores controlar la iluminación en sus oficinas, así como la temperatura en salas de reuniones, para acomodarlas a sus preferencias individuales. Sus teléfonos inteligentes detectarán la ubicación respecto de los artefactos de luz del techo mediante una aplicación.

 

“La iluminación LED por sí sola es 80% más eficiente que la iluminación convencional. El control personal de la iluminación por parte de los empleados, aumenta la eficiencia porque los niveles generales de luz se pueden mantener más bajos”, dijo Jeff Cassis de Philips Lighting. “Los ahorros potenciales en los costos operacionales de un edificio serán significativos, dado que la calefacción, la refrigeración y la iluminación en conjunto utilizan el 70% de la energía en un edificio”.

 

Los artefactos de luz, equipados con aparatos inalámbricos de comunicación, forman una densa red de posicionamiento en interiores, como un GPS interior, que da soporte a una serie de servicios basados en ubicación, tales como wayfinding. A través de una aplicación para teléfonos inteligentes, el sistema podría también proporcionar información útil a los trabajadores como, por ejemplo, la sala de reuniones desocupada más cercana.

 

Deslumbrando a propietarios de edificios y administradores de instalaciones


Para los propietarios de edificios, el sistema ofrece un nuevo valor que va más allá de la eficiencia energética y el ahorro de costos. Capacidades avanzadas, tales como posicionamiento interior, se combinan con el sistema inteligente para permitir comodidad, personalización y seguridad, aumentando el valor total de un edificio y haciéndolo más atractivo para los inquilinos.

 

Los estándares basados en artefactos de luz con capacidad PoE proporcionan también ahorros significativos de costos en la instalación de la iluminación. Debido a que estos artefactos reciben tanto energía como información a través de una única conexión de Ethernet, no hay necesidad de instalar un costoso cableado eléctrico, reduciendo los costos de instalación hasta en un 50%.

Para más información, favor de contactar:

Ketchum Argentina
Virginia Ronco / virginia.ronco@ketchum.com.ar
Tel. 54 11 4832 7700

Acerca de Royal Philips

Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA) es una empresa diversificada de salud y bienestar, enfocada en mejorar la vida de las personas a través de innovaciones oportunas en los sectores de Cuidado de la Salud, Estilo de Vida e Iluminación. Con sede en Holanda, Philips reportó ventas de 23.3 mil millones de euros en 2013 y cuenta con aproximadamente 115.000 empleados con servicios y comercialización en más de 100 países. La compañía es líder en el mercado de cuidados cardíacos, cuidados intensivos y atención médica en el hogar, en soluciones de energía eficientes y nuevas aplicaciones de iluminación, así como en afeitadoras para hombres y depiladoras, y cuidado de la salud oral. Para conocer las últimas noticias sobre Philips, consulte en: http://www.newscenter.philips.com/ar_es.