Argentina - Español

Philips participa del Enduro del Verano 2014

febrero 1, 2014

Del 21 al 23 de febrero Philips Argentina estará presente en la exhibición de motos y cuatriciclos más importante de Latinoamérica, donde sus exclusivas lámparas para motos, ATV y autos serán una de las protagonistas del evento.

 

Buenos Aires – Philips Argentina llega a Villa Gesell para participar, del 21 al 23 de febrero, del Enduro del Verano 2014. En un exclusivo stand dentro del predio del evento expondrá toda su línea de lámparas especialmente diseñadas para los motociclistas.

 

La exhibición de motos y cuatriciclos más importante en América Latina será el marco donde Philips se encontrará con los fanáticos de este deporte para acercarles sus soluciones en iluminación. Allí se destacan las lámparas Philips MotoVision, la solución de iluminación automovilística más elegida entre los amantes de las dos ruedas en Europa, que ya se encuentra disponible en la Argentina.

 

MotoVision suministra un 40% más de Luz Blanca que las luces convencionales y aporta hasta 20 metros más de proyección sobre el camino cumpliendo una doble función: permite ver mejor la ruta incrementando la seguridad del conductor y, al mismo tiempo, mejora el reconocimiento de las motos en el tránsito por su reflejo levemente anaranjado.

 

Gracias a la exclusiva tecnología ExtraDuty, las lámparas Philips MotoVision y CrystalVision Extra Duty tienen una vida útil superior ya que duran hasta 5 veces más que las lámparas convencionales. También cuentan con soportes adicionales que brindan una mayor resistencia a las vibraciones, tolerando fuerzas gravitacionales de hasta 20G, cuando una lámpara convencional sólo soporta 3.5G. Por otro lado, no requieren ningún tipo de adaptación o instalación especial, por lo cual el recambio es directo. Se comercializa en 3 versiones: H4 35/35W, H4 60/55W, y H7 55W.

 

Dentro de la gama de productos de Philips también estarán presentes las lámparas CrystalVision Ultra, la iluminación de alta gama que transforma el auto, brindando un verdadero efecto Xenon.

 

La exhibición más imponente de Latinoamérica

 

El Enduro del Verano ya es un clásico entre los aficionados al motociclismo. Esta nueva edición espera una concurrencia de 100.000 espectadores y más de 1.100 participantes de la muestra.

 

El circuito se ubica en el km 408 de la Ruta Interbalnearia Nº 11 y se extiende sobre 12,5 km, de la ruta al mar. El trazado está compuesto por arena y médanos naturales.

Para más información, por favor contacte:

Ketchum Argentina.
Virginia Ronco / E-mail: Virginia.ronco@ketchum.com.ar  
Tel. 54 11 4832 7700 

Acerca de Royal Philips

Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA) es una empresa diversificada de salud y bienestar enfocada en mejorar la vida de las personas a través de innovaciones oportunas en los sectores de Cuidado de la Salud, Estilo de Vida e Iluminación. Con sede en Holanda, Philips reportó ventas de 24.8 mil millones de euros en 2012 y cuenta con aproximadamente 114.000 empleados con servicios y comercialización en más de 100 países. La compañía es líder en el mercado de cuidados cardíacos, cuidados intensivos y atención médica en el hogar, así como en soluciones de energía eficientes y nuevas aplicaciones de iluminación, así como en afeitadoras para hombres y depiladoras y cuidado de la salud oral. Para conocer las últimas noticias sobre Philips, consulte en: http://www.newscenter.philips.com/ar_es