Österreich - Deutsch

Signify bringt erste LED-Röhre aus recyceltem Kunststoff auf den Markt

21. Mai 2025

Signify bringt erste LED-Röhre aus recyceltem Kunststoff auf den europäischen Markt

  • Die Philips MASTER LEDtube T8 KVG/VVG/230V besteht durchschnittlich zu 40 Prozent aus recyceltem Kunststoff.
  • Der recycelte Kunststoff stammt unter anderem aus Fischernetzen, Wasserkanistern und Autoscheinwerfern.


Hamburg
Signify (Euronext: LIGHT), der Weltmarktführer für Beleuchtung, erweitert sein Portfolio an zirkulären Beleuchtungslösungen: Erstmals erscheint auf dem europäischen Markt eine LED-Röhre aus recyceltem Kunststoff. Die neue Philips MASTER LEDtube T8 KVG/VVG/230V enthält durchschnittlich 40 Prozent Post-Consumer-Rezyklat (PCR) in ihrem Kunststoffanteil.¹ Darüber hinaus besteht die Verpackung zu 80 Prozent aus recyceltem Papier, entsprechend den Anforderungen von Signify an nachhaltige Verpackungen.

 

Die Verwendung von PCR-Kunststoffen trägt zur Ressourcenschonung bei, da dadurch die Produktion von Neuplastik reduziert und Abfälle von Deponien ferngehalten werden. Die eingesetzten Kunststoffe stammen aus Materialien, die nach ihrem ersten Gebrauch, gesammelt und wieder verarbeitet wurden. Die MASTER LEDtube T8 KVG/VVG/230V verwendet PCR-Kunststoffe, die beispielsweise aus Fischernetzen, Wasserkanistern und Autoscheinwerfern gewonnen werden. In der Praxis verbraucht eine Installation von 1.000 LED-Röhren die Menge an recyceltem Kunststoff, die dem Gewicht von 2.500 0,5 Liter PET-Flaschen entspricht.2

 

Harshavardhan Chitale, CEO Professional Business bei Signify, erklärt:

Bei Signify steht Zirkularität im Zentrum unserer Produktentwicklung, mit dem Ziel, Wachstum vom Ressourcenverbrauch zu entkoppeln. Wir wollen nicht nur die Grenzen der Energieeffizienz verschieben und effiziente Produkte mit längerer Lebensdauer entwickeln, sondern auch weniger Materialien verwenden – um so die Effizienz und Benutzerfreundlichkeit zu verbessern und die Gesamtbetriebskosten im Laufe der Zeit zu senken. Die Umstellung auf die MASTER LEDtube T8 KVG/VVG/230V ist sowohl eine sinnvolle ökonomische als auch eine umweltbewusste Entscheidung. Sie erweckt nicht nur alte Fischernetze, Wasserkrüge und Autoscheinwerfer zu neuem Leben, sondern bietet auch eine hervorragende Lichtleistung und Energieeffizienz.“

Mit einer Lichtausbeute von bis zu 185 lm/W trägt die LED-Röhre das Energieeffizienzlabel der Klasse B. Durch die lange Lebensdauer von 75.000 Stunden wird die Austauschhäufigkeit erheblich reduziert. Wenn der Zeitpunkt für einen Austausch gekommen ist, kann dieser ohne Änderung vorhandener Leuchten erfolgen, wodurch zusätzlicher Abfall vermieden wird. Am Ende ihrer Nutzungsdauer lässt sich die Röhre leicht zerlegen und dem Recyclingprozess wieder zuführen.

 

Die vielseitig einsetzbare Lösung kann mit konventionellen Vorschaltgeräten betrieben oder direkt an die Netzspannung angeschlossen werden und eignet sich beispielsweise für Büros, Schulen oder Lagerhallen. Zudem besitzt sie eine robuste und bruchsichere Bauweise, die gemäß IEC 61549 getestet wurde.

 

Beim Austausch herkömmlicher Leuchtstoffröhren können Nutzer*innen mit einer Amortisation in weniger als fünf Monaten rechnen und bei 1.000 ersetzten 58-W-Leuchtstoffröhren jährlich über 57.000 Euro einsparen.³ Im Vergleich zu einer Leuchtstoffröhre kann die MASTER LEDtube T8 KVG/VVG/230V die CO₂-Emissionen über ihre gesamte Lebensdauer um 1.170 kg reduzieren.⁴ Das entspricht der Menge an Energie, die benötigt wird, um 124 Smartphones ein Jahr lang aufzuladen.⁵


¹Gewichteter Durchschnitt des Kunststoffanteils des Produkts, berechnet nach ISO 14021.

² Basierend auf MASTER LEDtube T8 1500 mm.
³ Die Berechnungen für Leuchtstoffröhren basieren auf Philips MASTER LEDtube T8 EM/Netz 1500 mm 20 W (Betrieb am direkten Netz) im Vergleich zu Philips MASTER TL-D 1500 mm 58 W (Betrieb mit elektromagnetischem Vorschaltgerät mit 14 W Vorschaltverlust; seit 2023 verboten). Die Berechnungen für Standard-LED-Röhren basieren auf Philips MASTER LEDtube T8 EM/Netz 1500 mm 20 W im Vergleich zu Philips CorePro LEDtube T8 EM/Netz 25.9 W (alle Betrieb mit Direktnetz). Die Leuchten sind durchschnittlich 12 Stunden pro Tag, 365 Tage im Jahr (4,380 Stunden pro Jahr) eingeschaltet. Die durchschnittlichen Energiekosten betragen laut dem aktuellen Eurostat-Bericht 0.252 €/kWh und wurden für Nicht-Haushaltskunden in Europa berechnet, gültig für H12023, basierend auf 27 Ländern, inklusive aller Steuern und Abgaben. Die dargestellten Daten sind eine illustrative Prognose, die auf einem von Signify entwickelten proprietären Modell basiert, um Kunden zu helfen, die Auswirkungen der Beleuchtung auf die Umwelt zu verstehen. Das „Green Switch-Modell zur Umstellung herkömmlicher Lichtpunkte“ von Signify nutzt Daten aus vielen Quellen, Referenzen und Datenpunkten (auf Anfrage erhältlich), um eine simulierte Ansicht des Energieverbrauchs eines bestimmten Marktes zu erstellen, deren Genauigkeit jedoch nicht überprüft werden kann. Als Tausendertrennzeichen wird ein Komma (,) und als Dezimaltrennzeichen ein Punkt (.) verwendet.

4 Basierend auf dem Emissionsfaktor von 0.3 kg/kWh, europäischer Durchschnitt. Treibhausgasemissionen pro erzeugter Stromeinheit, gemessen in Gramm CO₂-Äquivalenten pro Kilowattstunde, Stand 2023, basierend auf Our World in Data.

5 Das einmal tägliche Aufladen eines Mobiltelefons verbraucht etwa 0.15 kWh Strom pro Monat und 1.83 kWh Strom pro Jahr.

Ansprechpartner*in für weitere Informationen:

Stefan Zander

Pressesprecher

Signify GmbH   

Röntgenstraße 22, 22335 Hamburg

Tel: +49 (0) 160 742 90 87

E-mail: stefan.zander@signify.com

 

Petra Müller

Pressesprecher

Signify GmbH   

Röntgenstraße 22, 22335 Hamburg

Tel: +49 (0) 172 207 00 13

E-mail: p.mueller@signify.com

Media Assets

Photos

Über Signify

 

Signify (Euronext: LIGHT) ist der weltweit führende Anbieter für Licht- und Beleuchtungslösungen für professionelle Anwender*innen und Endkonsument*innen. Wir sind stolz darauf, die weltweit besten Beleuchtungsmarken wie Signify, Philips, Philips Hue, Signify Interact, Philips Dynalite und Color Kinetics auf den Markt zu bringen und weiterzuentwickeln. Unsere fortschrittlichen Produkte, vernetzten Systeme und maßgeschneiderten Dienstleistungen erschließen das außergewöhnliche Potenzial von Licht für ein angenehmeres Leben und eine bessere Welt.  Im Jahr 2025 erzielten wir einen Umsatz von 5,8 Milliarden Euro und beschäftigten rund 27.000 Mitarbeiter*innen in mehr als 70 Ländern. Wir sind im Dow Jones Sustainability World Index vertreten, haben für unsere Nachhaltigkeits- und Transparenzmaßnahmen vom Carbon Disclosure Project (CDP) die Bestnote „A“ erhalten und wurden von EcoVadis erneut mit dem Platin-Rating ausgezeichnet.

Meydan Bridge

Mehr Pressemitteilungen

  • Philips Smart Lighting erweitert sein Portfolio um zwei Neuheiten

    September 10, 2026

    Philips Smart Lighting erweitert sein Portfolio um zwei Neuheiten

  • Philips Hue verschiebt die Grenzen der smarten Beleuchtung

    September 03, 2026

    Philips Hue verschiebt die Grenzen der smarten Beleuchtung

  • Signify Geschäftsergebnisse für das zweite Quartal 2026

    Juli 24, 2026

    Signify Geschäftsergebnisse für das zweite Quartal 2026