Österreich - Deutsch

Alta Badia in Full HD TV Qualität beleuchtet


Philips Licht beleuchtet Weltcup-Piste für den Parallel-Riesenslalom

Dezember 21, 2015

Zur 30. Ausgabe der Ski-Weltcup Rennen auf der Gran Risa Piste gibt es ein besonderes Highlight. Zum ersten Mal findet am 21. Dezember 2015 ein Flutlicht Parallel-Riesenslalom in der Skiregion Alta Badia in den Dolomiten statt. Die weltbesten Ski-Herren starten auf der berühmt-berüchtigten Gran Risa Piste in La Villa. Topathleten wie Marcel Hirscher, Felix Neureuther und Ted Ligety werden dann nicht nur vor Zuschauern vor Ort für Furore sorgen, sondern auch daheim vor den Fernsehgeräten. Der Countdown der Live-Übertragung beginnt um 17:50 Uhr in ORF 1.

 

Höchste Beleuchtungsqualität für Full HD Fernsehübertragung

Alta Badia ist die dritte Weltcup-Piste die von Philips Licht beleuchtet wird und somit Full HD TV taugliche Übertragungen ermöglicht. Installiert wurden insgesamt 220 ArenaVision Fluter 2000Watt auf 25 Meter Masten und 14 ArenaVision LED-Fluter als Grund- und Sicherheitsbeleuchtung. Um für High Definition TV Übertragungen tauglich zu sein muss die Beleuchtung strengen Kriterien entsprechen.

 

Für die Beleuchtungstechnik und die perfekte Einstellung der Scheinwerfer in Alta Badia ist die Firma STICH®, Stichaller GmbH verantwortlich. „Die Installation und Einstellung der Pistenbeleuchtung für den Parallel-Riesenslalom war eine technische Herausforderung für uns. Doch die Kriterien für eine Full HD TV-Übertragung werden erfüllt und über den gesamten Pistenverlauf wurde eine gleichmäßige Lichtverteilung mit einer Beleuchtungsstärke von fast 2000 Lux gemessen“, so

Geschäftsführer Helmut Stichaller. In den letzten Jahren hat Philips Licht die Beleuchtung der Weltcup-Pisten in der Flachau und in Schladming erfolgreich umgerüstet.

 

Optimale Bedingungen für Rennläufer und Zuschauer 

Insgesamt beleuchten 220 Fluter auf 25 Masten und 14 LED-Fluter die gesamte Strecke sowie den Zielbereich. Rund 50 Tonnen Stahl wurden verbaut. Dank der neuen Flutlichtanlage sind die Sichtverhältnisse beim Parallel-Riesenslalom in Alta Badia genau so gut wie bei Tageslicht. Für die Rennläufer auf der Strecke und das Publikum vor Ort herrschen damit optimale Sichtbedingungen, das Fernsehpublikum darf sich über spannende Fernsehbilder in Full HD Qualität freuen. 

Pistenbeleuchtung Alta Badia

Pistenbeleuchtung Alta Badia

Weitere Informationen für Journalisten:

Weitere Informationen für Journalisten und Blogger:
Weitere Informationen für Journalisten und Blogger:
Weitere Informationen für Journalisten und Blogger:
Weitere Informationen für Journalisten und Blogger:
 

Weitere Informationen für Journalisten und Blogger:

Bernd Glaser
Unternehmenskommunikation
Pressesprecher Lighting
 
Tel: +49 (0)40 2899 2263
Fax: +49 (0)40 2899 72263
Email: Bernd.Glaser@signify.com

Über Royal Philips

Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA), mit Hauptsitz in den Niederlanden, ist ein Unternehmen, das auf Gesundheit und Wohlbefinden ausgerichtet ist. Im Fokus steht die Verbesserung der Lebensqualität der Menschen mit innovativen Lösungen aus den Bereichen Healthcare, Consumer Lifestyle und Lighting. Philips beschäftigt etwa 106.000 Mitarbeiter in mehr als 100 Ländern und erzielte 2014 einen Umsatz von 21,4 Milliarden Euro. Das Unternehmen gehört zu den Marktführern in den Bereichen Kardiologie, Notfallmedizin, Gesundheitsversorgung für zuhause sowie energieeffizienten Lichtlösungen und neuen Lichtanwendungen. Außerdem ist Philips einer der führenden Anbieter im Bereich Mundhygiene sowie bei Rasierern und Körperpflegeprodukten für Männer. Mehr über Philips im Internet: www.philips.at