Österreich - Deutsch

Kinderleuchten von Philips und Marvel - Spider-Man kommt ins Kinderzimmer

Mai 9, 2014

Eine neue Leuchtenreihe mit Spider-Man-Motiven für Kinder bringen Philips und der amerikanische Comic-Verlag Marvel auf den Markt, die auf der Light+Building in Frankfurt vorgestellt wurden. Sie lassen im Kinderreich eine Lichtwelt entstehen, die zum Spielen anregt, die kindliche Fantasie weckt und die Kleinen nachts ruhig und sicher schlafen lässt.

 

Der Spider-Man Projektor projiziert ringsum Bilder von Superhelden und verwandelt so Kinderzimmer-Fantasien zum Abenteuer. Drei Projektorräder mit 24 Bildern lassen keine Langeweile aufkommen.

 

Das Spider-Man Wandlicht macht aus Alltagslicht ein Superhelden-Erlebnis. Diese Wandleuchte projiziert Spider-Man-Bilder. Sie strahlt ein hochwertiges, warmweißes LED-Licht ab und sorgt tagtäglich für neuen Spaß. Dank LED-Technik ist sie höchst effizient und langlebig.

 

Die Spider-Man Pendel- und Tischleuchte macht das Kinderzimmer bereit zum Kampf gegen das Böse und sorgt mit ihrem Lampenschirm für Abenteueratmosphäre.

 

Die Spider-Man Taschenlampe vermittelt Kindern Wohlgefühl und Sicherheit. Sie hilft Kindern, sich der Nacht ohne Angst zu stellen und bietet ein Licht, mit dem sie nachts zum Badezimmer finden – oder Schurken suchen können.

 

Mit dem Spider-Man Nachtlicht fühlen sich die Kleinen sicherer, weil es in dem dunklen Zimmer für Licht sorgt, wenn es benötigt wird. Über einen Bewegungsmelder mit Tageslichtsensor wird das Licht automatisch eingeschaltet, wenn die Kleinen wach werden und aufstehen. Tagsüber schaltet sich die Leuchte nicht ein, um nicht unnötig Energie zu verschwenden. Das Platzieren der batteriebetriebenen Kleinleuchte ist einfach und erfordert kein Werkzeug oder Kabelanschluss.

 

Die Philips Marvel Imaginative Leuchtenreihe ist ab sofort im Handel erhältlich. Mehr dazu: www.philips.com/marvel 

Spider-Man Projektor

Spider-Man Projektor

Spider-Man Pendelleuchte

Presseinformation

Weitere Informationen nur für Journalisten:

Martha Salaquarda, MA

Philips Austria, Konzernkommunikation
Euro Plaza, Kranichberggasse 4,
A-1120 Wien

Tel: +43/1/60101-1277

Fax: +43/1/60101-3000

Email: martha.salaquarda@signify.com

Über Philips

Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA), mit Hauptsitz in den Niederlanden, ist ein Unternehmen, das auf Gesundheit und Wohlbefinden ausgerichtet ist. Im Fokus steht die Verbesserung der Lebensqualität der Menschen mit innovativen Lösungen aus den Bereichen Healthcare, Consumer Lifestyle und Lighting. Philips beschäftigt etwa 114.000 Mitarbeiter in mehr als 100 Ländern und erzielte in 2012 einen Umsatz von 24,8 Milliarden Euro. Das Unternehmen gehört zu den Marktführern in den Bereichen Kardiologie, Notfallmedizin, Gesundheitsversorgung für zuhause sowie energieeffizienten Lichtlösungen. Außerdem ist Philips einer der führenden Anbieter im Bereich Mundhygiene sowie bei Rasierern und Körperpflegeprodukten für Männer.

Mehr über Philips im Internet: www.philips.at