Österreich - Deutsch

Hochwertige Wohnraumbeleuchtung mit neuen Leuchten der Reihe Lirio by Philips


Specht, Lupe, Papier – ein Spiel mit Licht und Formen

April 4, 2014

Lange galt LED-Beleuchtung als Technologie einer fernen Zukunft – vielversprechend, aber noch nicht ausgereift. Das war einmal. Durch die rasanten Fortschritte bei der Weiterentwicklung leistungsfähiger Leuchtdioden hat die Zukunft nun begonnen. Nachdem LEDs im Bereich des dekorativen farbigen Lichts bereits weit verbreitet sind, erobern sie sich nun, auch die Wohnraumbeleuchtung mit dem gewohnt weissen Licht. Durch ihre Überlegenheit gegenüber herkömmlichen Technologien etwa in Bezug auf Grösse und Wärmeentwicklung regen sie die Phantasie von Leuchtendesignern an und ermöglichen ein neues Denken bei der Konzeption von Leuchten und Lichtlösungen. Mit neuen Formen und Ideen machen sie es dem privaten Nutzer leicht, seinen eigenen Stil bei der Wohnraumgestaltung mit Licht zu unterstreichen.

 

Als Weltmarktführer in Sachen Licht bietet Philips eine ganze Reihe von LED-Produkten an, die sich mit aussergewöhnlichem Design für den Einsatz in allen Bereichen des Wohnens eignen. Zu den Produktreihen, die die Vorzüge der neuen Technologie und die daraus erwachsenden Gestaltungschancen besonders konsequent nutzen, gehört die Leuchtenkollektion Lirio by Philips, die jetzt Zuwachs von drei neuen Modellen bekommen hat.

 

PIEGA LUCE

Die ungewöhnlichste der drei Leuchten ist die Piega Luce, die als Pendel- und Wandleuchte angeboten wird. Ihr innovatives Design überrascht unmittelbar und auf den ersten Blick: Es erinnert an ein gefaltetes Blatt Papier, aus dem an den drei offenen Seiten sanftes, warmweiches Licht (2.700 K) austritt, das mit einem LED-Streifen erzeugt wird. Dies ermöglicht es, den minimalistischen Leuchtenkörper extrem flach zu halten. Mit bis zu 1,60 Meter Länge (als Pendelleuchte) eignet sich die Piega Luce besonders für langgestreckte Räume oder Esstische.

 

Als Materialien stehen natürliches Holzfurnier in einem hellen oder dunklen Walnusston oder die puristische Variante aus papierweissem Aluminium zur Wahl. Je nach Ausführung beträgt die elektrische Leistung sechs, 27 oder 33 Watt, womit Lichtströme von 400, 1.900 bzw. 2.400 Lumen erzeugt werden. Als Wandleuchte kann die Piega Luce wahlweise mit dem Lichtauslass nach oben, unten oder an der Seite angebracht werden.

 

LA LENTE

Eine Leuchte, deren Äusseres aufmerken lässt, ist auch die dekorative Tischleuchte La Lente. Mit ihrer kreisrunden Öffnung erinnert sie an ein Vergrösserungsglas und weckt den Eindruck, sie suche selbst nach der Quelle des angenehm weichen, glühlampenähnlichen Lichts, das sie erzeugt. Ein- und ausgeschaltet wird sie durch eine sanfte Berührung des Touchdimmers auf der Rückseite. La Lente, die es in vornehmen Weiss- und Blautönen gibt, setzt Akzente in Wohn-oder Schlafzimmern. Zwei LEDs mit einer elektrischen Leistung von je 2,5 Watt erzeugen einen Lichtstrom von 250 Lumen.

 

 

PICULET

Sympathisch, ja geradezu niedlich, ist der Eindruck, den die Tischleuchte Piculet macht. Ihr Design ist von der Natur inspiriert und erinnert an einen kleinen Specht – ein echter Hingucker im Wohnambiente. Der Leuchtenkopf lässt sich in jede gewünschte Richtung drehen und ist, wie auch der Leuchtenfuss, abnehmbar. Dadurch ist es möglich, die sechs verschiedenen Farben, in denen die Piculet erhältlich ist, nach eigenem Geschmack individuell miteinander zu kombinieren. Als grosser Bruder der Tischleuchte steht ausserdem eine schlanke, formschöne Stehleuchte bereit, die nahezu überall platziert werden kann und neben Couch oder Sessel ein geschmackvolles warmweisses Leselicht (2.700 Kelvin) abgibt. Als Lichtquelle dienen auch ihr zwei LEDs mit einer elektrischen Leistung von nur je 2,5 Watt, die einen Lichtstrom von 250 Lumen erzeugen.

 

So unterschiedlich die Leuchtenmodelle der Reihe Lirio by Philips auch sind – sie haben doch mehrere Dinge gemeinsam: Alle strahlen eine moderne Art von geschmackvollem Luxus aus, ohne dabei aufdringlich aufzutrumpfen. Sie verbinden anspruchsvolles Design aus hochwertigen Materialien mit angenehmem Lichtambiente. Mit ihrem geringeren Energieverbrauch beweisen sie eindrucksvoll, dass sich Ästhetik und ökologische Vernunft hervorragend kombinieren lassen. Wer offen ist für Neues und in Beleuchtung mehr sieht als nur Licht, dem bietet Lirio by Philips eine Vielzahl von Anregungen zur geschmackvollen Gestaltung.

Piega Luce

Piega Luce

Weitere Informationen nur für Journalisten:

Martha Salaquarda, MA

Philips Austria, Konzernkommunikation
Euro Plaza, Kranichberggasse 4,
A-1120 Wien

Tel: +43/1/60101-1277

Fax: +43/1/60101-3000

Email: martha.salaquarda@signify.com

Über Philips

Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA), mit Hauptsitz in den Niederlanden, ist ein Unternehmen, das auf Gesundheit und Wohlbefinden ausgerichtet ist. Im Fokus steht die Verbesserung der Lebensqualität der Menschen mit innovativen Lösungen aus den Bereichen Healthcare, Consumer Lifestyle und Lighting. Philips beschäftigt etwa 114.000 Mitarbeiter in mehr als 100 Ländern und erzielte in 2012 einen Umsatz von 24,8 Milliarden Euro. Das Unternehmen gehört zu den Marktführern in den Bereichen Kardiologie, Notfallmedizin, Gesundheitsversorgung für zuhause sowie energieeffizienten Lichtlösungen. Außerdem ist Philips einer der führenden Anbieter im Bereich Mundhygiene sowie bei Rasierern und Körperpflegeprodukten für Männer.

Mehr über Philips im Internet: www.philips.at