Österreich - Deutsch

Philips Fortimo LED-Downlight-Modul Generation 5


5.000-Lumen-Modul ideal für hohe Räume

Dezember 19, 2013

Sie sind ein Inbegriff der konsequenten Weiterentwicklung von LED-Lichtquellen für die professionelle Lichtanwendung: Die Fortimo LED-Downlight-Module (DLM), die es jetzt bereits in der Generation 5 gibt. Diese innovativen Lichtquellen haben eine Systemlichtausbeute von bis zu 90 lm/W und verfügen über einen integrierten digitalen Treiber. Das neue Produktprogramm wurde außerdem um ein 5.000-Lumen-Modul erweitert, das sich ideal für Lichtlösungen in Räumen mit hohen Decken eignet, wie zum Beispiel in Einkaufszentren, Flughäfen und Bahnhöfen. Wie bereits die 2.000- und 3.000-Lumen-Module ist auch das 5.000-Lumen-Modul mit Philips Lumileds LUXEON M LEDs ausgestattet. Alle liefern bei hoher Lichtausbeute hohe Beleuchtungsstärken mit sehr geringer Farbtemperaturabweichung.

 

Das Fortimo LED DLM-Modul wurde erstmalig im Jahr 2008 mit einer Lichtausbeute von
52 lm/W vorgestellt. Durch die kontinuierliche Weiterentwicklung wurden sowohl die Lichtausbeute als auch die Lichtqualität ständig verbessert. Erreicht wurde das ausschließlich durch Optimierungen innerhalb des Moduls, während der Formfaktor des Moduls unverändert blieb.

 

Das steht im Einklang mit dem Markenversprechen des zukunftssicheren Konzepts der Fortimo LED-Systeme. Es besagt, dass bei der Aufrüstung einer Lichtlösung mit Fortimo LED-Modulen keine Veränderungen an den relevanten optischen, mechanischen, thermischen und elektrischen Schnittstellen vorgenommen werden müssen, so dass der Leuchtenhersteller das Modul mit möglichst wenig Anpassungen für die eigenen Entwürfe verwenden kann.

 

Weitere Informationen zu den Fortimo LED DLM Gen 5 gibt es im Internet unter www.philips.com/fortimo. Muster für Design-In- und Testzwecke können über den Philips Technology Webshop bestellt werden: http://oemwebshop.philips.com

Weitere Informationen nur für Journalisten:

Martha Salaquarda, MA

Philips Austria, Konzernkommunikation
Euro Plaza, Kranichberggasse 4,
A-1120 Wien

Tel: +43/1/60101-1277

Fax: +43/1/60101-3000

Email: martha.salaquarda@signify.com

Über Philips

Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA), mit Hauptsitz in den Niederlanden, ist ein Unternehmen, das auf Gesundheit und Wohlbefinden ausgerichtet ist. Im Fokus steht die Verbesserung der Lebensqualität der Menschen mit innovativen Lösungen aus den Bereichen Healthcare, Consumer Lifestyle und Lighting. Philips beschäftigt etwa 114.000 Mitarbeiter in mehr als 100 Ländern und erzielte in 2012 einen Umsatz von 24,8 Milliarden Euro. Das Unternehmen gehört zu den Marktführern in den Bereichen Kardiologie, Notfallmedizin, Gesundheitsversorgung für zuhause sowie energieeffizienten Lichtlösungen. Außerdem ist Philips einer der führenden Anbieter im Bereich Mundhygiene sowie bei Rasierern und Körperpflegeprodukten für Männer.

Mehr über Philips im Internet: www.philips.at