Österreich - Deutsch

Das war Philips Licht auf der Kommunalmesse 2013


Philips setzte Schwerpunkt auf energieeffiziente LED Lichtlösungen

September 18, 2013

Bei der diesjährigen Kommunalmesse, der Fachmesse für Gemeinden, im Design Center Linz am 11. und 12. September, setzte Philips Licht den Fokus auf energieeffiziente LED-Produkte und -Lösungen. Am Messestand zeigte Philips die breiten Anwendungsmöglichkeiten der LED-Technologie in der kommunalen Beleuchtung: von extrem energiesparenden Lösungen in der Straßenbeleuchtung, der Schutzwegbeleuchtung bis hin zur Schulbeleuchtung.

 

Vertriebsleiter Norbert Kolowrat zieht ein positives Resümee: „Die Kommunalmesse ist die größte Wirtschaftsschau für Österreichs Gemeinden und dient Philips als Plattform, um mit den kommunalen Entscheidungsträgern direkt ins Gespräch zu kommen. Wir konnten feststellen, dass sich in der Wahrnehmung kommunaler Entscheider das Thema LED inzwischen als ökologisch sinnvolle und ökonomisch vorteilhafte Alternative etabliert hat. Der großflächige Umstieg auf die neue Technik muss jetzt aktiv vorangetrieben werden, um das volkswirtschaftliche Potenzial der LED vollständig zu nutzen. Natürlich begünstigen aktuelle rechtliche Rahmenbedingungen die rasante Entwicklung am LED-Markt. Am Donnerstag – dem stärkeren Messetag – hatten wir ausgiebig Gelegenheit mit den Gemeindevertretern diese Themen, aber auch technische Aspekte sowie das Einsparpotenzial der LED zu besprechen. Wir verzeichneten heuer eine höhere Besucherfrequenz und ziehen insgesamt eine sehr positive Bilanz!“

 

Beim Philips-Gewinnspiel wurden gesamt drei Hue-Startpakete1 verlost. Aus den zahlreichen Teilnehmerkarten wurden folgende Gewinner gezogen:

  • Bürgermeister Hans Würzburger (Gemeinde Steyregg)
  • Amtsleiter Josef Schweigler (Marktgemeinde Wolfsberg)
  • Kurt Haider (Land OÖ, Umweltschutz)

 

Die Übergabe der Gewinne erfolgt durch die jeweiligen Philips Licht-Außendienstmitarbeiter. Philips gratuliert den Gewinnern sehr herzlich!

 

Produkthighlights, die auf der Messe für Begeisterung sorgten:

 

Metronomis

Mit der Metronomis LED haben Landschaftsarchitekten und Stadtplaner eine große Auswahl an Formen und Materialien zur Verfügung, die in ihrer Vielfältigkeit eine Einheit formen und so über verschiedene städtische Bereiche hinweg einen roten Faden bilden. Die Metronomis-Produktfamilie besteht aus einer ganzen Reihe unterschiedlicher Leuchtenaufsätze und Masten. Ergänzt wird die Konstruktionsvielfalt mit einer großen Auswahl unterschiedlicher Lichteffekte. So lässt sich für nahezu alle Umgebungen und architektonische Gegebenheiten eine individuell passende Lichtlösung finden. Die Metronomis LED-Leuchten mit ihrer hochwertigen Beleuchtungsqualität eignen sich für Promenaden, Fußgängerzonen oder Parks sowie für das Umfeld von Geschäften, Hotels und Gaststätten oder Restaurants.

 

Mit hochmoderner Steuertechnik ausgerüstet zeichnet sich die Metronomis durch hohe Energieeffizienz und Lichtausbeute aus. Ihre lange Lebensdauer von bis zu 100.000 Stunden und die besondere Robustheit sorgen dafür, dass sich Nutzer lange an der hohen Qualität erfreuen können. Das Gesamtpaket ihrer Eigenschaften macht die Metronomis-Serie zur passenden Lichtlösung sowohl für große Städte als auch für kleinere Gemeinden, die sich durch qualitativ hochwertige Beleuchtung in exklusivem Design von anderen abheben wollen.

 

MileWide

Die MileWide-Leuchte bietet alle Vorteile der zeitgemäßen energieeffizienten Außenbeleuchtung für Komfort und Sicherheit, für die Attraktivität der Stadtbezirke sowie für das Wohlbefinden der Bevölkerung. MileWide² vereint eine klare, einfache Gestaltung mit hoher Leistungsfähigkeit und eignet sich für zahlreiche Anwendungen – von Hauptstraßen bis zu Stadtzentren.

In Kombination mit den speziellen Masten und Bügeln fügt sich die MileWide² perfekt in das moderne Stadtbild ein. Die mehrschichtige Optik sorgt für einheitliche Verteilung und geringe Blendung, so dass HID-Lösungen direkt ersetzt werden können, ohne Einschränkungen bei der Lichtqualität, den Abständen oder der Montagehöhe hinnehmen zu müssen. Die energieeffiziente LEDGINE ist auf werkzeugfreie Wartung und Nachrüstungen ausgelegt und stellt so sicher, dass mit diesem Modell bis weit in die Zukunft hinein ökonomisch und geldsparend gearbeitet werden kann.

 

Luma

Mit der Luma geht Philips einen entscheidenden Schritt in Richtung individueller Beleuchtungslösungen. Dank des programmierbaren Treibers lässt sich jede Leuchte nach bestimmten Vorgaben und Projektanforderungen individuell konfigurieren - für eine hocheffiziente Beleuchtungslösung „nach Maß“. Von der einfachen Ausführung mit geringen Anschaffungskosten bis zur effizientesten Lösung mit dem größten langfristigen Sparpotenzial.

 

Luma ist eine vielseitige Produktfamilie für die Wege- und Straßenbeleuchtung. Das ganzheitliche LED-Konzept verspricht professionelle Beleuchtung von der Hauptstraße bis zum Wohngebiet. Luma ist eine energieeffiziente, leistungsstarke Alternative zu konventionellen Beleuchtungslösungen und deckt alle S- und ME-Beleuchtungsklassen ab. Dank der flachen Bauweise und der neuen Optiflux-Linsen werden unerwünschte Lichtabstrahlung und Blendung minimiert.

 

1 Philips Hue, ein intelligentes LED-Beleuchtungssystem für den Wohnraum. Die Lampen können über eine App gesteuert werden und bieten dadurch neue Anwendungsmöglichkeiten für die Beleuchtung Zuhause.

Weitere Informationen nur für Journalisten:

Martha Salaquarda, MA

Philips Austria, Konzernkommunikation
Triester Straße 64,
A-1100 Wien

Tel: +43/1/60101-1451

Email: martha.salaquarda@signify.com

Über Philips

Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA), mit Hauptsitz in den Niederlanden, ist ein Unternehmen, das auf Gesundheit und Wohlbefinden ausgerichtet ist. Im Fokus steht die Verbesserung der Lebensqualität der Menschen mit innovativen Lösungen aus den Bereichen Healthcare, Consumer Lifestyle und Lighting. Philips beschäftigt etwa 115.000 Mitarbeiter in mehr als 100 Ländern und erzielte in 2012 einen Umsatz von 24,8 Milliarden Euro. Das Unternehmen gehört zu den Marktführern in den Bereichen Kardiologie, Notfallmedizin, Gesundheitsversorgung für zuhause sowie energieeffizienten Lichtlösungen. Außerdem ist Philips einer der führenden Anbieter im Bereich Mundhygiene sowie bei Rasierern und Körperpflegeprodukten für Männer.

Mehr über Philips im Internet: www.philips.at