Österreich - Deutsch

Philips myBuddy Kinderzimmerleuchten – Sternenhimmel im Kinderzimmer

Mai 15, 2013

Philips ergänzt jetzt seine Kinderzimmerleuchten-Serie myBuddy um neue Modelle in kindgerechten Designs. Ob Sonne, Mond oder Astronaut – die lustigen und robusten Leuchten scheinen den Kleinen von Tisch, Wand oder Zimmerdecke aus beim Spielen zuzuschauen und vertreiben zur Schlafenszeit die Monster unter dem Bett.

 

Buddy Moon

Die Buddy Moon bietet einen doppelten Nutzen. Zum Spielen, Lesen oder Lernen spendet die Pendelleuchte, die als lustige Mondsichel an der Zimmerdecke baumelt, ein angenehm warmweißes Licht. Zum Einschlafen zaubert sie einen funkelnden Sternenhimmel an die Kinderzimmerdecke und lässt der kindlichen Phantasie freie Entfaltung. Gleichzeitig dienen die sanft leuchtenden Sterne auch als Nachtlicht zur Orientierung und nehmen den Kleinen die Angst vor der Dunkelheit.

 

Dazu ist Buddy Moon sowohl mit einer 20-Watt-Energiesparlampe zur Allgemeinbeleuchtung als auch 2,5-Watt-LEDs für die Lichtprojektion ausgestattet. Durch zweifaches betätigen des installierten Lichtschalters lässt sich einfach zwischen dem warmweißen Allgemeinbeleuchtung und der Sternenprojektion umschalten. Als Lichtquelle dient eine Energiesparlampe mit weichem, glühlampenähnlichen Licht und einem Lichtstrom von 1.250 Lumen. Unverbindliche Preisempfehlung 129,99 Euro.

 

Buddy Swing

Die Pendelleuchte Buddy Swing schaut als lustiger leuchtender Kumpel mit blauer Mütze den Kindern von einer Schaukel aus beim Spielen zu. Dazu wird die Aufhängung der Schaukel einfach an der Decke montiert. Als Lichtquelle dient eine 15 Watt Energiesparlampe mit warmweißem, glühlampenähnlichen Licht und einem Lichtstrom von 900 Lumen. Unverbindliche Preisempfehlung 89,99 Euro.

 

Buddy Space

Als kleiner Astronaut mit silber-grauem Helm schwebt die Buddy Space Pendelleuchte im Raum und bringt einen Hauch von Weltall in das Kinderzimmer. Die Richtung der Leuchte lässt sich ganz einfach durch Anheben und Drehen verändern. Als Lichtquelle dient eine 20 Watt Energiesparlampe mit angenehm warmweißen Licht und einem Lichtstrom von 1.250 Lumen. Unverbindliche Preisempfehlung 89,99 Euro.

 

Buddy Sun

Das Modell Buddy Sun ist in Form einer Sonne gestaltet, die in freundlichem Gelb ins Kinderzimmer scheint. Auch bei dieser Pendelleuchte kann durch Drehen und Anheben die Richtung variiert werden. Als Lichtquelle dient eine 20 Watt Energiesparlampe mit angenehm warmweißen Licht und einem Lichtstrom von 1.250 Lumen. Unverbindliche Preisempfehlung 79,99 Euro.

 

Buddy Train & Home

Die Buddy Train & Home Wandleuchten kommen in Kombination mit den mitgelieferten Wandstickern richtig zur Geltung. Es gibt sie in zwei kindgerechten Ausführungen:

 

myBuddy Train hat durch die mitgelieferten Wandsticker die Form eines Zuges. Der blaumützige Buddy nimmt hier auf einem der Waggons Platz. Buddy Home trägt eine rosafarbene Haube und wird zwischen den Wandstickern in Baum- und Hausoptik positioniert. Als Lichtquelle dient eine 15 Watt Energiesparlampe mit angenehm warmweißen Licht und einem Lichtstrom von 900 Lumen. Unverbindliche Preisempfehlung 59,99 Euro.

Weitere Informationen nur für Journalisten:

Martha Salaquarda, MA

Philips Austria, Konzernkommunikation
Triester Straße 64,
A-1100 Wien

Tel: +43/1/60101-1451

Email: martha.salaquarda@signify.com

Über Philips

Royal Philips Electronics (NYSE: PHG, AEX: PHIA), mit Hauptsitz in den Niederlanden, ist ein Unternehmen, das auf Gesundheit und Wohlbefinden ausgerichtet ist. Im Fokus steht die Verbesserung der Lebensqualität der Menschen mit innovativen Lösungen aus den Bereichen Healthcare, Consumer Lifestyle und Lighting. Philips beschäftigt etwa 116.000 Mitarbeiter in mehr als 100 Ländern und erzielte in 2012 einen Umsatz von 24,8 Milliarden Euro. Das Unternehmen gehört zu den Marktführern in den Bereichen Kardiologie, Notfallmedizin, Gesundheitsversorgung für zuhause sowie energieeffizienten Lichtlösungen. Außerdem ist Philips einer der führenden Anbieter im Bereich Mundhygiene sowie bei Rasierern und Körperpflegeprodukten für Männer.

Mehr über Philips im Internet: www.philips.at