Österreich - Deutsch

ETA setzt auf LED-Leuchten von Philips


Der Heiztechnikbetrieb beleuchtet neue Produktionshalle mit Philips GentleSpace

April 5, 2013

Wirkung - Effizienz - Energie... diese drei Schlagwörter fungieren als Säulen der Unternehmensphilosophie der Firma ETA Heiztechnik GmbH in Oberösterreich. Wirkungsvolle und umweltschonende Technik bildet den Kern des Unternehmens in der Entwicklung von hocheffizienten Heizkesseln. Saubere Abgaswerte, minimaler Energiebedarf, sichere Funktion, aber auch einfachste Bedienung sind die Vorgaben, die das Unternehmen selbst an die eigenen Produkte stellt. Daher ist es wenig verwunderlich, dass die Firma ETA an die Beleuchtung einer neu gebauten Produktionshalle ebenso hohe Ansprüche stellt.

 

Die Herausforderung

Das oberösterreichische Unternehmen suchte eine Lichtlösung, die eine kontrastreiche Beleuchtung gewährleistet, Energie spart sowie wartungsarm und langlebig ist. Der Energiebedarf der zu beleuchtenden Einrichtung soll so gering wie möglich sein. Nach ersten Gesprächen mit Philips stieg das Interesse an einer LED-Lösung, weil LED all diese Anforderungen erfüllt.

 

„LED ist eine energieeffiziente und umweltfreundliche Technologie, die hohe Lichtqualität und –leistung verspricht. Philips bot uns mit der GentleSpace LED- Leuchte eine moderne innovative Lichtlösung, die nicht nur optimales Licht sondern auch hohe Wirtschaftlichkeit garantiert. Zudem steigert gutes Licht die Produktivität“, so Ing. Helmut Orgler, Geschäftsführer ETA Heiztechnik GmbH. Schlussendlich erhielt Philips gemeinsam mit dem Unternehmen Alternativ Installationen GmbH den Zuschlag für das Projekt.

 

Energieeffiziente Lösung mit LED

Nach Bemusterung und Begutachtung einer zweiten Leuchte, der Philips Maxos LED,  fiel die Entscheidung auf die GentleSpace, eine innovative Hallenleuchte mit hoher Lichtleistung. Die Aluminium-Flächenleuchte erfüllt die Anforderungen des Kunden an eine gleichmäßige Lichtverteilung – für mehr Sehkomfort und Sicherheit. Effektiv und formschön zugleich ist das extrem flache, 4-flügelige Design der GentleSpace mit seiner breitstrahlenden Optik und der extra weißen Glasabdeckung. Sie ist sehr lichtdurchlässig und bewirkt in der hohen Halle eine gleichmäßige Lichtverteilung. Dadurch ist eine produktive Arbeit ohne störende Blendung möglich.

 

Durch den Einsatz der Philips GentleSpace mit ihrem hochwertigen, gleichmäßigen Licht soll das Wohlbefinden aber auch die Produktivität in der Produktionshalle gesteigert werden. Besonders positiv bewertet Geschäftsführer Orgler auch die lange Lebensdauer von bis zu 75.000 Std. (bei einem Lichtstrombehalt von 70%) und die exzellente Wirtschaftlichkeit. Die GentleSpace-Leuchten sind mit LEDGINE-Modulen ausgestattet.

 

LEDGINE-Module ermöglichen eine Energieeinsparung von bis zu 30 Prozent gegenüber vergleichbaren Lösungen mit Hochdruck-Halogen-Metalldampflampen. Aufgrund der langen Lebensdauer der LEDs werden darüber hinaus auch die Wartungskosten deutlich gesenkt. Da die LED-Module einfach austauschbar sind, lassen sie sich später gegen modernere, energieeffizientere ersetzen, ohne die Leuchten und ihre ursprünglichen lichttechnischen Planungsdaten zu verändern. So können entwicklungsbedingte Energieeffizienzgewinne jederzeit genutzt werden.

 

Die Mitarbeiter der ETA Heiztechnik GmbH freuen sich über die neue Produktionsfläche mit LED-Beleuchtung und die damit besseren Lichtverhältnisse in der Halle.

ETA Heiztechnik GmbH

ETA Heiztechnik GmbH

v.l.n.r.: Markus Waldl/Philips Austria Gmbh; Helmut Orgler/Geschäftsführer ETA Heiztechnik GmbH

Weitere Informationen nur für Journalisten:

Martha Salaquarda, MA

Philips Austria, Konzernkommunikation
Triester Straße 64,
A-1100 Wien

Tel: +43/1/60101-1451

Email: martha.salaquarda@signify.com

Über Philips

Royal Philips Electronics (NYSE: PHG, AEX: PHIA), mit Hauptsitz in den Niederlanden, ist ein Unternehmen, das auf Gesundheit und Wohlbefinden ausgerichtet ist. Im Fokus steht die Verbesserung der Lebensqualität der Menschen mit innovativen Lösungen aus den Bereichen Healthcare, Consumer Lifestyle und Lighting. Philips beschäftigt etwa 118.000 Mitarbeiter in mehr als 100 Ländern und erzielte in 2012 einen Umsatz von 24,8 Milliarden Euro. Das Unternehmen gehört zu den Marktführern in den Bereichen Kardiologie, Notfallmedizin, Gesundheitsversorgung für zuhause sowie energieeffizienten Lichtlösungen. Außerdem ist Philips einer der führenden Anbieter im Bereich Mundhygiene sowie bei Rasierern und Körperpflegeprodukten für Männer.

Mehr über Philips im Internet: www.philips.at 

.