Österreich - Deutsch

Zehn iF design awards für Philips Lighting


Gold für die LED-Außenleuchten Ledino Dunetop

Februar 27, 2013

Die Philips Ledino LED-Außenleuchten Dunetop sind mit dem iF product design award in Gold ausgezeichnet worden. „Diese Leuchten verkörpern Eleganz in einfachster und zugleich bester Form. Sie sind fein in ihrer Haptik, zugleich aber robust. Mit ihrem angenehmen Licht sind sie eine Bereicherung für die Umgebung, in der sie eingesetzt werden und beweisen auf hervorragende Weise, dass gut gestaltete und technologisch perfekt umgesetzte LED-Technik in der heutigen Zeit angekommen ist“, begründete die international renommierte Jury ihre Wahl.

 

Die Ledino Dunetop-Leuchtenserie gibt es als Wege- und Wandleuchten aus wetterfestem Aluminium. Das weiche, warmweiße Licht schafft eine dezente Beleuchtung rund ums Haus und im Garten, die Wege und Anlagen subtil hervorhebt. Die qualitativ hochwertige, designorientierte Kollektion ist in den Farbtönen Grau oder Anthrazit erhältlich. Als Lichtquelle dient ein Energie sparendes LED-Modul mit einer elektrischen Leistung von 7,5 Watt und einem Lichtstrom von 350 Lumen. Die Lebensdauer beträgt 20.000 Stunden.

 

Neben dem Gold-Award erhielten neun weitere Lichtprodukte eine iF-Auszeichnung für innovatives Produktdesign: Die InStyle Connex Tischleuchten, die Lirio Eron LED-Steh- und Tischleuchten, die Pendelleuchten Lirio Ecliptic und Ecomoods Drop, die LED-Spot Strahlerserie, sowie die LivingColors Aura zur Wohnraumbeleuchtung und für die professionelle Lichtanwendung die LED-Leuchten CoreLine und ExactEffect sowie das modulare OLED-Lichtsystem LivingSculpture. Insgesamt konnte Philips in diesem Jahr 39 der prestigeträchtigen iF design awards verbuchen. Das ist ein Rekordergebnis. Die Auszeichnungen erhielten mit Lighting, Consumer Lifestyle und Healthcare alle drei Philips Sparten.

 

„Einen iF Design Award zu bekommen ist eine großartige Anerkennung unserer Produkte“, kommentiert Philips Lighting Geschäftsführer Roger Karner, die Auszeichnung. „Die unglaubliche Zahl von insgesamt 39 Preisen für Philips, davon zehn für Lighting ist eine Bestätigung dafür, dass unsere Design-Teams erfolgreich innovative, hochwertige Produkte entwerfen“, so Karner.

 

Seit 60 Jahren ist der iF product design award ein weltweites, anerkanntes Markenzeichen, wenn es um ausgezeichnete Gestaltung geht. Die Marke iF hat sich als Symbol für herausragende Designleistungen längst international etabliert und spiegelt die aktuellen Tendenzen im Design und die Wirtschaftlichkeit gut gestalteter Dinge wider. Eingereicht wurden für das Jahr 2013 über 3.000 Beiträge für inzwischen 16 unterschiedliche Kategorien.

Ledino Dunetop Wegeleuchte

Ledino Dunetop Wandleuchte

Presseinformation

Weitere Informationen nur für Journalisten:

Martha Salaquarda, MA

Philips Austria, Konzernkommunikation
Triester Straße 64,
A-1100 Wien

Tel: +43/1/60101-1451

Email: martha.salaquarda@signify.com

Über Philips

Royal Philips Electronics (NYSE: PHG, AEX: PHIA), mit Hauptsitz in den Niederlanden, ist ein Unternehmen, das auf Gesundheit und Wohlbefinden ausgerichtet ist. Im Fokus steht die Verbesserung der Lebensqualität der Menschen mit innovativen Lösungen aus den Bereichen Healthcare, Consumer Lifestyle und Lighting. Philips beschäftigt etwa 118.000 Mitarbeiter in mehr als 100 Ländern und erzielte in 2012 einen Umsatz von 24,8 Milliarden Euro. Das Unternehmen gehört zu den Marktführern in den Bereichen Kardiologie, Notfallmedizin, Gesundheitsversorgung für zuhause sowie energieeffizienten Lichtlösungen. Außerdem ist Philips einer der führenden Anbieter von Rasierern für Männer, mobilen Entertainmentprodukten und für die Zahnpflege.

Mehr über Philips im Internet: www.philips.at