Österreich - Deutsch

Mehr Spaß am Licht


Consumer Lighting Solutions

April 17, 2012

Philips Nick-Knack LED-Bodenleuchte der Premiummarke Lirio

Geniales erkennt man oft an der Schlichtheit, hinter der es sich verbirgt. Das ist auch einer der Gründe, mit denen Philips und die Leuchtenmarke Lirio immer wieder Akzente bei der Wohnraumbeleuchtung setzen. Die jüngste Kreation, die LED-Bodenleuchte Nick-Knack, ist ein faszinierendes Beispiel dafür, dass Licht viel mehr kann als nur Beleuchten. In dieser Leuchte ist der Spaß mit inbegriffen.

 

Das Leuchtendesign in Form einer schlanken, rechteckigen Stele wirkt auf den ersten Blick eher unspektakulär. Die Leuchte hat es aber in sich, denn im oberen Drittel der Stele befinden sich zwei bewegliche Elemente, die, auf zwei parallelen schiefen Ebenen mit einem Neigungswinkel von 45 Grad, drehbar gelagert sind. Beide lassen sich gegeneinander derart verdrehen, dass sich 16 unterschiedliche Raumwinkel einstellen lassen und beide Elemente unterschiedliche Positionen einnehmen können.

 

Das Resultat: Faszinierende geometrische Formen und vielseitige Lichtakzente. So einfach die Form, so spektakulär ist die Verbindung von Lichtwirkung und Formensprache. Ob zur Betonung einer Skulptur oder als Wandfluter, als Lese-, Arbeits- oder Stimmungslicht, die geniale Nick-Knack bietet – ob direkt oder indirekt – immer das richtige Licht und weit mehr, als ihre klare Linienstruktur anfangs vermuten lässt.

 

Als Lichtquelle dienen zwei kompakte, dimmbare LED-Module mit warmweißem, glühlampenähnlichem Licht mit einer sehr guten Farbwiedergabe und hoher Gleichmäßigkeit. Die elektrische Leistung beträgt 7,5 Watt. Der Gesamtlichtstrom von 700 Lumen entspricht etwa dem einer 60-Watt-Standardglühlampe. Ergänzt wird das außergewöhnliche Leuchtendesign durch kräftige Farben. Neben Schwarz und Weiß gibt es die Nick-Knack auch in Rot, Gelb und Blau. Die Nick-Knack-LED-Leuchte ist ab September für ca. 440 Euro im Handel erhältlich.

 

Die jüngste Entwicklung der Philips Premiummarke Lirio zeigt eindrucksvoll, welche Vorteile die LED-Technologie zur Wohnraumbeleuchtung hat. Durch sie lassen sich außergewöhnliche neue Designs und Beleuchtungskonzepte kreieren, die mit herkömmlicher Technologie nicht umzusetzen wären. Dadurch entstehen Formen und Lichteffekte, die jeden Wohnraum aufwerten. Der Mehrwert für die Verbraucher: LED-Produkte sind energieeffizient, dimmbar, langlebig und haben ein hochwertiges, warmweißes Licht, das dem der traditionellen Glühlampe weitgehend entspricht.

Weitere Informationen nur für Journalisten:

Martha Salaquarda, MA

Philips Austria, Konzernkommunikation
Triester Straße 64,
A-1100 Wien

Tel: +43/1/60101-1451

Email: martha.salaquarda@signify.com

Über Royal Philips Electronics

Royal Philips Electronics mit Hauptsitz in den Niederlanden ist ein Unternehmen mit einem vielfältigen Angebot an Produkten für Gesundheit und Wohlbefinden. Im Fokus steht dabei, die Lebensqualität von Menschen durch zeitgerechte Einführung von technischen Innovationen zu verbessern. Als weltweit führender Anbieter in den Bereichen Healthcare, Lifestyle und Lighting integriert Philips – im Einklang mit dem Markenversprechen "sense and simplicity" – Technologien und Design-Trends in neue Lösungen, die auf die Bedürfnisse von Menschen zugeschnitten sind und auf umfangreicher Marktforschung basieren. Philips beschäftigt in mehr als 100 Ländern weltweit etwa 122.000 Mitarbeiter. Mit einem Umsatz von 22,6 Milliarden Euro im Jahr 2011 ist das Unternehmen marktführend in den Bereichen Kardiologie, Notfallmedizin und bei der Gesundheitsversorgung zuhause ebenso wie bei energieeffizienten und innovativen Lichtlösungen sowie Lifestyle-Produkten für das persönliche Wohlbefinden. Außerdem ist Philips führender Anbieter von Rasierern und Körperpflegeprodukten für Männer, tragbaren Unterhaltungs- sowie Zahnpflegeprodukten.

Mehr über Philips im Internet: www.philips.at