Österreich - Deutsch

Sigron LED-Hallenbeleuchtung von Philips für mehr Wirtschaftlichkeit

März 21, 2012

Die Sigron Handels- und SchulungsgmbH ist ein Großhandel für Reinigungschemie, -maschinen, -geräte und -zubehör.  Die Hauptverwaltung mit Sitz in Wien wurde bereits mehrmals erweitert und fungiert als Dreh- und Angelpunkt aller Firmenaktivitäten. Neben Büros, einem modernen Schauraum und sonstigen Flächen beherbergt die Wiener Zentrale von Sigron ein 350 qm großes Zentrallager.  „Gutes Licht ist für die Produktivität in unserem Zentrallager sehr wichtig. Wir müssen dabei jedoch auch auf die Betriebskosten schauen, die uns mit der alten Beleuchtung langsam aus dem Ruder gelaufen sind. Die moderne innovative LED-Lichtlösung von Philips dagegen bietet optimales Licht und eine hohe Wirtschaftlichkeit in einem“, so Gerhard Komarek, Geschäftsführer Sigron GmbH.

 

Die neue Lichtlösung sollte eine kontrastreiche Beleuchtung gewährleisten, Energie sparen sowie wartungsarm und langlebig sein. Nutzer von Fabrik- und Lagerhallen suchen ständig nach neuen Möglichkeiten, um den Energiebedarf der Beleuchtung ihrer Einrichtungen zu reduzieren und hierfür ist Philips mit seinen LED-Lösungen der geeignete Partner. Darüber hinaus hatte Sigron Anforderungen an die Lagerung von Chemikalien zu erfüllen, zu denen eine geringe Hitzeentwicklung und eine hohe Feuchtigkeitsresistenz zählen.

 

Umsetzung mit Philips LED-Lösungen

Als erste Maßnahme zur Energieeinsparung kamen im Schauraum der Firma Sigron hinter den Werbewänden umweltfreundliche Philips MASTER LEDtube zum Einsatz. Hier wurden 100 Leuchten, die mit alten 36 Watt Leuchtstoffröhren und konventionellen Vorschaltgeräten ausgestattet waren, neu bestückt. Dies führte zu einer Energieeinsparung von 48 Prozent.

 

Das Sigron-Zentrallager wurde mit der Philips GentleSpace, einer innovativen LED-Hallenleuchte mit hoher Lichtleistung, ausgestattet. Die Aluminium-Flächenleuchte erfüllt die Anforderungen des Kunden an eine gleichmäßige Lichtverteilung auf allen Regalebenen – für mehr Sehkomfort und Sicherheit. Effektiv und formschön zugleich ist das extrem flache, 4-flügelige Design der GentleSpace mit seiner breitstrahlenden Optik und der extra weißen Glasabdeckung. Sie ist sehr lichtdurchlässig und bewirkt in der hohen Halle eine gleichmäßige Lichtverteilung. Dadurch ist eine produktive Arbeit ohne störende Blendung möglich. Zur Wärmeregelung ist die GentleSpace von Philips mit integrierten Kühlrippen auf der Oberseite ausgestattet. Für eine leichte, sichere Installation und eine werkzeuglose Höhenverstellbarkeit der immerhin 15,6 kg schweren Leuchte sorgt die intelligente Triangel-Seilpendelbefestigung.

 

Das positive Ergebnis

Durch den Einsatz der Philips GentleSpace mit ihrem hochwertigen, gleichmäßigen Licht konnte sowohl das Wohlbefinden als auch die Produktivität im Zentrallager gesteigert werden. Besonders positiv bewertet Geschäftsführer Komarek die hervorragende Lichtverteilung, die lange Lebensdauer von bis zu 75.000 Std. (bei einem Lichtstrombehalt von 70%) und die exzellente Wirtschaftlichkeit. Da die vier LEDGINE-Module im Zeitablauf gegen noch energieeffizientere Versionen ausgetauscht werden können, ist die Anlage zudem auch in vielen Jahren energetisch noch auf dem neuesten Stand. Die Lichtlösung von Philips lässt keine Wünsche offen und hat all unsere Anforderungen erfüllt, berichtet Geschäftsführer Komarek begeistert.

 

Wien Sigron Showroom

Sigron Lager vorher

Sigron Lager nachher

Wien Sigron Lager

Weitere Informationen nur für Journalisten:

Martha Salaquarda, MA

Philips Austria, Konzernkommunikation
Triester Straße 64,
A-1100 Wien

Tel: +43/1/60101-1451

Email: martha.salaquarda@signify.com

Über Royal Philips Electronics

Royal Philips Electronics mit Hauptsitz in den Niederlanden ist ein Unternehmen mit einem vielfältigen Angebot an Produkten für Gesundheit und Wohlbefinden. Im Fokus steht dabei, die Lebensqualität von Menschen durch zeitgerechte Einführung von technischen Innovationen zu verbessern. Als weltweit führender Anbieter in den Bereichen Healthcare, Lifestyle und Lighting integriert Philips – im Einklang mit dem Markenversprechen "sense and simplicity" – Technologien und Design-Trends in neue Lösungen, die auf die Bedürfnisse von Menschen zugeschnitten sind und auf umfangreicher Marktforschung basieren. Philips beschäftigt in mehr als 100 Ländern weltweit etwa 122.000 Mitarbeiter. Mit einem Umsatz von 22,6 Milliarden Euro im Jahr 2011 ist das Unternehmen marktführend in den Bereichen Kardiologie, Notfallmedizin und bei der Gesundheitsversorgung zuhause ebenso wie bei energieeffizienten und innovativen Lichtlösungen sowie Lifestyle-Produkten für das persönliche Wohlbefinden. Außerdem ist Philips führender Anbieter von Rasierern und Körperpflegeprodukten für Männer, tragbaren Unterhaltungs- sowie Zahnpflegeprodukten.

Mehr über Philips im Internet: www.philips.at