Österreich - Deutsch

Philips erhält insgesamt neun iF Design Awards für Wohnraumleuchten


Consumer Lighting Solutions

Februar 29, 2012

Gold für Lirio Balanza Bodenleuchte

Mit einem der weltweit wichtigsten und begehrtesten Designpreise, dem iF-Design Award in Gold, ist die Philips Bodenleuchte im Retro-Design Lirio Balanza ausgezeichnet worden. Mit ihrem zylindrischen Leuchtenkopf zeigt sich die elegante aber dennoch robuste Balanza als eine Variation der klassischen Schirmleuchten-Form. Ihr Design aus ausgewählten Materialien ist schnörkellos mit klaren Linien und reduziert sich auf das Wesentliche. Die satinierte Leuchtenschirmabdeckung sorgt in Verbindung mit einer 105-Watt-EcoClassic-Halogenlampe für ein angenehm weiches Licht und schafft eine wohltuende Wohnatmosphäre.

 

Außer der Lirio Balanza wurden acht weitere iF-Design-Awards für Wohnraumleuchten von Philips vergeben. Viele bereits auf Basis von Leuchtdioden. Das zeigt, dass sich nachhaltige Beleuchtung und ansprechendes Design nicht ausschließen müssen. Für die Auszeichnungen in 2012 haben sich auch erstmals die iF-Juroren aus den Bereichen Material-, Verpackungs- und Produktkommunikationsdesign zusammengesetzt und gemeinsam Kandidaten ausgewählt, die für ihr exzellentes Design einen iF Award verdienen.

 

Folgende Produkte von Philips Lighting wurden insgesamt ausgezeichnet: zur Presseinformation 

 

iF Design Awards
Als „Siegel für gutes Design“ sind die iF Design Awards in der Welt der Gestaltung und weit darüber hinaus seit langem bekannt. Eine Jury aus 44 internationalen Experten und renommierten Vertretern ihres Fachs wählt nach umfangreicher kritischer Diskussion und Betrachtung Jahr für Jahr die Siegerprodukte aus. 2012 wurden so aus 4.322 Beiträgen, die von 1.605 aus 48 Ländern eingereicht wurden, insgesamt 1.218 Design-Favoritäten gekürt.

 

Die ausgezeichneten Produkte sind vom 6. bis 10. März 2012 auf der iF Design-Ausstellung in Hannover zu sehen. Ausführliche Informationen unter www.ifdesign.de.

 

Mehr Informationen zur kreativen Wohnraumbeleuchtung unter www.philips.de/lichtkannmehr

Weitere Informationen nur für Journalisten:

Martha Salaquarda, MA

Philips Austria, Konzernkommunikation
Triester Straße 64,
A-1100 Wien

Tel: +43/1/60101-1451

Email: martha.salaquarda@signify.com

Über Royal Philips Electronics

Royal Philips Electronics mit Hauptsitz in den Niederlanden ist ein Unternehmen mit einem vielfältigen Angebot an Produkten für Gesundheit und Wohlbefinden. Im Fokus steht dabei, die Lebensqualität von Menschen durch zeitgerechte Einführung von technischen Innovationen zu verbessern. Als weltweit führender Anbieter in den Bereichen Healthcare, Lifestyle und Lighting integriert Philips – im Einklang mit dem Markenversprechen "sense and simplicity" – Technologien und Design-Trends in neue Lösungen, die auf die Bedürfnisse von Menschen zugeschnitten sind und auf umfangreicher Marktforschung basieren. Philips beschäftigt in mehr als 100 Ländern weltweit etwa 122.000 Mitarbeiter. Mit einem Umsatz von 22,6 Milliarden Euro im Jahr 2011 ist das Unternehmen marktführend in den Bereichen Kardiologie, Notfallmedizin und bei der Gesundheitsversorgung zuhause ebenso wie bei energieeffizienten und innovativen Lichtlösungen sowie Lifestyle-Produkten für das persönliche Wohlbefinden. Außerdem ist Philips führender Anbieter von Rasierern und Körperpflegeprodukten für Männer, tragbaren Unterhaltungs- sowie Zahnpflegeprodukten.