Österreich - Deutsch

Dekorativ und praktisch - Mobiles LED-Licht


Mobiles LED-Licht

September 26, 2011

Wohnraumverschönerung durch Licht ist eine praktische, kostengünstige und variable Möglichkeit, das Zuhause je nach Stimmung in eine Wohlfühloase zu verwandeln. Gerade in den Abendstunden schafft warmes, weiches Licht Ruhe und Entspannung nach einem anstrengenden Tag. Die neuen Philips CandleLights und SpotOn-Strahler auf LED-Basis sind Bestandteil einer neuen Kollektion gleichermaßen dekorativer und funktionaler LED-Leuchten, die nicht nur schön aussehen, sondern Anwendern auch die Möglichkeit bieten, Licht überall dort zu platzieren, wo es gewünscht wird.

 

CandleLights und TeaLights

Ein attraktiver Blickfang für innen wie außen sind die neuen Philips Candle- und TeaLights. Sie erzeugen einen Lichteffekt, der vom echten Kerzenlicht kaum zu unterscheiden ist. Das sanfte Flackern und das warme Glühen verleiht jeder Umgebung ein außergewöhnliches Ambiente und eine angenehme Atmosphäre. Dabei gibt es keine Gefahr durch offene Flammen oder heißes Wachs, zudem verbreiten sie weder Ruß noch Rauch und erlöschen selbst bei starker Luftbewegung nicht. Sie sind nicht nur schön anzusehen, sondern damit auch eine sichere Alternative zu Wachskerzen. Das wetterfeste Design ermöglicht auch den Betrieb im Freien und damit werden die Philips Candle- und TeaLights zu einem idealen Licht Accessoire für Balkon und Terrasse.

 

Die Kerzengläser aus hochwertigem, satiniertem Glas wirken dezent und verleihen den LED-Lichtern ein dekoratives Aussehen. Ihr Betrieb erfolgt über einen integrierten Akkumulator, der nach zehn Stunden Ladezeit ebenso lange Energie für effektvolles Licht liefert. Das Aufladen erfolgt induktiv, also ohne Kabelverbindung zu den Candle- oder TeaLights. Sie können während des Aufladens jederzeit einfach aus der Ladestation genommen und an den gewünschten Ort gestellt werden. Ein- und ausgeschaltet werden sie durch einfaches Kippen.

 

SpotOn

Auch die Produktreihe SpotOn hat Philips erweitert. Dieses batteriegetriebene, mobile LED-Licht bietet Licht überall dort, wo es benötigt wird, aber kein elektrischer Anschluss vorhanden ist, wie zum Beispiel in Kleiderschränken. Eine präzise Ausrichtung, unabhängig vom Einsatzort, ermöglicht das mobile SpotOn mit dreh- und schwenkbaren LED-Modulen. Damit lässt sich das Licht exakt dorthin lenken, wo es tatsächlich gebraucht wird. Aktiviert wird die Beleuchtung durch einen Bewegungssensor. Ein separater Lichtschalter ist nicht mehr nötig. Ein Tageslichtsensor verhindert, dass sich das Licht bei ausreichend Umgebungshelligkeit ungewollt einschaltet. Das sorgt für einen energie­effizienten Betrieb und eine längere Nutzungsdauer der Batterien. Wie alle SpotOn-Produkte verfügen sie über ein kräftiges weißes Licht, dessen Niveau sich bei der neuen Produktreihe stufenlos auf die gewählte Anwendung einstellen lässt. Alle Modelle lassen sich einfach installieren: per Schraube, Magnet oder Klebeband.

 

Unverbindliche Preisempfehlungen und Verfügbarkeiten:

 

Naturelle CandleLights: (2er- und 3er-Set), erhältlich ab Oktober, ab 36,99 Euro

Naturelle TeaLights: (3er- und 5er-Set), erhältlich ab Oktober, ab 39,99 Euro

 

Alle sind auch einzeln als Ergänzung ab 10,99 Euro (UVP) erhältlich.

 

SpotOn Original (in Weiß, Silber und Schwarz): erhältlich ab Oktober, 12,99 Euro

SpotOn Flex (in Weiß, Silber und Schwarz): erhältlich ab Oktober, 13,99 Euro

SpotOn 360° (in Weiß und Silber): erhältlich ab Oktober, 15,99 Euro

SpotOn 360° Duo (in Weiß und Silber): erhältlich ab Oktober, 18,99 Euro

CandleLights

TeaLights

SpotOn - verschiedene Modelle

Weitere Informationen nur für Journalisten:

Martha Salaquarda, MA

Philips Austria, Konzernkommunikation
Triester Straße 64,
A-1100 Wien

Tel: +43/1/60101-1451

Email: martha.salaquarda@signify.com

Über Royal Philips Electronics

Royal Philips Electronics mit Hauptsitz in den Niederlanden ist ein Unternehmen mit einem vielfältigen Angebot an Produkten für Gesundheit und Wohlbefinden. Im Fokus steht dabei, die Lebensqualität von Menschen durch zeitgerechte Einführung von technischen Innovationen zu verbessern. Als weltweit führender Anbieter in den Bereichen Healthcare, Lifestyle und Lighting integriert Philips – im Einklang mit dem Markenversprechen "sense and simplicity" – Technologien und Design-Trends in neue Lösungen, die auf die Bedürfnisse von Menschen zugeschnitten sind und auf umfangreicher Marktforschung basieren. Philips beschäftigt in mehr als 100 Ländern weltweit etwa 120.000 Mitarbeiter. Mit einem Umsatz von 22,3 Milliarden Euro im Jahr 2010 ist das Unternehmen marktführend in den Bereichen Kardiologie, Notfallmedizin und bei der Gesundheitsversorgung zuhause ebenso wie bei energieeffizienten und innovativen Lichtlösungen sowie Lifestyle-Produkten für das persönliche Wohlbefinden. Außerdem ist Philips führender Anbieter von Rasierern und Körperpflegeprodukten für Männer, tragbaren Unterhaltungs- sowie Zahnpflegeprodukten.

Mehr über Philips im Internet: www.philips.at