Österreich - Deutsch

Philips gibt Partnerschaft mit Kvadrat Soft Cells bekannt, um Räume mit leuchtenden Textilien lebendiger zu gestalten

Juli 14, 2011

Eindhoven (Niederlande) – Philips wird eine Partnerschaft mit Kvadrat Soft Cells eingehen, um innovative leuchtende Textilien auf den Markt zu bringen. Diese Partnerschaft kombiniert die führende Position von Philips im Bereich der Ambientebeleuchtung und die fachliche Erfahrung von Kvadrat Soft Cells bei schalldämmender Raumausstattung. Damit können Innenräume nun sowohl mit Hilfe von Licht als auch mit Textilien aufgewertet werden. Die Integration ansteuerbarer LEDs von Philips in die Akustikpaneele von Kvadrat Soft Cells ist die erste Lösung ihrer Art. Damit haben Architekten, Innenarchitekten und Beleuchtungsspezialisten mehr Freiheit, einen Raum durch Ambiente Beleuchtung aufzuwerten.

 

Leuchtende Textilien sind eine wirklich flexible Möglichkeit, die richtige Atmosphäre für einen bestimmten Raum zu schaffen, unabhängig von dessen Funktion. Dazu trägt die große Palette an Textilien von Kvadrat sowie das umfangreiche Farbspektrum der Philips LED-Lichtlösungen bei. Durch die Textur der Paneele wird einerseits der Schall gedämmt, was eine komfortable Arbeitsumgebung schafft. Andererseits lassen sich mit den in die Paneele integrierten LED-Leuchten in Verbindung mit einer digitalen Lichtsteuerung dynamische visuelle Effekte erzeugen, die zum Beispiel in Einzelhandels- oder Gastronomiebetrieben für eine angenehmere Atmosphäre sorgen. So lässt sich ein Raum einfach und komplett umgestalten, um Marken und das Geschäftsimage zu betonen.

 

Durch die partnerschaftliche Zusammenarbeit beider Unternehmen werden modernste Technologien und umfassende Kenntnisse in Akustik und Beleuchtung miteinander verknüpft. So können Umgebungen geschaffen werden, die den Bedürfnissen von Menschen gerecht werden, sie motivieren und inspirieren.

 

Leon van de Pas, Geschäftsführer für den Bereich Large Luminous Surfaces, dazu: „Philips freut sich, diese Partnerschaft bekannt geben zu können. Dadurch eröffnen sich völlig neue Möglichkeiten der Umgebungsgestaltung. Wir werden neue Beleuchtungslösungen entwickeln, die den Anwendern eine große Auswahl an Effekten, Stimmungen und Atmosphären bieten. Gemeinsam mit Kvadrat Soft Cells können wir nun dafür sorgen, dass mit Licht gestaltete Umgebungen und die Kontrolle der Akustik noch weiter verbessert werden.“

 

Henrik Holm, Geschäftsführer von Kvadrat Soft Cells: „Philips ist als Partner naheliegend für uns. Denn beide Unternehmen streben danach, das Wohlbefinden der Menschen zu verbessern und Lösungen zu entwickeln, die die Stimmungen der Menschen positiv beeinflussen. Durch diese Partnerschaft konnten wir dekorativer, flacher Paneelgehäuse entwickelt, mit denen Räume wirklich lebendiger wirken. Mir der in die Paneele von Kvadrat Soft Cells integrierte LED-Beleuchtung von Philips erhalten Lichtdesigner und Architekten größtmögliche Flexibilität, um Umgebungen inhaltlich und schematisch nach ihren Wünschen zu gestalten.“

 

Philips ist sich der entscheidenden Bedeutung bewusst, die Beleuchtung zur Schaffung einer gewünschten Atmosphäre spielt, und hat bereits eine breite Palette von maßgeschneiderten Lichtlösungen entwickelt, die sich an wechselnde Anforderungen einer Umgebung jederzeit anpassen lassen. Auch die Paneele von Kvadrat Soft Cells können an jedes architektonische Design angepasst werden. Die Basis der robusten Soft Cells sind ein patentierter Aluminiumrahmen, der über einen verdeckten Spannmechanismus verfügt, der dafür sorgt, dass die Stoffoberfläche immer perfekt gespannt bleibt.

 

Als Anbieter der beschriebenen Akustiklösungen für den Objektmarkt hilft Kvadrat Soft Cells ein Umfeld zu schaffen, das Produktivität und Wohlbefinden am Arbeitsplatz fördert. Die Expertise in Sachen Schalldämmung von Kvadrat Soft Cells ist eine optimale Ergänzung zu den LED-Beleuchtungskonzepten von Philips. So lassen sich räumliche Umgebungen noch angenehmer gestalten.

 

Über Kvadrat Soft Cells

Kvadrat Soft Cells sind patentierte Paneele zur Kontrolle der Schallabsorption. Soft Cells sind in drei robusten Versionen erhältlich. Sie verbinden nachhaltiges Design mit einer einzigartigen Ästhetik sowie exzellenter Funktionalität. Soft Cells sind gleichermaßen als Gebäudekomponente wie auch für den nachträglichen Einbau geeignet. Schon viele globale Unternehmen haben sich für Soft Cells als optimale Akustiklösung entschieden, darunter BP, Cisco Systems, Diesel, Foster + Partners, HBOS, Hilton Hotels & Resorts und Microsoft. Soft Cells sind das Ergebnis der Bemühungen von Kvadrat, die Grenzen von Textildesign neu zu definieren. Das Unternehmen arbeitet schon seit langem kontinuierlich mit weltweit führenden Designern zusammen, um hochwertige Textilien und entsprechende Produkte für öffentliche Räume und den Privatbereich zu entwickeln.

Weitere Informationen nur für Journalisten:

Martha Salaquarda, MA

Philips Austria, Konzernkommunikation
Triester Straße 64,
A-1100 Wien

Tel: +43/1/60101-1451

Email: martha.salaquarda@signify.com

Über Royal Philips Electronics

Royal Philips Electronics mit Hauptsitz in den Niederlanden ist ein Unternehmen mit einem vielfältigen Angebot an Produkten für Gesundheit und Wohlbefinden. Im Fokus steht dabei, die Lebensqualität von Menschen durch zeitgerechte Einführung von technischen Innovationen zu verbessern. Als weltweit führender Anbieter in den Bereichen Healthcare, Lifestyle und Lighting integriert Philips – im Einklang mit dem Markenversprechen "sense and simplicity" – Technologien und Design-Trends in neue Lösungen, die auf die Bedürfnisse von Menschen zugeschnitten sind und auf umfangreicher Marktforschung basieren. Philips beschäftigt in mehr als 100 Ländern weltweit etwa 119.000 Mitarbeiter. Mit einem Umsatz von 25,4 Milliarden Euro im Jahr 2010 ist das Unternehmen marktführend in den Bereichen Kardiologie, Notfallmedizin und bei der Gesundheitsversorgung zuhause ebenso wie bei energieeffizienten und innovativen Lichtlösungen sowie Lifestyle-Produkten für das persönliche Wohlbefinden. Außerdem ist Philips führender Anbieter von Rasierern und Körperpflegeprodukten für Männer, tragbaren Unterhaltungs- sowie Zahnpflegeprodukten.

Mehr über Philips im Internet: www.philips.at