Österreich - Deutsch

Mehr Wohlbefinden bei gesteigerter Energieeffizienz 

Mai 26, 2010

Neue Beleuchtungslösungen für den Arbeitsplatz


Trotz angespannter Wirtschaftslage lenken viele Unternehmen ihr Augenmerk verstärkt auf Mitarbeitermotivation und -bindung. Und dafür gibt es einen guten Grund: Untersuchungen von Philips haben ergeben, dass die Arbeitsleistung durch die richtige Büroumgebung um bis zu 15 Prozent verbessert werden kann, wobei sich speziell die Beleuchtung positiv auf das Wohlbefinden, die Produktivität und die Motivation der Mitarbeiter auswirkt. Es wird für Arbeitgeber daher immer wichtiger, gut gestaltete Büroräume mit angenehmer Arbeitsatmosphäre bereitzustellen. Durch die Installation einer energieeffizienten LED-Beleuchtung und intelligenter Lichtsteuerungen können Unternehmen und Gebäudeverwalter den Energieverbrauch um bis zu 70 Prozent senken. Speziell dafür hat Philips ein Portfolio innovativer, energieeffizienter LED-Leuchten und intelligenter Lichtsteuerungen entwickelt.


DayZone Einbauleuchte
LED-Beleuchtung verändert Büroumgebungen. Sie ermöglicht nicht nur einen deutlich geringeren Energieverbrauch, sondern bietet auch größere kreative Freiheit bei der Lichtgestaltung. DayZone heißt eine neue Büroleuchte, die in vieler Hinsicht eine attraktive Alternative zur allgemein üblichen Beleuchtung mit Leuchtstofflampen ist. Die DayZone ist eine LED-Einbauleuchte, die ein markantes Design mit einem hohen Grad an Beleuchtungskomfort und Energieeffizienz verbindet. Zwei konzentrische „Zonen“ von Mikrolinsen erzeugen einen einzigartigen Korona-Lichteffekt. Die hellen, weißen LEDs erzeugen ein angenehmes, blendfreies Licht mit Farbtemperaturen von 3.000 Kelvin oder 4.000 Kelvin. Hinsichtlich der Beleuchtungsgüte erfüllt die DayZone mit ihrer Lichtleistung, gleichmäßigen Lichtverteilung, Farbwiedergabeeigenschaften und Farbstabilität alle Normen der Bürobeleuchtung.


Darüber hinaus ist die DayZone auch eine energieeffiziente Beleuchtungslösung, die Beleuchtungsdesignern die Wahl zwischen Lichtleistungen von 2.000 und 3.500 Lumen lässt. Das ermöglicht die optimale Anpassung an unterschiedliches Umgebungslicht. Mit Systemleistungen von 40 und 68 Watt sowie Lichtausbeuten von bis zu 55 Lumen pro Watt kann es die DayZone durchaus mit Lichtlösungen auf Basis von Kompaktleucht-stofflampen aufnehmen. Zur Einbindung in eine digitale Lichtsteuerung ist die Leuchte mit einer DALI-Schnittstelle ausgestattet. Damit lassen sich ohne Einbußen der Lichtqualität bis zu 50 Prozent Energie einsparen.


LuxSpace Downlight
Für mehr Auswahl zum Austausch herkömmlicher, ineffizienter Büroleuchten durch LED-Lösungen baut Philips seine LuxSpace Downlightfamilie weiter aus. Zur Light+Building 2010 wird diese Produktfamilie um zwei neue Ausführungen erweitert. LuxSpace Micro kann mit seiner geringen Systemleistung von nur elf Watt Downlights mit einer 18-Watt-Kompaktleuchtstofflampe ersetzen. LuxSpace Mini ist künftig auch als „Square“, in quadratischer Bauform, erhältlich und eröffnet damit weitere Gestaltungsmöglichkeiten.


Die LuxSpace Familie ist mit einem LED-Modul auf Basis der Philips Fortimo-Technologie ausgestattet, das eine Lebensdauer von 50.000 Stunden erreicht. Wahlweise sind LuxSpace Downlights mit den Lichtfarben warmweiß (3.000 Kelvin) oder neutralweiß (4.000 Kelvin) erhältlich. Bei Systemleistungen von 10 (Micro), 18 (Mini) und 35 Watt (Compact) betragen die Lichtausbeuten bis zu 62 Lumen pro Watt. Durch die lange Lebensdauer reduzieren sich die sonst fälligen Lampenersatzkosten auf Null und damit die Wartungskosten auf ein zu vernachlässigendes Minimum.


So macht sich der Einsatz dieser LED-Leuchten durch die deutliche Reduzierung der Betriebskosten schnell bezahlt. Die separaten Betriebsgeräte der LuxSpace Familie sind auch in einer DALI-Ausführung, zur Integration in ein Lichtmanagement, verfügbar. Da die volle Lichtleistung bei LuxSpace ohne Anlaufzeit zur Verfügung steht, eignen sich diese Downlights bestens zur Integration in Lichtregelsysteme mit Anwesenheitsdetektion. Dadurch sind zusätzliche Energieeinsparungen möglich, ohne dass Frühausfälle der Lichtquelle durch hohe Schalthäufigkeiten entstehen.


Intelligente Beleuchtungssteuerungen
Untersuchungen von Philips haben ergeben, dass in einem Bürogebäude von 5.000 Quadratmeter Größe mit veralteter, ineffizienter Beleuchtung durch eine Aufrüstung auf LED-Technologie in 15 Jahren 300.000 Euro an Betriebskosten eingespart werden könnten. Während der Light+Building 2010 zeigt das Unternehmen, wie Gebäudemanager durch die Umstellung eines Gebäudes auf LED-Beleuchtung das erreichen können.
Die Energieeinsparungen von bis zu 50 Prozent bei einer LED-Beleuchtungsanlage können durch Kombination der Beleuchtungssysteme mit einer Anwesenheitdetektion in Verbindung mit einer tageslichtabhängigen Steuerung erreicht werden. Allerdings setzen heute nur ein Prozent aller Büros derartige Systeme zur effektiven Lichtsteuerung ein, weil sie den vermeintlich hohen Installationsaufwand scheuen. Dass es auch anders geht, zeigte Philips bereits mit OccuPlus und OccuSwitch für Büroarbeitsplätze. Diese Reihe leicht zu installierender, einfacher, aber hoch effektiver Lichtsteuerungen wird jetzt ausgebaut.


Das neueste Mitglied dieser Familie ist OccuSwitch „Wireless“. Es ist ein einfaches, eigenständiges Steuerungssystem zur Integration in bestehende Beleuchtungsanlagen. OccuSwitch Wireless besteht aus einem batteriebetriebenen Funksensor, der überall im Büro angebracht, sowie einem Regler, der ebenfalls beliebig, ganz nach Bedarf positioniert werden kann. Der Erfassungsbereich des Funksensors liegt auf einer Fläche zwischen 20 und 35 Quadratmetern. Ein Tageslichtsensor, der bei ausreichend natürlichem Lichteinfall das Einschalten der Beleuchtungsanlage verhindert, ist eine zusätzliche Option. Damit erhöht sich das Einsparpotenzial noch einmal deutlich. Durch Steuerung per Funkverbindung ist OccuSwitch Wireless sehr einfach und schnell zu installieren. Darüber hinaus bleiben Installationskosten gering, weil keine umfangreiche Neuverkabelung erforderlich ist.

 

DayZone Einbauleuchte

Lifestylebild DayZone

Lifestylebild DayZone
Lifestylebild DayZone

LuxSpace Micro

Lifestylebild DayZone
Lifestylebild DayZone

OccuPlus

Lifestylebild DayZone
Lifestylebild DayZone
OccuPlus
OccuPlus

Lifestylefoto OccuPlus

Lifestylebild DayZone
Lifestylebild DayZone
OccuPlus
OccuPlus

Weitere Informationen nur für Journalisten:

Martha Salaquarda, MA

Philips Austria, Konzernkommunikation
Triester Straße 64,
A-1101 Wien

Tel: +43/1/60101-1451

Email: martha.salaquarda@signify.com

Über Royal Philips Electronics

Royal Philips Electronics mit Hauptsitz in den Niederlanden ist ein Unternehmen mit einem vielfältigen Angebot an Produkten für Gesundheit und Wohlbefinden. Im Fokus steht dabei, die Lebensqualität von Menschen durch zeitgerechte Einführung von technischen Innovationen zu verbessern. Als weltweit führender Anbieter in den Bereichen Healthcare, Lifestyle und Lighting integriert Philips – im Einklang mit dem Markenversprechen "sense and simplicity" – Technologien und Design-Trends in neue Lösungen, die auf die Bedürfnisse von Menschen zugeschnitten sind und auf umfangreicher Marktforschung basieren. Philips beschäftigt in mehr als 60 Ländern weltweit etwa 116.000 Mitarbeiter. Mit einem Umsatz von 23 Milliarden Euro im Jahr 2009 ist das Unternehmen marktführend in den Bereichen Kardiologie, Notfallmedizin und bei der Gesundheitsversorgung zuhause ebenso wie bei energieeffizienten und innovativen Lichtlösungen sowie Lifestyle-Produkten für das persönliche Wohlbefinden. Außerdem ist Philips führender Anbieter von Flat-TVs, Rasierern und Körperpflegeprodukten für Männer, tragbaren Unterhaltungs- sowie Zahnpflegeprodukten.

Mehr über Philips im Internet: www.philips.at