Österreich - Deutsch

Philips LivingColors - das richtige Ambiente für jeden Anlass 

Mai 21, 2010

Weißes und farbiges Licht aus einer Quelle

LivingColors „colored & white“ heißt das jüngste Mitglied der erfolgreichen Philips LivingColors-Familie. Neue Funktionen und Formen bedeuten für die Anwender einen konkreten Mehrwert, denn die neue Leuchte hat einen Dreifachnutzen: Sie kombiniert hochwertiges, weißes Licht für die täglichen Aktivitäten mit dekorativem Farblicht für individuelle Lichtakzente und das neue Design entspricht dem einer modernen Wohnraumleuchte, die sich nahtlos in zeitgemäße Inneneinrichtungen einfügt. Beide Beleuchtungsarten lassen sich sowohl getrennt als auch kombiniert einstellen. Dadurch entstehen im Handumdrehen unterschiedliche Lichtszenarien, die das Wohnambiente je nach Stimmung oder Anlass verändern können. Die Bedienung der Leuchte erfolgt einfach über die intuitive LivingColors-Fernbedienung.


Die attraktiven, modernen Leuchten der Linie LivingColors, die es auch als Stehleuchte gibt, können die Atmosphäre von Räumen auf Knopfdruck verwandeln. Dazu lassen sich drei verschiedene feste Lichtszenarien per Fernbedienung speichern, die später mit einem einfachen Druck auf die Sensortaste wieder abgerufen werden können. Möglich einstellbare Lichtszenarien sind ein heller, funktionaler Raum zum Beispiel für spielende Kinder, ein gemütliches Wohlfühlambiente mit warmen Lichtfarben und eine aktivierende, dynamisch beleuchtete Partyzone für das Treffen mit Freunden.


Konnten LivingColors-Leuchten bisher eine Vielzahl von Farbtönen erzeugen, die sich alle sowohl in der Farbsättigung und -intensität variieren ließen, sind sie jetzt zusätzlich mit dimmbarem Weißlicht kombinierbar. Das eröffnet Anwendern eine weitere Dimension der variablen Lichtgestaltung, die die Allgemeinbeleuchtung einbezieht. Damit schafft LivingColors colored & white noch mehr Möglichkeiten, zu Hause nahezu unbegrenzte Lichtstimmungen zu kreieren, mit denen sich der Wohnraum, je nach Wunsch, inszenieren lässt. Die Zeiten, in denen sich die Gestaltungsmöglichkeiten individueller Beleuchtung weitgehend auf „helles“ oder gedämpftes Licht, ein- oder ausgeschaltet, beschränkte, gehören damit der Vergangenheit an.


Gijs Hensen, Leiter Philips Consumer Lighting Solutions: „Mithilfe der sinnvollen Verknüpfung von weißem und farbigem Licht in einer Leuchte erhalten die Anwender einen noch größeren Freiraum, mit Licht zur Wohnraumgestaltung zu experimentieren und ihre Kreativität auf ganz neue Art zu verwirklichen. Jeder Mensch ist so einzigartig wie die persönliche Note seines Zuhauses. Mit LivingColors helfen wir, die individuelle Identität, Stilgefühl und unterschiedlichen Stimmungen in das tägliche Leben einzuflechten – dort, wo es am wichtigsten ist. Unser Ziel ist es, mit Licht dazu beizutragen, das Wohlbefinden der Menschen zu steigern und ihr Leben zu verbessern.“


LivingColors ist Teil des Philips LivingAmbiance-Systems. Dazu gehören die LivingColors colored & white, die mit der Kombination von hochwertigem weißen und dekorativem farbigen Licht nahezu unendliche Variationsmöglichkeiten bietet, sowie die energieeffizienten LivingWhite-Lampen, die mit einem speziellen Adapter in bereits vorhandenen Wohnraumleuchten eingesetzt und so in das System eingebunden werden können. Alle Komponenten können einzeln oder zusammen über eine einzige Fernbedienung eingestellt und gesteuert werden. Eine kostspielige Installation ist dazu nicht nötig und lästige Kabel sucht man vergebens.

Philips LivingColors - Weißes und farbiges Licht aus einer Quelle
Lifestylebilder
Lifestylebilder

Weitere Informationen nur für Journalisten:

Martha Salaquarda, MA

Philips Austria, Konzernkommunikation
Triester Straße 64,
A-1101 Wien

Tel: +43/1/60101-1451

Email: martha.salaquarda@signify.com

Über Royal Philips Electronics

Royal Philips Electronics mit Hauptsitz in den Niederlanden ist ein Unternehmen mit einem vielfältigen Angebot an Produkten für Gesundheit und Wohlbefinden. Im Fokus steht dabei, die Lebensqualität von Menschen durch zeitgerechte Einführung von technischen Innovationen zu verbessern. Als weltweit führender Anbieter in den Bereichen Healthcare, Lifestyle und Lighting integriert Philips – im Einklang mit dem Markenversprechen "sense and simplicity" – Technologien und Design-Trends in neue Lösungen, die auf die Bedürfnisse von Menschen zugeschnitten sind und auf umfangreicher Marktforschung basieren. Philips beschäftigt in mehr als 60 Ländern weltweit etwa 116.000 Mitarbeiter. Mit einem Umsatz von 23 Milliarden Euro im Jahr 2009 ist das Unternehmen marktführend in den Bereichen Kardiologie, Notfallmedizin und bei der Gesundheitsversorgung zuhause ebenso wie bei energieeffizienten und innovativen Lichtlösungen sowie Lifestyle-Produkten für das persönliche Wohlbefinden. Außerdem ist Philips führender Anbieter von Flat-TVs, Rasierern und Körperpflegeprodukten für Männer, tragbaren Unterhaltungs- sowie Zahnpflegeprodukten.

Mehr über Philips im Internet: www.philips.at