Nederland - Nederlands

Philips Lighting stelt Nederlandse tulpenkweker Karel Bolbloemen in staat zijn gewas te optimaliseren met nieuwe dynamische LED-belichting

15 februari 2017

Eindhoven, Nederland – Philips Lighting (Euronext Amsterdam beursticker: LIGHT), een wereldwijde marktleider in verlichting, maakte vandaag bekend dat zij dynamisch groeibelichting heeft geïnstalleerd bij de Nederlandse tulpenkweker Karel Bolbloemen B.V. in Bovenkarspel. Dit systeem maakt het mogelijk de lichtrecepten[1] in de loop van de teeltcyclus aan te passen om specifieke groei-eigenschappen te bevorderen zoals sterkere stelen voor de tulpen.

 

Tulpvriendelijke kleuren

Met de Philips GreenPower Dynamic LED glastuinbouwbelichting kunnen zowel de LED-kleuren in het spectrum (ver-rood, rood, wit en blauw) als de individuele lichtsterkten dynamisch worden ingesteld via softwarebesturing. Dit niveau van flexibiliteit in een belichtingssysteem is nuttig aangezien onderzoek[2] heeft aangetoond dat tulpen verschillend reageren op de diverse LED-kleuren.

 

Betere inzichten met het juiste lichtrecept

Het nieuwe regelbare systeem van Philips Lighting biedt onderzoekers en telers zoals Karel Bolbloemen B.V. meer inzicht en mogelijkheden voor het optimaliseren van de teelt doordat er nu een onbegrensd aantal lichtrecepten gebruikt kan worden met behulp van dezelfde lichtbron. De belichting kan nauwkeurig worden afgestemd om de kwaliteit van de tulpen te verbeteren en de uitvalpercentages te verminderen. De flexibiliteit kan ook gebruikt worden om de productie beter aan te passen om pieken in de vraag het hoofd te bieden.

 

“Het nieuwe Philips GreenPower LED-belichtingssysteem biedt ons de flexibiliteit om lichtrecepten op elk moment van de groeicyclus aan te passen en dat leidt tot nieuwe inzichten in het optimaliseren van de groei. Met het nieuwe Philips LED-belichtingssysteem is het mogelijk de stengels van de tulpen kort en compact te houden, en dat maakt de tulpen sterker”, zegt Bert Karel, eigenaar van Karel Bolbloemen B.V.

 

Verticale teelt

Karel Bolbloemen B.V. startte in 2011 met verticale teelt, en dat maakt het bedrijf tot een van de eerste tulpenkwekers in Nederland die overging op grootschalige 'interne uitbreiding' met meerlaagsteelt. In deze meerlaags oppervlakte van 3000 m2 worden de tulpen vanaf het eerste begin vermeerderd in vierlaags containers met een eb-en-vloed-systeem. De tulpen blijven de eerste paar dagen in het donker om te ontkiemen, voordat de LED-belichting wordt ingezet.

 

“Dit is een baanbrekende innovatie. Nu hebben onderzoekers en telers met slechts één belichtingssysteem de flexibiliteit en precisie om het spectrum en de intensiteit van het LED-licht af te stemmen om te kunnen sturen op specifieke groei-eigenschappen van planten en gewassen. Dit biedt tulpenkweker Karel Bolbloemen de flexibiliteit om het lichtrecept aan te passen gedurende de groeicyclus van zijn gewas om zo tegemoet te komen aan de perfecte groeibehoeften van zijn tulpen”, zegt Udo van Slooten, directeur Philips Lighting Horticulture LED Solutions.

 

Horti LED-partner Van der Laan verzorgde de technische installatie. Van der Laan en applicatie engineers van Philips Lighting ontwierpen de maatwerkoplossing voor Bert Karel, met inbegrip van de software en regelsystemen.

 

Een lichtrecept is een combinatie van verschillende lichtspectra, intensiteiten en belichtingstijden

Onderzoek door 'Plant & Omgeving', onderdeel van Wageningen University & Research, Business Unit 'Bloembollen, Boomkwekerij & Fruit', Stichting Dienst Landbouwkundig Onderzoek, http://edepot.wur.nl/297061 gepubliceerd in 2012

Neem voor meer informatie contact op met:

Philips Lighting Media Relations

Bengi Silan Genc, Global Media Relations Manager

LED & Special Lighting

Philips Lighting

Tel: +31 6 25441798

E-mail: bengi.genc@signify.com  

 

Daniela Damoiseaux, Global Marcom Manager Horticulture 

Horticulture LED Solutions

Philips Lighting

Tel: +31 6 31 65 29 69

E-mail: daniela.damoiseaux@signify.com 

www.philips.com/horti   

Over Philips Lighting

Eindhoven, Nederland – Philips Lighting (Euronext Amsterdam beursticker: LIGHT), een wereldwijde marktleider in verlichtingsproducten, -systemen en -diensten, levert innovaties die de waarde van ondernemingen ontsluiten en rijkere gebruikservaringen bieden die helpen levens te verbeteren. We bedienen zowel de professionele als de consumentenmarkt en zijn binnen de branche toonaangevend in het benutten van de mogelijkheden van het Internet der Dingen voor het transformeren van woningen, gebouwen en stedelijke omgevingen. In 2016 realiseerden we een omzet van EUR 7,1 miljard met ongeveer 34.000 medewerkers in meer dan 70 landen. Nieuws over Philips Lighting is te vinden op http://www.newsroom.lighting.philips.com