Nederland - Nederlands

Juventus maakt indruk op tv-zenders en fans met nieuw Philips-veldverlichtingssysteem

8 september, 2016

  • Serie A-kampioen Juventus is eerste Italiaanse club met geavanceerde LED-veldverlichting om te voldoen aan strenge eisen van internationale tv-zenders
  • Verlichtingssysteem kan worden bediend via aanraakscherm voor indrukwekkende lichtshow voorafgaand aan wedstrijd

Monza, Italië – Philips Lighting (Euronext Amsterdam: LIGHT), een wereldwijde marktleider op verlichtingsgebied en de officiële verlichtingspartner van de Italiaanse topclub Juventus, heeft met zijn innovatieve ArenaVision LED-veldverlichtingssysteem tv-kijkers en fans in het Juventus-stadion getrakteerd op een schitterende lichtshow voorafgaand aan de wedstrijd. Het veldverlichtingssysteem voldoet aan de strenge eisen van tv-zenders en voetbalbonden en was onmiddellijk een groot succes onder de fans, die op sociale media enthousiast reageerden. De nieuwe verlichting werd in gebruik genomen tijdens een avondwedstrijd tegen Fiorentina op 21 augustus jl. en heeft sindsdien massale goedkeuring geoogst met 43.000 'likes' op Facebook, 37.500 'shares' en 2700 enthousiaste comments. Op Twitter werden 3,89 miljoen berichten geplaatst.

Philips Lighting en Juventus zijn in 2015 een twee jaar durend samenwerkingsverband aangegaan om het Juventus-stadion te verlichten. De samenwerking loopt nog tot het einde van het seizoen 2016-2017. Het wereldberoemde stadion beschikt nu over 396 ArenaVision-LED-armaturen, die zijn geïnstalleerd op het dak en de technische loopbruggen. De horecagedeeltes, het 'Atrium of Honor' en Club Omar Sivori zijn eveneens uitgerust met de nieuwste verlichtingstechnologie om de gewenste lichtinstellingen en de juiste atmosfeer te creëren. Door de veldverlichting te moderniseren conform de strenge eisen kan Juventus nog rijkere ervaringen bieden aan bezoekers van voetbalwedstrijden en andere evenementen.

 

“Onze LED-veldverlichting versterkt de beleving voor de fans, en stelt tv-zenders in staat om de kleinste gebaren van spelers en details van elke wedstrijd weer te geven”, aldus Paolo Recrosio, directeur van Philips Lighting in Italië, Israël en Griekenland. “We zijn dit samenwerkingsverband met Juventus aangegaan om voetbalfans de ultieme wedstrijdbeleving te kunnen bieden. Nu kunnen zij genieten van een opwindende stadionervaring, vanaf het moment dat ze aankomen tot na het laatste fluitsignaal.”

 

Het Philips ArenaVision-veldverlichtingssysteem komt tegemoet aan de behoeften van tv‑zenders en voetbalbonden, die hoogwaardige verlichting nodig hebben om te voldoen aan de eisen van Ultra High Definition-televisie en herhalingen in super-slowmotion. Het systeem heeft bovendien geen opwarmtijd nodig, en is flexibel genoeg om specifieke delen van het veld uit te lichten vóór een voetbalwedstrijd of als onderdeel van een lichtshow.

 

Philips Lighting is al ruim 60 jaar actief op het gebied van sportverlichting. Technologie van Philips Lighting wordt toegepast in 65% van de stadions die worden gebruikt tijdens grote internationale sportevenementen, en in 55% van de grootste voetbalstadions wereldwijd.

Juventus

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Philips Lighting Italy, Israel and Greece

Corrado Massone

Tel: +39 34 89 00 82 38

E-mail: corrado.massone@signify.com

 

Philips Lighting Benelux

Eric Drent

Mob: 0031 6 5190 5718

E-mail: eric.drent@signify.com

Over Philips Lighting

Philips Lighting (Euronext Amsterdam: LIGHT) is een wereldwijd toonaangevende aanbieder van verlichtingsproducten, -systemen en -diensten. Onze kennis over de positieve invloed van licht op mensen, gecombineerd met onze uitgebreide technische expertise, stelt ons in staat om nieuwe, digitale verlichtingsinnovaties te ontwikkelen die actief bijdragen aan het verbeteren van levens. We bedienen zowel de professionele-, als de consumentenmarkt en verkopen de meest energiezuinige LED-verlichtingsproducten ter wereld. Philips Lighting loopt voorop bij de ontwikkeling van connected lichtsystemen en -diensten. Gebaseerd op de onbegrensde mogelijkheden van het 'Internet of Things', kijken we verder dan licht alleen om huizen, gebouwen en openbare ruimtes te transformeren. In 2015 werd een omzet van 7,5 miljard euro gerealiseerd. We hebben circa 36.000 medewerkers in dienst, verspreid over meer dan 70 landen.