Nederland - Nederlands

Philips' Community Light Centers onderscheiden als duurzame innovatie in Sustainia100


LED-verlichting op zonne-energie, toegepast in gebieden zonder elektriciteitsvoorziening, maakt gemeenschapsleven mogelijk na zonsondergang

juni 12, 2013

Amsterdam, Nederland – Koninklijke Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA) maakt met trots bekend dat haar Community Light Center-oplossing door Sustainia100 is aangwezen als een van de 100 meest innovatieve duurzame oplossingen ter wereld met een positieve invloed op sociaal, economisch en milieugebied voor lokale gemeenschappen. Sustainia100 is een jaarlijks overzicht van wereldwijde duurzame innovatie, gepubliceerd door het internationale instituut Sustainia.


De Community Light Centers van Philips zijn ruimten van 1.000 m², ongeveer het formaat van een klein voetbalveld, die worden verlicht met behulp van een nieuwe generatie zeer efficiënte LED-verlichting op zonne-energie. Voor gemeenschappen die in het nadeel zijn door het ontbreken van energievoorziening en licht maakt dit een leven mogelijk na het invallen van de duisternis. De oplossing van Philips is hiermee ook genomineerd voor de Sustainia Award die later dit jaar wordt uitgereikt.


“Ongeveer 20% van alle mensen over de hele wereld heeft geen toegang tot  betrouwbare verlichting. Duurzame innovatie in LED-verlichting op zonne-energie maakt in zulke gebieden sociale en economische ontwikkeling mogelijk doordat men na het invallen van het donker kan doorgaan met onderwijs, gezondheidszorg, gemeenschapsactiviteiten zoals sport, of met zakelijke activiteiten en opleiding. In wezen opent toegang tot verlichting de weg naar een betere levenskwaliteit. We zijn er dan ook erg trots op dat ons Community Light Center is vermeld op de Sustainia100-lijst”, zegt Harry Verhaar, Hoofd Global Public Affairs bij Philips Lighting.


Het Community Light Center van Philips is een uiterst duurzame oplossing die geen investeringen vereist in een kostbaar elektriciteitsnet, en die gebruikmaakt van de nieuwste technologieën om de kooldioxide-uitstoot van de oplossing te minimaliseren. De batterijen voor de verlichting op zonne-energie gaan bijvoorbeeld 4-5 jaar mee en bevinden zich ondergronds. Intelligente regelsystemen maximaliseren de efficiëntie van de batterijen terwijl de LED's licht van een hoge kwaliteit produceren (tot 20 lux).
 

Arnold Schwarzenegger, voormalig Gouverneur van Californië en Honorair Voorzitter van de Sustainia Award, merkt op: “Gefeliciteerd met de plaatsing op de Sustainia100-lijst voor 2013. De Community Light Centers zijn werkelijk helden op het gebied van duurzaamheid. Van Canada tot Kenya en van Guatemala tot India zorgen deze oplossingen ervoor dat we gemeenschappen kunnen vormen die zowel vandaag de dag als voor de komende generaties milieutechnisch als economisch duurzaam zijn.”


De doelstelling van Philips is gedurende de komende twee jaar 100 Philips Community Light Centers te installeren verdeeld over 12 landen in Afrika. De Community Light Centers van Philips bieden lokale gemeenschappen tal van voordelen door een gemeenschapsleven mogelijk te maken na het invallen van het duister. Zo zijn ondernemingen bijvoorbeeld in staat hun bedrijfsuren te verlengen en dat verhoogt hun winstgevendheid. Gemeenschappen kunnen lokale activiteiten organiseren en kinderen kunnen voetbal spelen na zonsondergang. In scholen kunnen avondlessen gegeven worden en in ziekenhuizen maakt verlichting op zonne-energie het bieden van gezondheidszorg mogelijk.


Notes –

Philips organiseert op dit moment de 4e jaarlijkse Cape Town to Cairo Road Show, waar Philips de aandacht richt op duurzame gezondheidszorg – en verlichtingsoplossingen die de levenskwaliteit in Afrika verbeteren.


About Sustainia100

From Canada to Kenya, Guatemala to the Philippines, Sustainia100 presents the 100 most innovative and impactful solutions out of 500+ nominated projects and technologies. Overall, Sustainia100 maps sustainable solutions across 10 sectors successfully deployed in 128 countries and is a tool for investors, business leaders, decision makers and consumers as it provides insights to the most promising solutions at the forefront of sustainable transformation. Research and data behind Sustainia100 reflect new market trends and developments. Increasingly, sustainable innovation acknowledges the importance of consumer behavior by giving users access to data that drives them to change their energy and fuel consumption.
As a selected Sustainia100 solution, Philips Community Light Centers also enter the list of nominees for the international sustainability award, Sustainia Award, chaired by former Governor of California, Arnold Schwarzenegger. Mr. Schwarzenegger heads the selection jury that also includes former Prime Minister Gro Harlem Brundtland, EU Commissioner of Climate Action Connie Hedegaard and Chair of the UN climate Panel, IPCC, Dr. Rajendra K. Pachauri. The Awards ceremony will be held on November 7 in Copenhagen, Denmark.

Philips’ Community Light Centers

Philips’ Community Light Centers

Philips’ Community Light Centers

Philips’ Community Light Centers

Voor persinformatie kunt u contact opnemen met:

Liesbeth De Smedt
External Communications Manager, Lighting
Philips Electronics Nederland B.V
Tel +31 6 1134 8365
liesbeth.de.smedt@signify.com 
Consumentenlijn verlichting: 00800 744 547 75 (Nederland)

Over Koninklijke Philips N.V.

Koninklijke Philips N.V. (NYSE: PHG, AEX: PHIA) is een veelzijdige onderneming die actief is op het gebied van gezondheidszorg en welzijn. De onderneming is gericht op verbetering van de kwaliteit van leven van mensen door middel van zinvolle innovaties op het terrein van gezondheidszorg, lifestyle en verlichting. Met het hoofdkantoor gevestigd in Nederland, heeft Philips – met in 2012 een omzet van EUR 24.8 miljard – wereldwijd circa 116.000 werknemers in dienst, met verkoop- en servicepunten verspreid over meer dan 100 landen. De onderneming heeft leiderschapsposities op het gebied van de cardiologie, spoedeisende zorg en zorg op afstand, energiezuinige verlichting en nieuwe verlichtingstoepassingen; daarnaast op het gebied van scheerapparaten, mondverzorgingsproducten en huishoudelijke apparaten. Meer nieuws over Philips vindt u op www.philips.nl/nieuwscentrum