Nederland - Nederlands

Philips werkt mee aan luchtzuiveringsproef in Haagse Koningstunnel


Onder invloed van UV-licht breekt speciale verf luchtverontreinigende stoffen af

april 25, 2013

Eindhoven, Nederland – Philips neemt deel aan de proef die de Gemeente Den Haag gestart is met luchtzuiverende verf in de Koningstunnel. In opdracht van de gemeente werkten KNOxOUT Europe BV en verschillende partijen waaronder Philips aan het innovatieve luchtkwaliteitsysteem: een speciale verf met ultrafijn titaandioxide (TiO2) en UV-licht afkomstig uit fluorescentiebuizen van Philips.

 

De luchtzuiverende werking van de verf wordt geactiveerd door UV-licht en zorgt ervoor dat verontreinigende stoffen zoals stikstofoxiden (NOx) worden afgebroken, wat zorgt voor een betere luchtkwaliteit. In de tunnel is er geen natuurlijk zonlicht aanwezig dus is er gekozen voor UV-licht uit Philips Indal fluorescentiebuizen die aangebracht zijn aan de wanden.

 

Nergens ter wereld is de techniek op deze schaal toegepast in een tunnel.
 
"Voor deze bijzondere proef hebben we als gemeente een unieke no cure, no pay-afspraak kunnen maken. Op deze manier stimuleren we als gemeente de innovativiteit van de betrokken marktpartijen in de gezamenlijke aanpak van milieuvervuiling”, aldus wethouder Rabin Baldewsingh (Duurzaamheid).
 
Het project maakt deel uit van het Actieplan Luchtkwaliteit dat Den Haag uitvoert om de luchtkwaliteit te verbeteren. De verf is aangebracht in de oostelijke tunnelbuis van de Koningstunnel, omdat bij de tunnelmond aan de Lekstraat de luchtkwaliteit onvoldoende is. Deze plek is één van de laatste locaties in Den Haag waar de waarden van schadelijke stoffen in de lucht de Europese normen die per 1 januari 2015 gelden overschrijden. De oplossing voor het probleem is het plaatsen van een 4,5 meter hoog scherm tussen de tunnelmond en de woningen aan de Lekstraat. Als de proef een succes wordt, kan mogelijk worden volstaan met een lager scherm. De oplossing zou bij een positief resultaat in veel meer tunnels in binnen- en buitenland toegepast kunnen worden.

Luchtzuiveringsproef met verf en UV-licht in Haagse Koningstunnel

Luchtzuiveringsproef met verf en UV-licht in Haagse Koningstunnel

Voor nadere persinformatie kunt u contact opnemen met:

Liesbeth De Smedt
External Communications Manager, Lighting
Philips Electronics Nederland B.V
Tel +31 6 1134 8365
liesbeth.de.smedt@signify.com 

 

Consumentenlijn verlichting: 00800 744 547 75 (Nederland)

 

Henry Sprenkels
KNOxOUT Europe BV
Tel: +31 (0)6 13024794      
henry@knoxout.eu

Over Koninklijke Philips Electronics N.V.

Koninklijke Philips Electronics N.V. (NYSE: PHG, AEX: PHIA) is een veelzijdige onderneming die actief is op het gebied van gezondheidszorg en welzijn. De onderneming is gericht op verbetering van de kwaliteit van leven van mensen door middel van zinvolle innovaties op het terrein van gezondheidszorg, lifestyle en verlichting. Met het hoofdkantoor gevestigd in Nederland, heeft Philips – met in 2012 een omzet van EUR 24.8 miljard – wereldwijd circa 116.000 werknemers in dienst, met verkoop- en servicepunten verspreid over meer dan 100 landen. De onderneming heeft leiderschapsposities op het gebied van cardiale zorg, acute zorg en thuiszorg, energiezuinige verlichtingsoplossingen en nieuwe verlichtingstoepassingen, alsmede op het gebied van scheerapparaten & haartrimmers en mondverzorgingsproducten. Meer nieuws over Philips vindt u op www.philips.nl/nieuwscentrum.