Nederland - Nederlands

BASF en Philips ontwikkelen als eersten OLED-verlichting voor gebruik als transparant autodak


Het OLED verlichtingsconcept voor autodaken is een lichtbron op zonne-energie die transparant is als hij is uitgeschakeld.

januari 20, 2012

Ludwigshafen en Eindhoven – BASF en Philips hebben een praktische doorbraak bereikt in de ontwikkeling van de OLED-technologie (Organic Light-Emitting Diode) waardoor deze kan worden geïntegreerd in autodaken. De OLED's zijn transparant als ze zijn uitgeschakeld, wat een helder uitzicht naar buiten mogelijk maakt, terwijl ze alleen binnen in de auto licht leveren als ze zijn ingeschakeld. Dit OLED verlichtingsconcept voor autodaken is het resultaat van een al lang bestaande samenwerking tussen BASF en Philips in het onderzoek naar en de ontwikkeling van OLED-modules.

 

Naast het bieden van compleet nieuwe vormgevingsmogelijkheden maakt het transparante OLED-verlichtingsconcept ook nieuwe benaderingen mogelijk van de autotechniek. De transparante OLED-sandwichstructuur kan gecombineerd worden met eveneens transparante zonnecellen.

 

“Deze combinatie stelt de bestuurder in staat te genieten van het unieke gevoel van een open ruimte, terwijl hij overdag elektriciteit opwekt en 's avonds het interieur op een aangename manier overgiet met het warme licht van de transparante, zeer efficiënte OLED's”, zegt dr. Felix Görth, hoofd Organic Light-Emitting Diodes and Organic Photovoltaics bij BASF Future Business GmbH.

 

Dr. Dietrich Bertram, General Manager van OLED Lighting bij Philips, voegt eraan toe: “Dit project levert een indrukwekkend bewijs van de nieuwe mogelijkheden met OLED's, en illustreert de potentie van Philips’ Lumiblade OLED-technologie bij het scheppen van innovatieve verlichtingstoepassingen die de levens van mensen verbeteren.”

 

BASF en Philips hebben sinds 2006 nauw samengewerkt in het kader van het OLED 2015-initiatief van het Duitse Federale Ministerie van Onderwijs en Onderzoek (BMBF). BASF ontwikkelt organo-chemische materialen zoals kleurstoffen, die worden gebruikt bij de ontwikkeling en productie van OLED's bij Philips. Samenwerkend brengen de twee partners de innovatieve transparante OLED-verlichtingstechnologie in de praktijk op een autodak.

 

OLED – een revolutie in verlichting
De OLED-technologie biedt het voordeel van een hoge energie-efficiëntie, samen met creatieve flexibiliteit en nieuwe mogelijkheden voor vormgevers. OLED-lichtbronnen zijn slechts 1,8 millimeter dik en kunnen transparant zijn. Het volledige oppervlak van een OLED licht op met diffuus licht, waardoor het een zeer zachte lichtbron is die minder harde schaduwen geeft in vergelijking met puntlichtbronnen.

 

Het OLED 2015-initiatief van BMBF
Het gezamenlijke 'TOPAS 2012'-project ging in januari 2010 van start en markeerde de tweede fase van het OLED 2015-initiatief van het BMBF. 'TOPAS' verwijst naar 'Thousand lumen Organic Phosphorescent devices for Applications in lighting Systems'. In dit project richten de consortiumpartners (waaronder BASF en Philips) zich op het ontwikkelen van innovatieve materialen en componentarchitecturen, evenals op nieuwe productiemachines voor verlichtingsoplossingen met zeer efficiënte OLED's.

 

Bezoek voor mediabronnen:
www.basf.com/news
www.newscenter.philips.com

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Vanessa Holzhäuser
BASF Future Business GmbH
Phone: +49 1520 9375862
vanessa.holzhaeuser@basf.com

 

Shai Dewan
Philips Lighting Communications
Telephone : +31 6 20 69 58 22
shai.dewan@signify.com

Over BASF Future Business GmbH

BASF Future Business GmbH, een 100 procent dochteronderneming van BASF SE, werd opgericht in april 2001. Haar doelstelling is het aanboren van zakelijke gebieden met een bovengemiddelde groeisnelheid die buiten de huidige activiteiten van BASF liggen. De onderneming richt zich op nieuwe materialen, technologieën en systeemoplossingen die gebaseerd zijn op chemie. BASF Future Business GmbH zet onderzoek in gang van BASF’s R&D-units en werkt samen met startende ondernemingen, industriële partners, universiteiten en potentiële klanten. Verdere activiteiten omvatten het verwerven van directe belangen, het initiëren van joint-ventures en het leveren van risicodragend kapitaal via dochteronderneming BASF Venture Capital GmbH. Nadere informatie over BASF Future Business is te vinden op het internet, via www.basf-fb.de.

Over BASF

BASF is 's werelds toonaangevende chemische onderneming: The Chemical Company. Haar assortiment loopt uiteen van chemicaliën, kunststoffen, performance-producten en gewasbeschermingsproducten tot olie en gas. Zij combineert economisch succes met sociale verantwoordelijkheid en milieubescherming. Via wetenschap en innovatie stelt zij haar klanten in bijna alle branches in staat te voldoen aan de huidige en toekomstige behoeften van de maatschappij. Haar producten en systeemoplossingen dragen bij aan het behouden van grondstoffen, het verzekeren van gezonde voeding en voedsel en het helpen verbeteren van de levenskwaliteit. Zij heeft deze bijdrage opgenomen in haar ondernemingsdoelstellingen: “Wij creëren chemische stoffen voor een duurzame toekomst.” BASF behaalde in 2010 een omzet van circa € 63,9 miljard en had aan het eind van 2010 ongeveer 109.000 medewerkers in dienst. De aandelen van BASF worden verhandeld aan de beurzen van Frankfurt (BAS), Londen (BFA) en Zürich (AN). Nadere informatie over BASF is verkrijgbaar op het internet via www.basf.com of in de Social Media Newsroom op newsroom.basf.com.

Over Koninklijke Philips Electronics N.V.

Koninklijke Philips Electronics N.V. (NYSE: PHG, AEX: PHI) is een onderneming met een veelzijdig aanbod op het gebied van gezondheidszorg en welzijn, dat gericht is op verbetering van de kwaliteit van leven van mensen door middel van tijdige innovaties. Als toonaangevende onderneming op het gebied van gezondheidszorg, lifestyle en verlichting integreert Philips technologieën en design in op de mens gerichte oplossingen, die zijn gebaseerd op diepgaand inzicht in de wensen en behoeften van de klant en zijn merkbelofte van “sense and simplicity”. Met het hoofdkantoor gevestigd in Nederland, heeft Philips wereldwijd circa 120.000 werknemers in dienst, verspreid over meer dan 100 landen. Met een omzet van 22.3 miljard € in 2010 is de onderneming marktleider op het gebied van cardiale zorg, acute zorg en thuiszorg, energiezuinige verlichtingsoplossingen en nieuwe verlichtingstoepassingen, alsmede lifestyle-producten voor persoonlijk welzijn en amusement, met een sterke leidende positie op het gebied van scheerapparaten en haartrimmers, portable entertainment en mondverzorgingsproducten. Meer informatie over Philips vindt u op www.philips.nl/nieuwscentrum.