한국 - 한국어
Light as a service (서비스로서의 조명)

Light as a Service (구독형 조명 서비스)

Light as a Service: 더 스마트한 조명 방법

조명은 중요합니다. 하지만 새로운 조명을 설치하려면 재정적, 에너지 예산에 큰 부담이 됩니다. 지금 당장 조명을 업그레이드하는 데 투자할 자금이 없고, 설치를 관리하고 감독할 시간도 없다면 어떻게 할까요?

 

Light as a Service를 활용하면 직원들이 최고 품질의 조명을 빠르게 활용할 수 있고, 안전한 환경을 조성하여 최상의 성과를 낼 수 있습니다. 새로운 조명 시스템을 직접 구매하고 설치하고 관리하기 위해 사전에 많은 비용을 투자할 필요 없이, 월 이용료만 지불하시면 됩니다. 나머지는 설계, 설치, 운영, 유지관리까지 저희가 해결해드립니다.

 

여러분의 혜택

  • 즉시 현금 흐름을 확보하고 이를 사용하여 신규 직원을 고용하거나 장비를 업그레이드하는 등 사업의 다른 영역을 개선하세요.
  • LED 기반 스마트 조명 시스템을 사용하면 조명 관련 전기 소비량을 최대 70%*까지 줄여 에너지 비용을 절감하고 지속 가능성 목표를 달성하는 데 도움이 됩니다.
  • 스마트 조명 시스템의 원격 기능을 통해 유지관리 비용을 절감하세요.
  • 조명이 좋아지면 가시성이 크게 향상되어 사고를 줄이는 데 도움이 됩니다. 스마트 조명은 안전성을 한 단계 더 높여 원격 모니터링을 통해 조도를 빠르고 효율적으로 제어할 수 있습니다.

선금이나 초기 투자 없이도 기업은 즉시 절감 효과를 얻을 수 있으며, 첫날부터 매월 긍정적인 현금 흐름을 얻을 수 있습니다.

왜 LaaS를 선택해야 하나요?

우리는 귀사의 목표달성과 당사의 지식을 결합하여 귀사의 사업에 가장 적합한 솔루션을 제공합니다.

Hassle-free

마음의 평화

저희는 귀하의 조명 설계, 설치, 성능, 유지관리에 대한 전적인 책임을 집니다. 여러분의 걱정은 줄어들고, 사업에 집중할 수 있는 시간은 더 많아질 것입니다.

초기 투자비용 無

보장된 조명 품질

당사의 조명 시스템은 규정을 준수하고 안정적이며 안전하며, 가능한 가장 낮은 에너지 소비로 최고 품질의 조명을 제공합니다. 미리 합의된 KPI에 따라 측정된 대로 계약 기간 동안 적절한 조명을 보장합니다.

모니터링된 사이트

즉각적인 비용 절감

즉시 현금 흐름을 확보하십시오. 사전 투자나 부채가 없고, 에너지 비용과 유지보수 비용이 즉시 절감되어 사업에 재투자할 수 있는 긍정적인 현금 흐름이 발생합니다.

성과에 대한 약속

더 안전한 직장

스마트 LED 조명은 당신이 제어하게 하여 조명 수준과 품질을 보장하여 직원들에게 최적의 가시성을 제공함으로써 안전성을 높이는 데 도움이 됩니다.

ArcelorMittal

Light as a Service를 활용하면 직원들이 최고 품질의 조명을 빠르게 활용할 수 있고, 안전한 환경을 조성하여 최상의 성과를 낼 수 있습니다.

어떻게 작동하나요?

우리 회사에서는 먼저 귀사의 조명 요구 사항을 철저히 평가하여 귀사의 비즈니스 목표에 맞는 맞춤형 솔루션을 제공합니다. 설치 과정은 우리에게 맡겨주세요. 우리는 전문성을 가지고 이를 처리합니다. 당사는 설치에만 그치지 않고 파트너십을 통해 조명 시스템을 관리, 유지 보수 및 최적화하는 서비스도 제공합니다. 우리에게 효율적이고 효과적으로 귀하의 공간을 밝히는 일을 맡겨주세요.

Hassle-free

계획 및 설계

우리는 먼저 이미 있는 것을 평가하고, 현재 설치물에서 어떻게 절약할 수 있는지 확인해봅니다. 그 다음, 우리 팀은 귀하의 필요에 맞게 맞춤형 조명 솔루션을 만들어냅니다.

초기 투자비용 無

구축하다

양측이 모두 만족하면, 우리 팀은 모든 것을 처음부터 끝까지 프로젝트 관리를 조정합니다. 필요한 경우 기존 조명기구를 제거한 다음 새로운 조명 솔루션을 전달하여 설치하고 위탁합니다.

모니터링된 사이트

운영하다

모든 설정이 완료된 후, 우리는 모든 것이 제대로 작동하는지 지속적으로 확인합니다. 우리는 시스템 운영을 점검하고, 장애에 대한 컨설팅을 하며, (필요한 경우) 콘텐츠를 관리합니다.

성과에 대한 약속

유지 관리 및 최적화

처음부터 끝까지. 당사의 정기 서비스에는 조명 솔루션의 유지관리 및 수리, 계약 기간 동안의 성능 최적화, 합의된 성능 검증이 포함됩니다.

ArcelorMittal

ArcelorMittal

사군토, 스페인

Signify는 세계 최고의 철강 및 광산 회사인 ArcelorMittal과 조명 분야에서 협업하여 아름답고 지속 가능한 LED 조명을 만들어냈습니다. 번거로움 없는 Light as a service 제공을 통해 제공되며 스페인 사군토에서 근로자의 편안함을 증진하는 데에도 도움이 됩니다.

다른 Signify 서비스도 확인해 보세요

전문 서비스

전문 서비스

맞춤형 조명 솔루션
 

조명기구를 새 것으로 교체하거나 조명 시스템을 완전히 재설계하든, 우리는 귀하와 귀하의 사업체 모두에 적합하도록 조명을 설계합니다.

라이프사이클 서비스

라이프사이클 서비스

조명 수명 연장
 

당사는 조명 시스템이 시간이 지나도 최상의 상태로 작동하도록 맞춤형 유지 관리 계획을 제공하며, 기본 및 고급 서비스 패키지 중에서 선택할 수 있도록 제공합니다.

프로젝트를 시작하시나요?

프로젝트를 시작하시나요?

여러분의 의견을 듣고 싶습니다.