循環型経済に対応する照明ソリューションをご覧ください

循環型経済に向けて設計された照明

Signify Circle

耐久性、アップグレード性、再利用性を考慮して設計された、エネルギーと資源効率に優れた高性能照明を選択しましょう。

私たちがこれを実現します

欧州委員会によると、環境への影響の最大 80%、製造コストの最大 90% は、製品の設計段階で決されることがわかっています。 Signify Circle の製品は、最初から循環型社会を見据えた設計がされています。 私たちのデザイン原則は、使用量の削減、より長く使用する、そして再利用するという 3 つの主要な行動に焦点を当てています。

 

  • 使用量の削減: 材料のフットプリントを削減し、再生材の使用比率を高め、有害物質を排除し、エネルギー効率の向上に注力する。
  • より長く使用する: 製品の寿命を延ばし、アップグレードや修理を容易にすることで、より長く使い続けられるようにする。
  • 再利用する: 部品の回収を容易にし、製品が寿命を迎えた際にリサイクルしやすくすることで、可能な限り材料を再利用できるようにする。
使用量の削減、より長く使用する、再利用する

循環型経済はここから始まる

循環型対応製品

すべての Signify Circle 製品は、最初から循環型社会の実現を念頭に置いて設計されています。 それはつまり、材料の賢明な利用、最適なエネルギー効率、耐久性があり、アップグレードや再利用に最適化されたソリューションを意味します。

 

 

サービスとしての照明

Light as a Service

当社の Light as a Service (LaaS) ビジネスモデルでは、機器を所有したり保守したりすることなく、必要なパフォーマンスを得ることができます。 これは、コストを削減し、手間を減らし、長期にわたって高性能な照明を確保するための簡単な方法です。

再利用、改修、再製造

再生製造

中古照明器具に新たな命を吹き込み、新品同様の性能に復元する専門サービスをご利用ください。保証付きです。 これは、資源を節約し、材料の無駄を減らし、信頼できる品質を提供できる賢明な選択です。

スペアパーツ&アップグレードキット

整備性とスペアパーツ

Signify Circle 製品にはすべて QR コードがついているため、製品サービス情報、スペアパーツ、アップグレードサービスに即座にアクセスできるため、メンテナンスがこれまで以上に簡単になります。 費用対効果が高く、業務への支障も少ない方法で製品寿命を延ばすことができます。

Signify Circle の定義および循環型ビジネス方針の枠組みに関する詳細については、こちらをクリックしてください