Italia - Italiano
Light as a service

Light as a Service

Light as a Service: un modo più intelligente per illuminare

La luce è fondamentale. Ma installare una nuova illuminazione può avere un impatto notevole sia sul budget finanziario che su quello energetico. Cosa succederebbe se in questo momento non avessi i fondi per investire in un miglioramento dell'illuminazione, né il tempo per gestire e supervisionare l'installazione?

 

Con Light as a Service, i tuoi dipendenti potranno beneficiare rapidamente della massima qualità di luce, creando un ambiente sicuro in cui possono lavorare al meglio. Invece di fare un ingente investimento anticipato per acquistare, installare e gestire autonomamente una nuova illuminazione, paghi solo una quota mensile e noi ci occupiamo del resto: dalla progettazione e installazione fino al funzionamento e alla manutenzione.

 

I vantaggi per te

  • Libera subito flussi di cassa e utilizzali per migliorare altri ambiti della tua attività, che si tratti di assumere nuovi dipendenti o di rinnovare le tue attrezzature.
  • I sistemi di illuminazione connessa basati su LED possono ridurre il consumo di elettricità legato all'illuminazione fino al 70%*, abbattendo i costi energetici e aiutandoti a raggiungere i tuoi obiettivi di sostenibilità.
  • Risparmia sui costi di manutenzione grazie alle funzionalità remote di un sistema di illuminazione connesso.
  • Una migliore illuminazione aumenta notevolmente la visibilità, contribuendo a ridurre gli incidenti. E l'illuminazione connessa porta la sicurezza a un livello superiore, consentendo di controllare i livelli di luce in modo rapido ed efficiente tramite il monitoraggio remoto.

Senza pagamenti anticipati o investimenti iniziali, le aziende possono beneficiare di risparmi immediati e di un flusso di cassa mensile positivo fin dal primo giorno.

Perché scegliere LaaS?

Combiniamo le tue aspirazioni con le nostre conoscenze per offrirti la soluzione migliore per la tua attività.

Hassle-free

Tranquillità

Ci assumiamo ogni responsabilità per la progettazione, l'installazione, la performance e la manutenzione del tuo sistema di illuminazione. Avrai così meno preoccupazioni e più tempo da dedicare alla tua attività.

Nessun investimento anticipato

Qualità della luce garantita

I nostri sistemi di illuminazione sono conformi alle normative, affidabili e sicuri e offrono la migliore qualità della luce con il consumo energetico più basso possibile. Garantiamo l'illuminazione giusta per l'intera durata del contratto, come misurato tramite i KPI concordati.

Sito monitorato

Risparmi sui costi immediati

Scegli un'opzione che rende il flusso di cassa disponibile immediatamente, Nessun investimento anticipato, nessun debito e risparmi immediati su energia e manutenzione generano un flusso di cassa positivo che puoi reinvestire nella tua attività.

Prestazioni di alto livello

Un ambiente di lavoro più sicuro

L'illuminazione LED connessa contribuisce a migliorare la sicurezza, consentendoti di avere il controllo e garantendo che i livelli e la qualità della luce forniscano una visibilità ottimale per i dipendenti.

ArcelorMittal

Con Light as a Service, i tuoi dipendenti potranno beneficiare rapidamente della massima qualità di luce, creando un ambiente sicuro in cui possono lavorare al meglio.

Migliora il flusso di cassa per garantire il suo futuro

Con Light as a Service, trasforma il tuo CAPEX in OPEX e genera flussi di cassa liberi e risparmi immediati. Paghi la luce, non l'impianto di illuminazione. Un contratto di servizio copre tutti i costi anticipati e ricorrenti, garantendo l'assenza di spese di progettazione o installazione a sorpresa e di costi nascosti per gestione, manutenzione o riparazioni.

 

  • Libera flussi di cassa, utilizzando i risparmi per investire nel tuo core business
  • Migliora il capitale proprio e altri parametri finanziari nel tuo bilancio
  • Prestazioni di illuminazione ed energia garantite per tutta la durata del contratto

Liberare flussi di cassa ora aiuta a prepararsi a qualsiasi cosa accada in futuro. E poiché Light as a Service offre un flusso di cassa libero cumulativo più elevato, i risparmi saranno davvero consistenti.

Come funziona?

Nella nostra azienda iniziamo valutando attentamente le vostre esigenze di illuminazione per fornirvi una soluzione personalizzata in linea con i vostri obiettivi aziendali. Affida a noi il processo di installazione. I nostri servizi vanno oltre l'installazione: gestiamo, manteniamo e ottimizziamo anche il vostro sistema di illuminazione durante tutta la nostra partnership. Affidatevi a noi per illuminare i vostri spazi in modo efficiente ed efficace.

Hassle-free

Pianificare e progettare

Iniziamo valutando ciò che è già presente, verificando le installazioni attuali per possibili risparmi. Successivamente, il nostro team creerà una soluzione di illuminazione personalizzata, su misura per le tue esigenze.

Nessun investimento anticipato

Costruire

Una volta che entrambe le parti saranno soddisfatte, i nostri team coordineranno la gestione end-to-end di ogni aspetto del progetto. Ove necessario, rimuoveremo i vecchi apparecchi, per poi consegnare, installare e mettere in funzione la nuova soluzione di illuminazione.

Sito monitorato

Utilizzare

Dopo aver impostato tutto, proseguiamo l'osservazione per garantire che tutto funzioni correttamente. Verifichiamo il funzionamento del sistema, forniamo consulenza in caso di guasti e gestiamo i contenuti (ove necessario).

Impegni di prestazione

Mantenere e ottimizzare

Dall'inizio alla fine. I nostri servizi ricorrenti includono la manutenzione e la riparazione della vostra soluzione di illuminazione, l'ottimizzazione delle prestazioni per tutta la durata del contratto e la verifica delle prestazioni concordate.

ArcelorMittal

ArcelorMittal

Sagunto, Spagna

La collaborazione di Signify in materia di illuminazione con ArcelorMittal, azienda leader mondiale nel settore siderurgico e minerario, ha dato vita a una luce LED bella e sostenibile. Fornito tramite la nostra offerta Light as a Service senza problemi, aiuta anche a promuovere il comfort dei lavoratori a Sagunto, in Spagna

Scopri i nostri altri servizi Signify

Servizi professionali

Servizi professionali

Soluzioni di illuminazione personalizzate
 

Che tu stia rinnovando i tuoi apparecchi o intraprendendo una riprogettazione completa del tuo sistema di illuminazione, progettiamo la tua illuminazione in modo che sia adatta sia a te che alla tua attività.

Lifecycle Services

Lifecycle Services

Aumenta la durata dell'illuminazione
 

Offriamo piani di manutenzione personalizzati per far sì che il tuo sistema di illuminazione funzioni al meglio nel tempo, offrendoti la possibilità di scegliere tra pacchetti di servizi Base e Avanzati.

Stai avviando un progetto?

Stai avviando un progetto?

Ci piacerebbe saperne di più.