C.I.EL e Signify per Premariacco: l’innovazione dell’illuminazione pubblica solare
Milano, 07 ottobre 2026 – Signify (Euronext: LIGHT), leader mondiale nell'illuminazione, è stata scelta da C.I.EL. Impianti per rinnovare l’illuminazione pubblica del Comune di Premariacco, in Provincia di Udine. Il progetto in concessione prevede vari interventi e di fatto rende Premariacco il primo Comune in Europa con la più alta concentrazione di corpi illuminanti solari Signify ibridi connessi per numero di abitanti, un primato che dimostra come anche i piccoli centri possono diventare modelli di innovazione e sostenibilità.
La nuova infrastruttura installata nel comune friulano offre un sistema di illuminazione più sostenibile, affidabile ed efficiente, in grado di ridurre consumi e costi operativi, migliorando al tempo stesso la sicurezza e la qualità della vita urbana nelle ore serali. L'integrazione tra le soluzioni di illuminazione proposte, tra cui una parte in solare ibrida, e la piattaforma Interact City di Signify consente infatti di diminuire la dipendenza dalla rete elettrica tradizionale, ridurre le emissioni di CO₂ e gestire gli apparecchi in modo centralizzato e intelligente. La nuova infrastruttura favorisce dunque la resilienza dell’illuminazione, assicurando continuità ed efficienza anche in condizioni operative variabili.
Ivan Comisso,
Direttore tecnico di C.I.EL. Impianti
Michele De Sabata,
Sindaco di Premariacco
In particolare, l’intervento ha previsto l’installazione su larga scala di soluzioni Signify di ultima generazione, tra apparecchi per l’illuminazione solare ibrida e off-grid e soluzioni LED connesse per l’illuminazione stradale. Elemento distintivo del progetto è l’abbinamento tra i corpi illuminanti SunStay Pro ibridi e gli innovativi pannelli solari verticali, che consentono di ottimizzare la produzione di energia anche in condizioni di irraggiamento non ottimali, aumentando l'autonomia e l'affidabilità del sistema. Per le aree non servite dalla rete elettrica sono state inoltre installate soluzioni SunStay off-grid, completamente alimentate da energia solare. Completano il progetto gli apparecchi UniStreet che, grazie alla connettività punto-punto tramite tecnologia cellulare e GPS, consentono il monitoraggio e la gestione di ogni singolo punto luce, adattando i livelli di illuminazione alle esigenze del territorio.
La connessione alla piattaforma Interact City trasforma inoltre i singoli apparecchi in una rete intelligente gestibile da remoto, permettendo al Comune di monitorare costantemente l'impianto, individuare tempestivamente eventuali anomalie e ottimizzare i profili di illuminazione, i consumi e i risparmi energetici.
Andrea Bernardini,
Commercial Leader settore Public Signify Italia
Signify – Italia
Andrea Pierro, Mariana Pea
Ufficio Stampa – Omnicom PR Group Italia
Marta Casella, Serena Trabucchi
signify-corporate-ITA@omnicomprgroup.com
342 1540357, 389 0147250
Signify (Euronext: LIGHT) è leader mondiale nel settore dell’illuminazione per professionisti e consumatori. Portiamo con orgoglio sul mercato i migliori marchi di illuminazione al mondo, tra cui Philips, Philips Hue, Signify Interact, Signify Dynalite, Color Kinetics e molti altri. Con vendite pari a 5.8 miliardi di euro nel 2025, circa 27.000 dipendenti e una presenza in oltre 70 Paesi, esploriamo lo straordinario potenziale della luce per vite più luminose e un mondo migliore. Oltre ad essere inclusa nell’Indice di sostenibilità Dow Jones, Signify ha ottenuto un punteggio ‘A’ da CDP per le performance e la trasparenza sul clima e detiene la medaglia platino di EcoVadis.
Per saperne di più su Signify: Newsroom, X, LinkedIn e Instagram. Gli investitori possono trovare informazioni sulla pagina Investor Relations.