Italia - Italiano

Signify illumina l’ex area industriale Grosoli di Cadoneghe

12 maggio 2026 

Cadoneghe: Signify illumina l’area Ex Grosoli, recentemente interessata da un importante progetto di rigenerazione urbana

 
  • L’ex area industriale è stata protagonista di un intervento di rigenerazione urbana all’avanguardia al fine di creare uno spazio pubblico accessibile, verde e condiviso.
  • Signify ha fornito 39 apparecchi LED Philips CitySoul gen2, capaci di coniugare ottima qualità della luce, efficienza energetica e valore estetico.

 

Milano, 12 maggio 2026   – Le soluzioni all’avanguardia di Signify (Euronext: LIGHT), leader mondiale nell'illuminazione, sono state installate nell’ambito dell’ampio intervento di rigenerazione urbana dell’ex area industriale Grosoli, nel Comune di Cadoneghe, in provincia di Padova, dismessa e degradata da oltre vent'anni. Il progetto, realizzato dallo studio Spazio Architetti di Padova con un approccio ispirato alla natura e al suo funzionamento, mira a restituire alla comunità spazi pubblici moderni, sostenibili e integrati nel tessuto urbano. 

L’area interessata dal progetto ospitava il macello Grosoli, fondato nel 1952 e affermatosi tra gli anni ’70 e ’90 come uno dei più importanti d’Italia. Dopo più di vent’anni di abbandono, il sito è stato completamente trasformato attraverso un intervento di rigenerazione che ha riconvertito 10 ettari di ex area industriale in un nuovo polo urbano sostenibile. Il Piano di Recupero ha restituito alla città oltre 30.000 mq di aree verdi, un parco di 20.000 mq, un giardino attrezzato e un innovativo sistema idraulico con corso d’acqua e bacino di laminazione, oltre a nuovi spazi residenziali e commerciali integrati negli spazi pubblici. Con 600 nuovi alberi, più di 10.000 arbusti e soluzioni nature‑based per la gestione dell’acqua, Ex‑Grosoli è oggi progetto pilota del programma europeo LIFE Veneto Adapt e un modello di adattamento climatico. La qualità dell’intervento è stata riconosciuta anche dal City’scape Award, con il 3° premio nella sezione Drosscape per il suo contributo ambientale e sociale.
In un intervento di rigenerazione come Ex‑Grosoli, l’illuminazione rappresenta un elemento chiave per garantire sicurezza, comfort e valorizzazione degli spazi nelle ore serali, contribuendo in modo determinante alla percezione di qualità del nuovo paesaggio urbano. La definizione di un impianto efficiente, coerente con il linguaggio architettonico e attento alla sostenibilità ambientale è stata quindi parte integrante del progetto. In questo contesto Signify ha supportato la realizzazione di un sistema luminoso capace di rafforzare l’identità del luogo e rendere gli spazi pubblici più accoglienti e fruibili per la comunità.

Abbiamo pensato all’illuminazione degli spazi pubblici come parte integrante del disegno del progetto. Per questo abbiamo ideato e sviluppato dei pali iconici di forma originale, realizzati ad hoc, con alloggiate lampade CitySoul gen2 che nell’insieme danno forte riconoscibilità e connotano positivamente l’intervento realizzato.”

 

Matteo Grassi, 
Architetto, dello studio di architettura Spazio Architetti di Padova.

 

In particolare, Signify ha fornito 39 apparecchi Philips CitySoul gen2 LED, una famiglia di soluzioni per l’illuminazione urbana progettate per offrire elevate prestazioni illuminotecniche e un controllo preciso della distribuzione della luce. Grazie alla piattaforma LEDGINE‑O, gli apparecchi assicurano efficienza energetica ottimizzata e un flusso luminoso calibrato sulle esigenze di strade, percorsi pedonali e aree aperte. Il design arrotondato, con transizioni fluide tra corpo illuminante e supporti, garantisce una perfetta integrazione nel paesaggio urbano, mentre le ottiche dedicate permettono un’illuminazione uniforme con ridotte dispersioni verso l’alto. La predisposizione per sistemi di controllo standard e avanzati rende inoltre la soluzione scalabile verso funzioni smart e una gestione più efficiente nel tempo, contribuendo alla qualità complessiva dell’infrastruttura luminosa del nuovo quartiere.

Siamo orgogliosi di aver contribuito a un intervento di rigenerazione urbana di così grande valore per la comunità. L’illuminazione gioca un ruolo fondamentale nel rendere gli spazi pubblici sicuri, accoglienti e realmente fruibili anche nelle ore serali. Le soluzioni installate permettono di combinare efficienza energetica, qualità della luce e integrazione estetica, accompagnando la nuova identità del quartiere e migliorando l’esperienza delle persone negli spazi pubblici, ogni giorno e in ogni momento della giornata. Desidero ringraziare il Comune di Cadoneghe e lo studio Spazio Architetti per la collaborazione e la fiducia: il loro coinvolgimento è stato decisivo per integrare al meglio la nostra tecnologia in un progetto che mette davvero al centro il benessere della comunità.” 

 

Federico Feliziani, 
Sales Manager Professional Trade Italy di Signify

 

Per maggiori informazioni, visitare il sito www.signify.com/it-it.

Per maggiori informazioni:

 

Signify – Italia

Andrea Pierro, Mariana Pea

andrea.pierro@signify.com
 

 

Ufficio Stampa – Omnicom PR Group Italia

Marta Casella, Serena Trabucchi

signify-corporate-ITA@omnicomprgroup.com

342 1540357

Informazioni su Signify

 

Signify (Euronext: LIGHT) è leader mondiale nel settore dell’illuminazione per professionisti e consumatori. Portiamo con orgoglio sul mercato i migliori marchi di illuminazione al mondo, tra cui Philips, Philips Hue, Signify Interact, Signify Dynalite, Color Kinetics e molti altri. Con vendite pari a 5.8 miliardi di euro nel 2025, circa 27.000 dipendenti e una presenza in oltre 70 Paesi, esploriamo lo straordinario potenziale della luce per vite più luminose e un mondo migliore. Oltre ad essere inclusa nell’Indice di sostenibilità Dow Jones, Signify ha ottenuto un punteggio ‘A’ da CDP per le performance e la trasparenza sul clima e detiene la medaglia platino di EcoVadis.

 

Per saperne di più su Signify: Newsroom, X, LinkedIn e Instagram. Gli investitori possono trovare informazioni sulla pagina Investor Relations.

Meydan Bridge

Più comunicati stampa

  • C.I.EL e Signify per Premariacco: l’innovazione dell’illuminazione pubblica solare

    ottobre 07, 2026

    C.I.EL e Signify per Premariacco: l’innovazione dell’illuminazione pubblica solare

  • Signify ottiene il punteggio EcoVadis più alto di sempre

    settembre 30, 2026

    Signify ottiene il punteggio EcoVadis più alto di sempre

  • Risultati finanziari di Signify del 2° trimestre 2026

    luglio 24, 2026

    Risultati finanziari di Signify del 2° trimestre 2026