Signify porta l’illuminazione professionale nelle installazioni temporanee

April 15, 2026

Signify porta l’illuminazione professionale anche nelle installazioni temporanee

  • Grazie alle sue tecnologie innovative, Signify rende possibile la creazione di soluzioni illuminotecniche temporanee, adattabili a ogni esigenza e contesto.
  • In occasione della Hopman Cup 2025, Signify ha illuminato due campi da tennis a Bari, offrendo luce di qualità agli atleti in campo e intrattenimento coinvolgente al pubblico sia sugli spalti che a casa.
Milano, 15 aprile 2026 – Signify (Euronext: LIGHT), leader mondiale nell'illuminazione, offre soluzioni in grado di garantire massima flessibilità e facile applicazione, perfette anche per installazioni temporanee. Grazie alle tecnologie all’avanguardia di Signify, iniziative come eventi sportivi e culturali itineranti, temporary shop o fiere ospitate in spazi provvisori possono contare su un’illuminazione di qualità professionale, capace di valorizzare ogni contesto e offrire agli utenti un’esperienza visiva di alto livello.

È per noi motivo di grande orgoglio poter offrire un’illuminazione all’avanguardia anche in location non convenzionali o spazi temporanei, grazie a soluzioni flessibili e ad alte prestazioni, capaci di adattarsi ai contesti più diversi senza mai scendere a compromessi su qualità ed efficienza. La Hopman Cup 2025 ha rappresentato un’opportunità preziosa per mostrare anche questo lato di Signify ed è stato molto soddisfacente poter contribuire con la nostra tecnologia a un evento di tale prestigio. Esperienze come questa ci motivano ogni giorno a continuare a innovare e a sostenere lo sport con soluzioni su misura per ogni esigenza.”

 

Federico Feliziani
Sales Manager Professional Trade Italy di Signify.

In particolare, Signify ha installato 40 proiettori Arena Vision Gen 3.5 suddivisi tra i due campi da tennis (24 sul campo principale e 16 su quello secondario). Questi proiettori LED, appositamente pensati per l’illuminazione degli impianti sportivi e polivalenti, garantiscono un’elevata qualità della luce, efficace gestione termica, lunga durata e, soprattutto, soddisfano i più recenti standard di teletrasmissione. In questo modo, la tecnologia Signify assicura agli spettatori in presenza e a casa la possibilità di vivere la competizione internazionale con la massima qualità visiva.

 

L’illuminazione dei proiettori LED è stata ulteriormente potenziata grazie all’impiego del Driver DMX, che ha consentito il controllo tramite consolle da parte del service della Hopman Cup. Questa tecnologia ha permesso di regolare con precisione l’intensità luminosa, garantendo un comfort visivo ottimale per atleti e spettatori anche con torri faro di altezza contenuta. Inoltre, l’intervento di Signify ha reso possibile la realizzazione di spettacolari giochi di luce sincronizzati con la musica, offrendo al pubblico un’esperienza di intrattenimento ancora più coinvolgente.

 

Oltre a garantire soluzioni altamente flessibili e un’esperienza visiva di eccellenza per il pubblico, attraverso progetti temporanei come Homan Cup, Signify rafforza concretamente il proprio impegno verso la sostenibilità. La natura stessa di questi allestimenti consente infatti di progettare sistemi illuminotecnici riutilizzabili, facilmente smontabili e reimpiegabili in contesti diversi, riducendo sprechi e consumo di risorse. In questo modo, le soluzioni adottate non esauriscono il loro ciclo di vita al termine dell’evento, ma vengono reinserite in nuovi progetti, contribuendo attivamente a un modello di economia circolare in linea con il programma Brighter Lives, Better World 2030 recentemente annunciato dal CEO di Signify As Tempelman.

Per maggiori informazioni, visitare il sito www.signify.com/it-it.

Per maggiori informazioni:

 

Signify – Italia

Andrea Pierro, Mariana Pea

andrea.pierro@signify.com
 

 

Ufficio Stampa – Omnicom PR Group Italia

Marta Casella, Serena Trabucchi

signify-corporate-ITA@omnicomprgroup.com

342 1540357

Informazioni su Signify

 

Signify (Euronext: LIGHT) è leader mondiale nel settore dell’illuminazione per professionisti e consumatori. Portiamo con orgoglio sul mercato i migliori marchi di illuminazione al mondo, tra cui Philips, Philips Hue, Signify Interact, Signify Dynalite, Color Kinetics e molti altri. Con vendite pari a 5.8 miliardi di euro nel 2025, circa 27.000 dipendenti e una presenza in oltre 70 Paesi, esploriamo lo straordinario potenziale della luce per vite più luminose e un mondo migliore. Oltre ad essere inclusa nell’Indice di sostenibilità Dow Jones, Signify ha ottenuto un punteggio ‘A’ da CDP per le performance e la trasparenza sul clima e detiene la medaglia platino di EcoVadis.

 

Per saperne di più su Signify: Newsroom, X, LinkedIn e Instagram. Gli investitori possono trovare informazioni sulla pagina Investor Relations.

Meydan Bridge

Più comunicati stampa

  • Fondazione Banco dell’energia e Signify Italia insieme per l’associazione Perlar di Brescia

    ottobre 26, 2026

    Fondazione Banco dell’energia e Signify Italia insieme per l’associazione Perlar di Brescia

  • Risultati finanziari di Signify del 3° trimestre 2026

    ottobre 23, 2026

    Risultati finanziari di Signify del 3° trimestre 2026

  • C.I.EL e Signify per Premariacco: l’innovazione dell’illuminazione pubblica solare

    ottobre 07, 2026

    C.I.EL e Signify per Premariacco: l’innovazione dell’illuminazione pubblica solare