Signify illumina la nuova sede di Fedabo all’insegna di sostenibilità e benessere 

March 25, 2026

Darfo Boario Terme: Signify illumina la nuova sede di Fedabo all’insegna di sostenibilità e benessere

 

  • La nuova sede del Gruppo Fedabo rappresenta un progetto di rigenerazione urbana che mette al centro la sostenibilità ambientale e sociale, puntando alla Certificazione LEED
  • Signify ha installato oltre 300 punti luce innovativi e sostenibili, tra cui gli apparecchi della linea Signify myCreation e NatureConnect

 

Milano, 25 marzo 2026 – Signify (Euronext: LIGHT), leader mondiale nell'illuminazione, ha curato l’illuminazione della nuova sede del Gruppo Fedabo, gruppo del bresciano attivo nella consulenza energetica, ambientale e digitale, con l’obiettivo di realizzare un edificio sostenibile ad alte prestazioni dove la luce non solo è gestita in modo efficiente riducendo al minimo l’impatto ambientale, ma supporta anche il benessere di chi ci lavora ogni giorno, contribuendo a creare un ambiente accogliente, innovativo e sostenibile.
 

La nuova sede di Fedabo nasce dalla riqualificazione dell’area che un tempo ospitava la storica discoteca camuna “Tenda”, restituendo valore a uno spazio da anni in stato di degrado e trasformandolo in un luogo dedicato all’innovazione sostenibile. Certificata B-Corp dal 2021, l’azienda rinnova con questo progetto il proprio impegno ambientale: l’edificio è infatti progettato puntando alla Certificazione LEED, con soluzioni che massimizzano l’efficienza energetica, riducono le emissioni e favoriscono l’utilizzo di materiali riciclabili, garantendo benefici ambientali ed economici nel lungo periodo e uno spazio più sano e confortevole per le persone che lo vivono quotidianamente.
 

In questa prospettiva, Signify si è occupata dell’illuminazione dell’intero edificio, introducendo soluzioni avanzate capaci di coniugare efficienza energetica, qualità della luce e attenzione al benessere delle persone, tra cui gli apparecchi stampati in 3D della linea myCreation e il sistema NatureConnect, progettato per offrire un’illuminazione che richiami il più possibile la luce naturale.

La nostra nuova sede nasce da una visione condivisa e da un grande lavoro di squadra, un progetto realizzato insieme a partner e fornitori come Signify che condividono con noi l’attenzione per l’ambiente, le persone e il territorio che, se adeguatamente valorizzato, può diventare il luogo ideale per costruire innovazione, comunità e futuro. La sede del Gruppo ne è la riprova: un progetto di rigenerazione urbana che restituisce valore a un’area abbandonata, trasformandola in un luogo vivo, efficiente e sostenibile, aperto alla comunità e pensato per offrire a coloro che vi lavoreranno un luogo sereno e piacevole.” 

 

Katia Abondio
Amministratore Delegato di Fedabo SpA SB

 

Per illuminare l’intera sede del Gruppo Fedabo, Signify ha installato oltre 300 punti luce, tra cui quasi 200 apparecchi a sospensione Philips Trueline Suspended, 91 apparecchi della linea Signify myCreation e 8 soluzioni NatureConnect. Tutte le tecnologie adottate sono basate su illuminazione LED ad alta efficienza, contribuendo al raggiungimento dei rigorosi standard di sostenibilità richiesti da Fedabo.

 

Un ruolo centrale è svolto dagli apparecchi myCreation, realizzati in larga parte con materiali riciclati grazie alla tecnologia di stampa 3D, che consente di ridurre gli sprechi di produzione e ottimizzare l’intero ciclo di vita del prodotto. Oltre ai benefici in termini di efficienza energetica e riduzione dell’impatto ambientale, l’illuminazione della nuova sede è progettata per migliorare il benessere delle persone. Le soluzioni NatureConnect riproducono infatti la qualità e l’evoluzione della luce naturale nell’arco della giornata, creando un ambiente più sano e confortevole e contribuendo a incrementare vitalità, concentrazione e produttività.

Siamo estremamente orgogliosi di aver contribuito alla realizzazione della nuova sede di Fedabo, un progetto che incarna in modo esemplare i valori che guidano Signify: sostenibilità, innovazione e attenzione al benessere delle persone. Siamo grati a Fedabo per la fiducia che ci ha accordato e per la visione condivisa che ha reso possibile questo intervento. Collaborare a una riqualificazione urbana tanto significativa, con soluzioni di illuminazione efficienti, riciclabili e ispirate alla natura, è per noi motivo di grande entusiasmo. Questo progetto dimostra come la luce possa migliorare la qualità degli ambienti e avere un impatto positivo sulle persone e sul territorio.” 

 

Fabrizio Pettazzi,
Amministratore Delegato di Signify Italia

 

Per maggiori informazioni, visitare il sito www.signify.com/it-it.

Per maggiori informazioni:

 

Signify – Italia

Andrea Pierro, Mariana Pea

Е-mail: andrea.pierro@signify.com

 

Ufficio Stampa – Omnicom PR Group Italia

Marta Casella, Serena Trabucchi

Е-mail: signify-corporate-ITA@omnicomprgroup.com

342 1540357

Informazioni su Signify

 

Signify (Euronext: LIGHT) è leader mondiale nel settore dell’illuminazione per professionisti e consumatori. Portiamo con orgoglio sul mercato i migliori marchi di illuminazione al mondo, tra cui Philips, Philips Hue, Signify Interact, Signify Dynalite, Color Kinetics e molti altri. Con vendite pari a 5.8 miliardi di euro nel 2025, circa 27.000 dipendenti e una presenza in oltre 70 Paesi, esploriamo lo straordinario potenziale della luce per vite più luminose e un mondo migliore. Oltre ad essere inclusa nell’Indice di sostenibilità Dow Jones, Signify ha ottenuto un punteggio ‘A’ da CDP per le performance e la trasparenza sul clima e detiene la medaglia platino di EcoVadis.

 

Per saperne di più su Signify: Newsroom, X, LinkedIn e Instagram. Gli investitori possono trovare informazioni sulla pagina Investor Relations.

Meydan Bridge

Più comunicati stampa

  • Fondazione Banco dell’energia e Signify Italia insieme per l’associazione Perlar di Brescia

    ottobre 26, 2026

    Fondazione Banco dell’energia e Signify Italia insieme per l’associazione Perlar di Brescia

  • Risultati finanziari di Signify del 3° trimestre 2026

    ottobre 23, 2026

    Risultati finanziari di Signify del 3° trimestre 2026

  • C.I.EL e Signify per Premariacco: l’innovazione dell’illuminazione pubblica solare

    ottobre 07, 2026

    C.I.EL e Signify per Premariacco: l’innovazione dell’illuminazione pubblica solare